2026 AGIBOT 혁신의 날(AGIBOT INNOVATION DAY)이 상하이 엑스포센터에서 성황리에 개최됐다. 전 세계 연구 협력 기관, 개발자, 비즈니스 파트너 및 언론 관계자 1,000여 명이 현장에 참석했으며, 50개 이상의 매체가 온라인으로 행사를 생중계했다.

이번 AGIBOT 혁신의 날은 실제 배포 단계로의 도약에 초점을 맞춘 실용적 혁신의 장이었다. AGIBOT 공동창업자이자 사장 겸 CTO인 펑즈후이는 물리 AI의 가치를 정의하는 최초의 측정 단위 Worken을 발표했다. Worken은 임바디드 AI가 실제 배포 환경에서 창출하는 가치를 측정한다. 이어 파트너 경영진은 로봇 하드웨어, 운동 지능, 작업 지능, 상호작용 지능, 배포 시나리오 및 오픈소스 생태계 전반에서 이룬 최신 혁신 성과를 공유했다.
하드웨어 분야에서는 세계 최초의 외피 내부형 관절 수랭 시스템, 차세대 로봇 손 제품군, MEgo Glove 촉각 데이터 수집 장갑, 산업 안전 규격을 충족하는 새로운 고하중 임바디드 로봇 G2 Max를 발표했다.
소프트웨어 분야에서는 연말 오픈소스 공개 예정인 차세대 임바디드 기반 모델 GO-3 Preview를 선보였다. GO-3 Preview는 RoboDojo, RoboTwin, RoboColiseum의 세 가지 임바디드 AI 평가에서 모두 1위에 올라 범용성과 조작 능력의 최신 성과 및 전 과정에 걸친 대규모 학습의 기술적 잠재력을 보여줬다. 또한 업계 최초의 임바디드 AI 네이티브 멀티모달 상호작용 대형 모델 WITA-OMNI를 공개했다. WITA-OMNI는 시각, 청각, 언어, 표정 및 신체 동작의 전 모달 협업을 구현하며 여러 권위 있는 임바디드 상호작용 평가에서 1위를 기록했다.
AGIBOT은 최초의 임바디드 AI 네이티브 운영체제인 Link-U OS 1.0도 공식 발표하고, 오픈소스로 공개하여 OpenAtom Foundation에 기증한다고 밝혔다. AGIBOT은 재단과 함께 중국 휴머노이드 로봇 오픈소스 커뮤니티를 구축하고, 운영체제·데이터셋·모델·도구 체인을 아우르는 개방적이고 활발한 글로벌 기술 생태계를 조성할 계획이다.
01/
Worken, 실제 배포 가치를 측정하는 새 단위
물리 AI 생산성의 기준을 세우다
펑즈후이는 ‘물리 AI 시대에 우리는 무엇으로 기계의 가치를 측정할 것인가?’라는 질문으로 발표를 시작했다. 증기 시대에는 마력으로 기계의 힘을, 전기 시대에는 킬로와트시로 에너지를, 디지털 AI 시대에는 토큰으로 사고량을 측정했다. 이러한 변화는 매번 생산성의 도약을 이끌었다. 물리 AI 시대를 맞아 펑즈후이는 Work와 Token을 결합한 새로운 측정 단위 Worken, 즉 ‘유효 지능 작업 시간’을 발표했다. 계산식은 ‘Worken = 가동 중인 로봇 수 × 자율 작업 시간 × 산출 효율 비율’이다. 로봇의 생산 대수에 더해, 로봇이 가치 있는 작업을 자율적이고 지속적으로 수행할 수 있는지와 실제로 얼마나 많은 성과를 내는지를 측정하고자 한다.

행사에서는 신화통신 중국경제정보사와 중국정보통신연구원 상하이 산업혁신센터가 공동 편찬한 ‘2026 임바디드 AI 산업 혁신 보고서’가 공식 발표됐다. 보고서는 산업 발전 분석 체계와 선도 기업의 경쟁력 평가 모델을 제시한다. AGIBOT의 Worken 및 관련 실제 배포 사례가 선도 기업의 성과로 수록됐다. 신화통신 상하이지사 당조 서기 겸 지사장 왕융첸, 중국정보통신연구원 상하이 산업혁신센터 수석 전문가 정중빈, AGIBOT 공동창업자·사장 겸 CTO 펑즈후이가 발표에 함께했다.

펑즈후이는 물리 AI 산업이 다섯 차례의 도약을 이어가야 한다고 설명했다. 먼저 실용적인 로봇 몸체를 확보하고, 특정 분야에 배포한 뒤, 일반화 가능한 임바디드 기반 모델을 구축해야 한다. 이어 로봇 집단이 함께 진화하고, 궁극적으로 지능 시스템이 스스로 역량을 끌어올릴 수 있어야 한다. 따라서 대규모 배포가 가능한 고품질 로봇 하드웨어의 중요성이 더욱 커진다. AGIBOT은 ‘운동·작업·상호작용 지능의 통합과 소프트웨어·하드웨어 풀스택’을 핵심 방향으로 삼아 실제 배포를 통해 지속 진화하는 순환 구조를 구축한다.
02/
자체 개발 하드웨어로 생산성 기반 강화
운동 제어에서 공간 이동 지능으로, 실제 배포 가속
실제 배포를 강화하기 위해 펑즈후이는 3세대 하드웨어 아키텍처 AHA3를 발표했다. EtherCAT과 10기가비트 이더넷을 결합한 고속 버스, 고출력 GaN 전기 구동의 강화된 동력, 멀티모달 융합 기반 센티미터급 위치 추정, Wi-Fi와 5G를 융합한 안정적 연결이라는 네 가지 기반 기술 개선을 제공한다.

대규모 배포의 출발점은 관절이다. 세계 최초의 외피 내부형 관절 수랭 시스템은 기존 공랭 방식 대비 7배의 방열 성능과 3배의 관절 연속 토크를 제공하며, 기존 유로 대비 열교환 성능을 24% 높였다. 특수 환경용으로 자체 개발한 여러 관절은 IP67 방호 등급을 충족해 비, 물 튀김 및 침수 환경에 대응한다. 영하 40℃부터 영상 55℃까지 안정적으로 작동하며 특수 산업 응용 수요의 99% 이상을 포괄한다.
로봇 손은 실제 작업을 수행하는 실행 장치로서 정밀 조작 능력의 상한을 결정한다. AGIBOT은 차세대 로봇 손 제품군을 공개했다. OmniHand 3 Lite는 세계에서 가장 작은 양산형 로봇 손이며, OmniHand 3는 생산라인에서 연속 작업을 수행하는 최초의 산업용 로봇 손이다. OmniHand 3 Ultra는 업계 최초로 전 영역 촉각 감지와 초고자유도를 제공한다. 촉각 그리퍼 OmniPicker 3는 각 그리퍼 손가락에 70개의 촉각 지점을 갖추고 업계 최고 수준인 킬로그램당 184뉴턴의 힘 대비 중량 성능을 제공한다.
운동 제어에서 공간 이동 지능으로 나아가기 위해 AGIBOT은 업계 유일의 멀티모달 엔드투엔드 운동 지능 기술 체계를 구축했다. 범용 운동 지능 알고리즘 프레임워크 AGILE에 효율적인 실시간 시뮬레이션 플랫폼과 통합 데이터 플랫폼을 결합한 것이다. 모델 역량과 인프라를 함께 발전시켜 실제 배포 환경의 공간 이동 요구를 충족한다. AGILE은 이족 휴머노이드 로봇을 위한 업계 최초의 전 모달 기반 플랫폼으로, 데이터 수집·모델 학습·시뮬레이션 검증을 연결하여 로봇 기술의 반복 개선에 통일되고 효율적인 기반을 제공한다.
03/
실제 작업 환경에서 스스로 진화하는 작업 지능
대규모 작업 생산성의 가능성을 열다
AGIBOT 공동창업자이자 공동사장 겸 임바디드 사업 부문 사장인 야오마오칭은 작업 지능의 실제 배포를 위해 데이터·모델·로봇 하드웨어·응용 환경이 협력하는 완전한 기술 스택이 필요하다고 강조했다. 실제 상호작용에서 데이터를 모으고, 지속적인 작업에서 경험을 축적한 뒤, 그 경험을 다음 학습에 반영해야 한다는 것이다.

데이터 분야에서는 MEgo Glove 촉각 데이터 수집 장갑을 발표했다. 도구 없이 빠르게 분리·장착할 수 있어 세척이 쉽고, 누적 드리프트 없이 밀리미터급 손가락 자세를 측정한다. 업계 최초로 단말에서 실시간 데이터 품질 관리와 손 골격 자세의 역기구학(IK) 계산을 수행한다. Air와 Ultra 두 가지 버전으로 제공된다. Air는 가벼움과 유연성에 중점을 두며, 손바닥 원단 두께는 0.3mm에 불과하고 21자유도의 손가락 자세를 수집한다. Ultra는 여기에 손끝과 손바닥의 3차원 힘 및 3차원 촉각 데이터를 더한다. 촉각 감도는 0.01뉴턴이며 최대 1,000Hz 샘플링을 지원한다.
모델 분야에서 야오마오칭은 실제 배포 환경이 임바디드 AI의 최종 가치를 결정하며, 전 과정에 걸친 스케일링이 필요하다고 설명했다. 사전학습 단계에서는 임바디드 네이티브 아키텍처 WRAM(World Reasoning Action Model)을 기반으로 하는 GO-3 Preview가 데이터와 모델 양쪽의 규모를 확대해 작업 전이와 복잡한 기술 적응 능력을 높인다. 사후학습 단계에서는 분산형 혼합 환경 사후학습 시스템 Genie Evolver가 100대의 실제 로봇, 물리 시뮬레이션 및 월드 모델을 결합해 실전에서 역량을 강화한다. 배포 후에는 임바디드 에이전트 프레임워크 Genie Master가 판단·실행·피드백을 연결해 로봇이 자율적으로 개선하고 ‘일하면서 새로운 기술을 습득’할 수 있도록 한다.
GO-3 Preview는 최근 RoboDojo, RoboTwin, RoboColiseum의 세 가지 권위 있는 업계 평가에서 모두 1위를 기록했다.
산업 안전 규격을 충족하는 새로운 고하중 임바디드 로봇 G2 Max도 현장에서 공개됐다. 고강도 허리 피치 모터로 가로 방향의 여러 자재 상자에 대응하며 바닥부터 2.5m 높이까지 작업한다. 단일 팔 20kg, 양팔 합계 40kg, 최대 50kg의 하중을 처리하고, 7자유도 힘 제어 양팔로 서브밀리미터급 작업 정밀도를 구현한다. 360° 전방위 감지와 이동 베이스의 안전 접촉 감지를 결합한 다중 보호 장치로 산업 안전 기준을 충족한다. Genie Studio 2.0을 통한 일 단위의 빠른 배포와 듀얼 배터리 핫스왑을 지원해 하루 종일 연속 작업할 수 있다.

실제 작업 현장에서 G2는 룽치 공장의 태블릿 양산 품질검사 공정을 전면 지원하고, 여러 선도 반도체 패키징·테스트 기업에서 칩 투입·배출 작업을 수행하며, CNC 가공물 투입·배출에도 활용되고 있다. G2 Max는 식품, 생활용품 및 전자상거래 분야의 선도 기업에서 산업용 운반 작업을 수행한다. 공공 분야에서는 G2 120대가 광저우 지하철에 배포되어 보안 검사, 안내 및 순찰을 담당한다.
야오마오칭은 ‘데이터·모델·로봇 하드웨어·응용 환경의 순환 구조를 통해 물리 AI의 지능을 측정 가능하고 대규모 확장이 가능한 실제 생산성으로 연결한다’고 정리했다.
04/
WITA-OMNI로 실제 상호작용 역량 강화
임바디드 상호작용 지능의 한계에 도전하다
상호작용 지능은 로봇이 인간의 일상에 스며들고 실제 배포되기 위한 핵심 역량이다. AGIBOT 파트너이자 공동사장, 중앙연구개발부 및 상호작용 사업 부문 사장인 슝옌은 자체 개발한 업계 최초의 임바디드 전 모달 엔드투엔드 상호작용 대형 모델 WITA-OMNI를 발표했다. 이 모델은 입력 음성·시각·텍스트와 출력 음성·표정·동작을 하나의 모델에서 함께 모델링하고 정렬하여 ‘들으며 생각하고 말하기’를 구현한다. 빠른 처리와 깊은 사고를 결합한 이중 체계로 초고속 응답, 뛰어난 음성 수집, 풍부한 감정 표현, 로봇 본체 배포, 100개 이상의 언어와 29개 방언, Intelligent FaceUI, 상시 자율 동작 및 전 모달 거부 판별 기능을 제공한다. 특히 Intelligent FaceUI는 로봇의 생각을 화면에 나타내 복잡한 문제를 직관적으로 전달한다. WITA-OMNI는 발표일부터 초기 협력 고객에 배포를 시작하며, 12월 중국 전역 배포를 완료할 예정이다. 해외 버전은 2027년 1월 유럽에서 처음 공개하고 3월 해외 지역 전반에 출시할 계획이다.

WITA-OMNI는 여러 권위 있는 임바디드 상호작용 평가에서 뛰어난 성과를 보였다. 전 모달 이해 평가 Daily-Omni, 영상 시간 구간 위치 추정 평가 TimeLens-Bench, 임바디드 환경의 공간 이해·추론 평가 EmbSpatialBench, 복잡한 환경의 오디오 이해·추론 평가 MMAU에서 모두 1위를 기록했다.


05/
엔지니어링 시스템으로 대규모 공급 지원
대표 배포 사례의 지속적인 확장
AGIBOT 파트너이자 수석부사장 겸 범용 사업부 사장인 왕촹은 실제 배포 전 과정의 엔지니어링 역량을 소개했다. 제품, 양산, 배포 및 운영의 네 가지 역량은 배포 방법론을 반복 적용하고 비용을 낮추며 효율을 높이는 기반이다.

제품 역량은 ‘운동·작업·상호작용 지능의 통합’ 기술 아키텍처를 기반으로 모델, 단말·클라우드 협업, 자기 진화 및 장기 신뢰성을 포괄한다. 실제 배포 환경의 복잡성에 대응하는 물리적 기반이다.
양산 역량 측면에서는 100% 현지화된 공급망 A체계와 30분 공급망 권역을 구축하여 6개월 만에 양산 1만 대에서 2만 대로 도약했다. 자동차 등급의 양산 시험 92개 항목을 통해 모든 양산 로봇이 최초 시제품과 동등한 신뢰성, 정밀도 및 작동 성능을 갖추도록 보장한다. 최근 A3 110대가 ‘동시에 춤추는 최다 휴머노이드 로봇’ 기네스 세계기록을 수립하며 하드웨어 제품의 일관성을 입증했다.
배포 역량 측면에서는 현장 조사, 배포 및 안전 시운전을 아우르는 표준 운영 절차(SOP)를 갖췄다. 9월 창룽과 함께 개장한 세계 최초의 대규모 임바디드 AI 테마파크에서는 계약부터 개장까지 단 한 달 만에 로봇 300여 대의 배포를 완료했다.
운영 역량은 세부 사항에서 드러나며 정교한 배포 관리 능력을 시험한다. AGIBOT은 일상 운영·유지보수를 위한 4단계 순환 체계를 구축하여 현장의 다양한 불확실성을 추적하고 해결할 수 있는 엔지니어링 문제로 전환한다. 운영 과정에서 축적되는 풍부한 데이터는 로봇이 사용할수록 더 잘 작동하도록 한다.
AGIBOT은 여러 산업에서 대표 배포 프로젝트를 운영하고 있다. 창룽과 함께한 세계 최초의 대규모 임바디드 AI 테마파크에는 현재 약 500대가 상시 배포되어 있으며, 연말에는 1,000대로 늘어나 100개 이상의 직무를 담당할 예정이다. 국경절 연휴에는 하루 평균 약 1만 명이 방문했다. AGIBOT은 견고한 엔지니어링 역량으로 로봇을 일상 운영에 깊이 참여하는 ‘실리콘 직원’으로 만들었다. 이 밖에도 콴자이샹쯔의 상시 서비스센터, ASD 매장 판매 안내, 첸탄 샹그릴라 호텔 프런트, 우한 휴머노이드 로봇 소매 창고, 광저우·지난 지하철 순찰, 베이징대 병원 진료 안내 등이 있다. 서로 다른 환경에서도 같은 제품·통신·유지보수·안전 체계를 재사용한다. 고객은 단순한 기계가 아니라 계속 진화하는 지능형 에이전트를 구매한다. 배포할 때마다 데이터 선순환이 강화되며, 무대 시연에서 실제 업무로, 대규모 적용에서 자기 진화로 나아가 실질적인 임바디드 AI 생산성을 창출한다.
06/
AIMA 오픈소스로 생태계 역량 결집
지능형 만물이 함께 성장하는 미래
한 송이 꽃만으로 봄이 오지 않듯, 생태계는 함께 성장해야 한다. AGIBOT은 올해 4월 파트너 콘퍼런스에서 업계 최초의 완전 개방형 임바디드 AI 생태 기술 체계 AIMA(AI Machine Architecture)를 발표했다. Link-U OS와 링신·링촹·Genie·링둥의 네 가지 플랫폼을 통해 개발자를 지원한다. 위안성 프로그램은 대학, 기업 및 개인 개발자에게 자원, 응용 환경 및 협력 체계를 제공한다.
반년 만에 AGIBOT AIMA 개방형 플랫폼은 풍부한 성과를 거뒀다.
링신 플랫폼: 원스톱 임바디드 에이전트 개발·응용 플랫폼으로, 창작 콘텐츠 7만 건 이상과 에이전트 3만 개 이상을 축적했으며 사용 과정에서 지속적으로 발전한다.
링촹 플랫폼: 세계 최초의 임바디드 종합 지능 창작 플랫폼으로, 사용자 창작 콘텐츠 8만 건 이상과 고역동 동작 3만 개 이상을 축적하여 세계에서 가장 풍부한 로봇 동작 라이브러리를 구축했다.
링둥 플랫폼: 대규모 임바디드 AI 다중 로봇 협업·스케줄링 플랫폼으로, 시각적 편집을 통해 서로 다른 기종, 위치 및 동작을 통합하여 로봇이 같은 리듬으로 안정적으로 협업하도록 한다. AGIBOT과 창룽이 함께 구축한 세계 최초의 대규모 임바디드 AI 테마파크에서는 인간과 로봇이 함께 춤추는 개장 공연이 매일 진행된다. 또한 링둥 군집 제어 시스템을 기반으로 10월 24일 A3 110대가 ‘세계 최다 휴머노이드 로봇 군무’ 기네스 세계기록을 수립했다.
Genie 플랫폼: Genie Studio 2.0은 개발 도구에서 지능형 작업 플랫폼으로 발전했으며, 빠르면 7일 만에 한 종류의 작업 환경에 배포할 수 있다.
현재까지 위안성 프로그램에는 대학 255곳, 기업 511곳, 개발자 8만여 명이 참여하여 생태계를 함께 구축하고 있다.
메인 포럼에서는 Link-U OS 1.0이 공식 발표됐다. 업계 최초의 임바디드 AI 네이티브 운영체제로서 구축부터 배포까지 전 과정과 하위 하드웨어 지원부터 상위 애플리케이션까지 전체 기술 스택을 포괄하며, 양산 로봇의 대규모 검증을 거쳤다. 새로운 로봇 하드웨어 연결 방식을 정의하고, 15개 범주에 속하는 100종 이상의 주변 장치를 빠르게 연결할 수 있다.
로봇의 높은 신뢰성, 결정성 및 저지연 요구에 맞춰 Link-U OS 1.0은 전체 스택의 결정적 지연을 최적화했다. 1,000Hz 고주파 작업 부하에서 종단 간 지연 지터를 4마이크로초 미만으로 줄여 정밀한 동작을 보장한다. 임바디드 AI 환경을 위해 설계된 이 운영체제는 2026년 말 전면 오픈소스 공개를 목표로 한다.
AGIBOT은 OpenAtom Foundation의 플래티넘 기부자로 공식 참여하고 Link-U OS 프로젝트를 기증했다. 재단과 함께 휴머노이드 로봇 오픈소스 커뮤니티를 구축하며, 로봇 하드웨어, 데이터·평가 도구, 운영체제, 상위 추론 및 하위 제어 모델 등 핵심 분야에서 기술 성과의 실용화와 산업 표준 제정을 추진한다. 공동 개발, 시험·검증 및 인재 양성을 통해 개방적이고 협력적이며 지속 가능한 선도 생태계를 조성한다. AGIBOT 창업자이자 이사회 의장 겸 CEO인 덩타이화와 재단 이사장 셰샤오펑이 커뮤니티 공동 구축 제안 발표식에 함께 참석했다.

산학연 협력 기반을 강화하는 여러 협약식도 진행됐다. 주요 협력으로 중국이동연구원 부원장 딩하이위와 AGIBOT 파트너·공동사장 겸 중앙연구개발부 및 상호작용 사업 부문 사장 슝옌이 5G-A/6G 네트워크 연결형 임바디드 AI 협력을 시작했다. 양측은 통신·지능 통합을 중심으로 핵심 기술 공동 연구, 표준 생태계 구축, 응용 환경 개발 및 비즈니스 모델 창출을 추진한다.

중국 국가자연과학기금위원회 융합과학부 주임이자 중국과학원 원사인 탕차오, 상하이시 과학기술위원회 부주임 취웨이, AGIBOT의 슝옌은 국가자연과학기금 민영기업 혁신발전 공동기금 출범식에 함께했다. 휴머노이드·사족 로봇의 임바디드 AI에 집중하는 최초의 민영기업 공동기금이다. 위안성 프로그램이 기업 기금 3,000만 위안을 출자하고 핵심 기초과학 과제 10~15개를 선정하여 중국 주요 대학과 연구기관을 대상으로 연구 과제를 공개 모집한다. 첫 과제 안내는 2027년 발표될 예정이다.

중국전자학회 로봇분회 총간사 뉴젠웨이와 덩타이화는 ‘임바디드 AI 산학 융합 혁신 실천 플랫폼 특별기금’ 발표식을 진행했다. AGIBOT 파트너 경영진과 칭화대, 홍콩대, 상하이자오퉁대, 허타오학원 등 대학 10곳의 대표가 함께했다. 초기 협력은 교재 10권, 연계 강좌 10개, 교원 연수 및 전공 구축 세미나 10회의 ‘세 가지 10’ 사업을 추진한다. 임바디드 AI 개론, 상호작용 지능, 작업 지능, 운동 지능 및 로봇 운영체제를 다루는 첫 교재 5권의 개발이 시작되어 기초 이론부터 핵심 기술까지 전체 지식 체계를 포괄한다. 앞으로도 교재·강좌·교원에 대한 체계적인 투자를 통해 인재 양성과 산업 수요를 긴밀히 연결할 계획이다.
07/
실제 배포 현장의 하이라이트
Worken이 정의하는 임바디드 AI의 다음 단계
마지막으로 펑즈후이는 이날 공개한 모든 하드웨어, 모델, 생태계 전략과 기술 탐구 및 현장 적용이 결국 Worken이라는 하나의 핵심어로 모인다고 말했다. Worken은 각 로봇의 작업 가치를 측정하고, 역량을 축적하며, 배포를 대규모로 확장할 수 있게 한다.
이때 펑즈후이 뒤의 대형 화면이 천천히 올라가며 다양한 산업에서 실제로 가동 중인 배포 사례가 펼쳐졌다. G2는 생산라인에서 품질검사를 하고, X2는 ‘실리콘 판매 안내원’으로 제품의 장점을 설명하며, D2는 보안 순찰을 수행하고, A3는 미소를 지으며 호텔 고객에게 서비스를 제공했다. 임바디드 AI가 만들어갈 미래 도시가 눈앞에 생생하게 펼쳐졌다.
2026 AGIBOT 혁신의 날은 막을 내렸지만 실용적 혁신을 향한 발걸음은 계속된다. Worken이 이끄는 새로운 산업 시대를 향해 AGIBOT은 로봇 하드웨어, 세 가지 지능 및 오픈소스 생태계를 함께 발전시키며 임바디드 AI의 실제 배포를 추진한다. 자체 개발 하드웨어로 생산성 기반을 강화하고 운동·작업·상호작용 지능의 진화를 통해 전 영역의 일반화 역량을 확보하며 개방형 생태계로 산업 전반의 힘을 모은다. 이를 통해 로봇 작업의 가치를 측정하고 역량을 축적하며 배포를 확장하여 파트너들과 함께 새로운 지능 시대의 도래를 앞당긴다.
‘2026 임바디드 AI 산업 혁신 보고서’ 전문은 공식 위챗 계정의 원문에서 다운로드 링크를 통해 확인할 수 있다.