오늘, 제2회 세계 휴머노이드 로봇 게임이 공식적으로 시작됩니다. AGIBOT 핵심 제품 마법사G2, X2, A3가 모두 참여했습니다. 완성된 '시나리오 대회' 종목에서 G2는 금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 2개를 획득했습니다. 현재 AGIBOT은 메달 순위 1위를 차지하고 있습니다.

도서 공모 프로젝트 챔피언상현장
01/
착륙 시나리오 배포 심층 육성
원어민 작업능력으로 사상 첫 금메달 2개 획득
세계휴머노이드로봇게임즈는 최고의 사양, 가장 넓은 적용 범위, 가장 실용성을 갖춘 세계 최고의 로봇 대회입니다. 임바디드 AI 분야에서는 최초라고 알려져 있다. "산업 올림픽". 올해 스포츠 회의에는 실제 사회 서비스 요구에 초점을 맞추고 비정형, 높은 교란, 긴 프로세스의 실제 환경에서 휴머노이드 로봇의 포괄적인 작동 능력을 평가하는 데 초점을 맞춘 '시나리오 대회'가 추가되었습니다. 로봇의 '작업 능력'에 대한 실습 테스트입니다. 타고난 "작업 유전자"로서 G2는 "시나리오 대회"의 일부에 참가했습니다. 자체 개발한 풀 스택 소프트웨어 및 하드웨어와 뛰어난 "3개의 지능을 하나에 담은" 기능을 통해 "화재 비상 시나리오"와 "북 장면"에서 두 개의 금메달을 성공적으로 획득했습니다. 지금까지 금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 2개를 획득해 메달 목록 1위를 차지했다.
화재 긴급 현장: 대회는 실제 화재 장면을 복원합니다. 참가팀은 위험물 식별, 비정상 밸브 차단, 소화기 수거 및 소화 등 3대 핵심과제를 완수해야 한다. 소화기의 무게 4.5-5kg은 시중에 나와 있는 대부분의 인간형 로봇 엔드 그리퍼의 하중 제한을 훨씬 초과합니다. 값비싼 맞춤형 클램핑 조를 선택하는 대신 AGIBOT은 손목에 구조 부품을 설치하고 손목의 구조적 강도를 사용하여 소화기를 들어 올린 다음 섀시에 20° 경사진 특수 운반 버킷에 삽입하여 하중 문제를 영리하게 해결했습니다. 또한 AGIBOT이 자체 개발한 초수평 원격조작 시스템은 VR 솔루션을 기반으로 IK(역운동학) 매핑을 구성하여 인간의 움직임을 로봇 지시로 변환합니다. 이는 전신 제어를 사용하여 작업자의 신체 움직임을 로봇의 전신에 매핑하고, 환경과 접촉할 때 로봇을 유연하고 내결함성을 갖도록 하는 힘 제어 전략으로 보완됩니다. 작업자는 모든 충돌을 의도적으로 피할 필요가 없으며 작업이 더욱 자연스럽고 연속적입니다.

책 장면: AGIBOT, Tsinghua University 및 Shanghai Jiao Tong University가 구성된 공동 팀이 대회에 참가했습니다. 이 프로젝트는 아웃바운드 및 운송, 도서 선반 및 반납, 잘못 놓인 도서 식별 및 수정의 세 가지 링크로 구성됩니다. 어떤 링크라도 실패하면 작업이 중단될 수 있으며, 이는 전체 프로세스의 매우 높은 견고성을 요구합니다. 팀은 고정밀 지도를 사전 구축하고 핵심 지점을 보정했으며, 위치 및 내비게이션 알고리즘을 통해 최적의 경로를 계산하고, 오픈 소스 시각적 모델을 사용하여 북백 라벨을 식별하여 로봇 두뇌를 위한 안정적이고 신뢰할 수 있는 자율 의사 결정 시스템을 구축했습니다.Genie Studio Agent 프레임워크의 유연성.
02/
성숙한 온톨로지와 효율적인 알고리즘 시스템 구축을 위한 통합 소프트웨어 및 하드웨어
G2는 수많은 실제 시나리오에서 대규모로 배포 및 사용되었으며 안정적이고 신뢰할 수 있는 성숙한 임바디드 AI 제품입니다. 정격 하중이 5kg인 힘 제어식 조화 조인트 암이 있어 대부분의 물체를 작동할 수 있습니다. 도메인 컨트롤러에는 2070 TOP 컴퓨팅 성능이 탑재되어 있어 알고리즘이 최종적으로 효율적으로 실행되어 외부 컴퓨팅 성능과 네트워크에 대한 의존성을 완전히 없애고 성능 출력이 더욱 안정적입니다. AGIBOT은 생산 일관성을 엄격하게 제어하여 개인 차이에 대한 반복적인 특별 조정 없이 여러 온톨로지 간에 알고리즘을 원활하게 마이그레이션할 수 있도록 하여 배포 효율성을 크게 향상시킵니다.
신뢰할 수 있고 안정적입니다.G2는 Genie가 독립적으로 개발한 세계 최고의 임바디드 AI 기능 기반입니다. 맨 아래 계층은 시각적 이해, 지침 분석 및 작업 일반화를 담당하는 Genie GO 시리즈 모델입니다. 중간 계층은 Genie Studio Agent로, 장면 목표를 이해하고 분해 작업을 계획하며 Agentic 기능을 조정하여 추상적 지침을 실행 가능한 작업 시퀀스로 변환합니다. 상위 계층에는 전략의 신속한 훈련 및 검증 최적화를 지원하는 강화 학습 도구 체인이 내장되어 있습니다. 3계층 협업을 통해 도서, 정원, 호텔 등 다양한 참여 프로젝트에서 동일한 역량 시스템을 효율적으로 재사용할 수 있어 반복되는 개발 및 특별 적응에 따른 작업량이 크게 줄어듭니다. 실습을 통해 이 기능 시스템이 산업 시나리오에 적합할 뿐만 아니라 서비스 산업 애플리케이션으로 신속하게 확장될 수 있어 로봇이 새로운 시나리오에 직면할 때 신속하게 학습하고 적응할 수 있으며 기본 기능부터 대규모 애플리케이션까지 종합적인 지원을 달성할 수 있다는 것이 입증되었습니다.
03/
맨 위 "브레인"이 주도합니다
실체지능의 대규모 구현 가속화
비교 '육상경기'는 휴머노이드 로봇의 단일 이동 능력을 테스트하는 데 중점을 두고 있으며, '시나리오 대회'는 로봇의 '뇌' 부분을 테스트합니다. 온톨로지와 알고리즘 모두에 뛰어난 기업인 AGIBOT은 특히 로봇의 '두뇌' 부분에 중점을 두고 있습니다. AGIBOT VLA 기본 모델 GO-2는 액션 사고 체인을 통해 장거리 복잡한 작업의 안정적인 운영을 달성하고 Libero-Plus 모델 평가와 같은 많은 국제 상위 목록에서 계속 선두를 달리고 있습니다. World Model GE-2는 장기적으로 안정적이고 물리적으로 호환되는 생성적 대화형 환경을 제공하여 로봇 진화를 위한 물리 엔진이 되며, 2026 WorldArena Track 1(World Model Perception and Action Response Track)에서 종합 점수 1위를 차지했습니다. Genie Evolver는 수백 대의 로봇의 동시 온라인 진화를 지원하는 분산 강화 학습 프레임워크를 제공합니다. 다양한 환경과 작업에서 로봇의 신속한 기술 학습을 실현하고 실제 시나리오 운영 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
임바디드 AI의 궁극적인 목표는 새로운 생산력으로 작용하고 사회 봉사의 모든 측면에 참여하는 것입니다. 지혜의 G2는 휴머노이드 로봇 게임을 통해 서비스 역량을 지속적으로 연마하고, 실제 경쟁에서 축적된 장면 적응, 유연한 운영, 독립적인 의사 결정의 핵심 역량을 실제 산업 강점으로 완벽하게 전환합니다.
미래에 AGIBOT은 보편적 임바디드 AI 기반을 핵심으로 사용하여 산업 생산, 생계 서비스, 긴급 지원 등 다양한 시나리오에서 임바디드 AI의 대규모 배포를 지속적으로 촉진할 것입니다. 이는 계속해서 휴머노이드 로봇의 기능과 응용 범위를 확대하고, 성숙하고 신뢰할 수 있는 임바디드 AI 생산성을 산업에 도입하는 것을 가속화하고, 삶에 힘을 실어주고, 인류가 고급 지능 문명의 새로운 시대로 진입하도록 도울 것입니다.