2026 세계 휴머노이드 로봇 대회가 한창 진행 중입니다.이틀간 진행된 Dexterous Hand 전문 결승전에서 AGIBOT의 자회사인 Linjiedian은 전체 8개 종목의 결선에 진출해 ‘블록 조립’, ‘분말 계량’, ‘핀셋으로 콩 집기’ 등 7개 종목에서 금메달을 획득했으며, 은메달 4개와 동메달 3개도 함께 차지했습니다. Dexterous Hand 대회에 참가한 팀 중 단연 돋보이는 탁월한 성과를 거두었습니다.

01/
하나의 손으로 제패하다
하드웨어와 알고리즘 모두 탁월함
이번 대회에서 AGIBOT Linjiedian이 사용한 Dexterous Hand OmniHand는 뛰어난 범용성을 자랑하며,대회에서 ‘하나의 손으로 제패’하여 양산 버전으로 모든 Dexterous Hand 종목에 참여해 전 종목 결승에 진출했고, 최종적으로 금메달 7개를 획득했습니다.
OmniHand의 전체 무게는 불과 510g이며, 16자유도를 갖추고 일반적인 제스처와 완전한 그립 스펙트럼을 커버합니다. 또한 손등 터치 상호작용을 지원하여 인간-기계 협업 능력을 단순 그립 이상으로 확장합니다. 다른 참가 팀들이 종목마다 다른 Dexterous Hand를 선택하거나, 심지어 같은 종목에서도 좌우손에 서로 다른 Dexterous Hand를 사용하는 것과 달리, AGIBOT Linjiedian의 OmniHand는 넓은 적용 범위와 높은 범용성을 실현했습니다.
이번 대회의 Dexterous Hand 8개 종목은 각각 다른 평가 중점을 두었습니다. 예를 들어 분말 계량은 Dexterous Hand의 정밀 조작 능력을 주로 평가했고, 병뚜껑 열기는 좌우손 협응력을 평가 포인트로 삼았습니다.OmniHand는 안정적이고 신뢰할 수 있는 본체와 탁월한 알고리즘 시스템을 바탕으로 8개 종목 중 3개 종목에서 완전 자율 조작을 수행하여 금메달을 획득했습니다.
하드웨어의 안정성과 신뢰성 외에도 알고리즘은OmniHand가 우승하는 데 중요한 요소였습니다. AGIBOT Linjiedian은 종목별로 다른 알고리즘 전략을 채택했습니다. ‘전동 공구 조립’ 종목은 Dexterous Hand의 정밀도에 대한 요구가 매우 높아 나사 구멍에 정확하게 맞춰야 했습니다. 동시에 현장 조명, 바닥 평탄도, 테이블 높이 등이 Dexterous Hand의 성능에 영향을 미쳐 조작 모델의 강건성에 극히 높은 요구사항을 제시했습니다. OmniHand는 더 많은 모달리티 데이터를 도입하여 강화 학습의 전반적인 강도를 높였으며, 알고리즘 프레임워크에서는 DUET 이중 레이어 신체 접촉 지능 아키텍처를 채택하여 외부 포즈 제어와 내부 촉각 제어를 활용해 모델의 강건성을 향상시켰습니다. ‘블록 조립’은 Dexterous Hand의 전체 제어 전략을 평가하는데, OmniHand는 양팔 협응 제어에서 알고리즘을 활용해 두 손 간의 간섭 및 충돌 위험을 줄였습니다.
02/
소프트웨어와 하드웨어의 통합, 성숙한 본체와 효율적인 알고리즘 체계 구축
OmniHand는 업계에서 ‘AI Ready’ Dexterous Hand로 불리며, 그 이유는 높은 신뢰성, 안정성, 일관성으로 인해 Dexterous 조작 최전선 연구 및 신체 임베디드 알고리즘 개발의 견고한 기반이 되었기 때문입니다.이번 대회에서 AGIBOT Linjiedian과 우한대학으로 구성된 연합 팀은 분말 계량 종목에서 1위를 차지했으며, 우한대학이 핵심 알고리즘을 기여했습니다. ‘분말 계량’은 Dexterous Hand의 제어 정밀도에 대한 요구가 매우 높아, 구체적으로 저울 위에 20±0.5g의 분말을 조금씩 떨어서 올리는 과정으로 손과 눈의 협응 폐루프 제어를 극한으로 시험합니다. 우한대학은 OmniHand를 기반으로 알고리즘을 개발하여 해당 종목에서 우승을 차지했습니다.
Dexterous Hand는 휴머노이드 로봇이 실제 물리 세계와 상호작용하는 핵심 단말기로, 로봇의 정밀 작업, 장면 적응, 실제 환경 적용의 핵심 능력 상한선을 결정합니다. 로봇은 똑똑한‘뇌’뿐만 아니라 감지하고 적응하며 복잡하고 정밀한 작업을 안정적으로 수행할 수 있는 ‘Dexterous Hand’가 필요합니다. 글로벌 시장 점유율 1위 Dexterous Hand 기업인 AGIBOT Linjiedian의 누적 출하량은 20,000대를 넘었으며, 50,000시간 이상의 실제 세계 데이터를 축적했습니다. 대규모 배포를 통해 지속적으로 고품질 데이터를 회수하여 하드웨어 공정 최적화, 알고리즘 모델 반복, 조작 능력 업그레이드를 역주도하고 있습니다.
미래에 AGIBOT Linjiedian은 범용 오픈 플랫폼과 방대한 실제 환경 데이터의 장점을 지속적으로 활용하여 정밀 조작 기술의 경계를 끊임없이 돌파하고, 극~로 인해인 Dexterous 능력으로 신체 임바디드 AI 산업을역량 강화하며, 휴머노이드 로봇이 새로운 생산력 시대로 빠르게 진입하는 것을 도울 것입니다.