9월 7일, 청두에 있는 중국 전자과학기술대학교 칭수이허 캠퍼스의 전자공학과 학생 700명 이상이 '실리콘 기반 생명체' 그룹과 긴밀한 대화를 나누었습니다.

AGIBOT의 2027 캠퍼스 모집 오프라인 세미나와 팝업 로드쇼의 첫 번째 정거장이 공식적으로 시작되었습니다. 이것은 채용 발표일 뿐만 아니라 AGIBOT University의 생태학적 전략 레이아웃에서 중요한 정지점이기도 합니다.산업 자원을 사용하여 교육을 제공하고 실용적인 플랫폼을 사용하여 새로운 임바디드 AI를 육성합니다.

image1.png 

01/

대학의 생태학적 배치:

실현 지능 분야에서 산업과 교육의 통합을 위한 혁신 실천 기반 공동 구축

산업 인재양성 촉진

AGIBOT은 임바디드 AI의 미래는 재능에 있으며, 재능의 기초는 산업, 학계, 연구의 심층적인 통합에 있다고 항상 믿어왔습니다.

중국 전자과학기술대학 방문은 AGIBOT 국립학교 모집 촉진의 출발점일 뿐만 아니라 AGIBOT 대학의 생태학적 건설을 위한 핵심 조치입니다.——AGIBOT은 중국 전자 과학 기술 대학과 임바디드 AI 산업 교육 통합을 위한 혁신적인 실습 기반을 공동으로 구축하고 회사의 실제 기술 시스템, 엔지니어링 시나리오 및 산업 주제를 대학에 도입하여 교실 학습을 산업 실습에 원활하게 연결하는 교육 플랫폼을 만들 예정입니다.

AGIBOT은 기대합니다장비 공유, 강좌 공동 구축, 주제 연구 및 실습 교육은 대학생들이 학교에 있는 동안 임바디드 AI의 최전선에 서고, 최첨단 하드웨어에 액세스하고, 실제 시나리오에 참여하고, 엔지니어링 경험을 축적하고, "캠퍼스에서 산업까지" 인재 교육 링크를 실제로 열 수 있도록 지원하는 지지대 역할을 합니다.

02/

행정부는 다음과 같이 논평했습니다.

3년 만에 10억 돌파

AGIBOT은 왜 그렇게 빨리 달렸나요?

AGIBOT의 공동 창립자, 사장 겸 CTO인 Peng Zhihui(Zhihui Jun)는 중국 전자 과학 기술 대학교 석사 졸업생으로서 진심으로 "선배"로서 다음과 같이 말했습니다.표준적인 답은 없지만 해결되면 실질적인 가치를 창출할 수 있는 문제는 시대 최고의 기회입니다. 모두가 AGIBOT에 합류한 것을 환영합니다. 네티즌에서 전우로 변화하고, 함께 지금 답변할 수 없는 질문을 내일 공식 출시할 수 있는 제품으로 바꿀 수 있습니다.”

image2.png 

AGIBOT의 파트너이자 수석 부사장인 Wang Chuang은 AGIBOT의 현재 단계를 "큰 공장의 젊은 몸"으로 요약했습니다. AGIBOT은 불과 3년 전에 설립되었으며 Yuanzheng, Lingxi, Elf, Shangqing 및 Kutuo라는 5개 시리즈의 전체 시나리오 제품 매트릭스를 구축했습니다. ; 2025년에는 매출이 10억 위안을 초과할 것입니다. 10,000번째 범용 몸체 로봇은 2026년 3월에 생산 라인을 출시할 예정이며, 6월에는 그 수가 15,000대에 도달할 것입니다. 총 791건의 특허출원이 접수됐으며, 2025년 신규 발명특허 건수는 업계 1위를 차지할 것으로 예상된다. 그는 특히 로봇산업이 교과 통합을 위한 최고의 시험장임을 강조했다. “작은 언어를 배우더라도 글로벌 방언 최적화에 기여할 수 있습니다.” 그는 학생들에게 이렇게 격려했다." 귀하의 경력을 위한 최선의 선택은 미래의 거대 기업의 "아기 몸"에 합류하는 것입니다. Chi Yuan은 향후 10년 동안 바로 그런 회사입니다.”

image3.png 

03/

학교에서 보낸 메시지:

Chengdu Electronics 학생들은 구체화의 물결을 수용하여 자신의 역할을 수행하고 있습니다.

중국 전자과학기술대학교 기계전기공학부 당위원회 서기 Luo Deyuan은 연설에서 다음과 같이 말했습니다. "AGIBOT은 임바디드 AI 분야의 선두 기업이며 Chengdian도 중국 로봇 공학 분야에서 뛰어난 인재를 많이 양성했습니다. 모든 학생들이 이 유망하고 유망한 산업에 적극적으로 참여하여 임바디드 AI의 국가 경쟁력 향상에 기여할 수 있기를 바랍니다."

image4.png 

04/

선배 대면:

Chengdian에서 AGIBOT까지 도로가 선명하게 보입니다.

학교 채용 설명회에는 AGIBOT에 근무하는 Chengdian 선배들도 현장에 초대되어 후배들과 소통하고 그들의 경험을 전달했습니다.

저우 선배: “취업 과정에서 모든 사람은 '내가 지금 무엇을 알고 있는가'(기본 능력, 혁신 능력, 의사소통 및 협업 기술 등)와 '어떻게 성장할 것인가'(지식에 대한 이해 및 재구성, 자기진화, 열정과 호기심 유지 등)에 집중해야 합니다."

image5.png 

장 선배: "로봇의 탄생, 제품 정의부터 연구 개발, 대량 생산, 그리고 시장에 이르기까지 모든 단계에서 다양한 전문적 강점이 필요합니다. 구현된 산업 성장의 모든 단계에는 배운 전공에 대한 자리가 있다고 믿습니다."

image6.png 

선배 두 명, 안쪽에 하나, 바깥쪽에 하나, 깊이 하나, 너비 하나, 이렇게 놔두세요“Chengdian에서 AGIBOT까지” 경로가 명확하게 보이고 추적 가능합니다.

05/

로드쇼 직접 히트:

언제 "실리콘 기반 댄서"가 눈앞에서 춤을 춥니다.

로드쇼 중에 여러 AGIBOT 로봇이 음악에 맞춰 깔끔하게 춤을 추었습니다. 이 그룹"Silicon-Based Dancer"의 오프닝 쇼에서는 모션 제어 및 그룹 협업 분야에서 AGIBOT의 기술적 강점을 직관적으로 보여주었으며 참석한 학생들도 처음으로 임바디드 AI의 "심장 박동"을 가까이서 느낄 수 있었습니다. 6개 주요 부스에서 진행된 로드쇼를 통해 모두가 구체화의 매력에 흠뻑 빠져들 수 있었습니다. 로봇 인터랙티브 체험부터 기술 Q&A, 이력서 전달부터 현장 면접 상담까지, 700명 이상의 학생들이 강의와 로드쇼를 통해 AGIBOT과 임바디드 AI 산업에 대한 인식에서 인식으로의 도약을 완료했습니다.

이미지7.png 

image8.png

image9.png

image10.png

image11.png

image12.png

06/

여러 직책이 당신을 기다리고 있습니다

AGIBOT과 중국 전자 과학 기술 대학 간의 협력은 우연이 아닙니다. Zhihui 씨는 Chengdian 출신입니다.'천재 소년'은 이제 업계 리더로서 모교를 지원하고 있습니다. 이번 학교 채용을 위한 공개 직위는 기술, 전략 제품, 마케팅 서비스, 공급망 제조 및 기능의 다섯 가지 주요 범주를 포괄합니다. 그 중 기술 직위는 연구, 알고리즘, 소프트웨어, 하드웨어, 구조, 관절, 테스트, 시스템 아키텍처, 안전 엔지니어링 및 기타 방향으로 세분화되며, 특히 구현된 알고리즘(전신 동작 제어 제조/VLA+RL), 손재주 시스템, 세계 모델, 공간 지능 및 기타 최첨단 직위를 포함합니다. 비기술적 카테고리에는 전략, 제품, 채널, 판매, 납품, 솔루션, 조달, 제조 관리 및 인사, 재무, 행정, ​​법무, 운영 등이 포함되어 다양한 배경을 가진 학생들에게 입학 기회를 제공합니다.

다음 정거장, 캠퍼스에서 뵙겠습니다

첫 번째 정류장이 성공적으로 끝났습니다, AGIBOT2027년 수업을 위한 학교 모집은 전국 15개 이상의 도시와 30개 이상의 대학에 계속해서 지원됩니다. 임바디드 AI의 물결이 도래했습니다. AGIBOT은 더 많은 젊은 세력과 협력하여 오늘날의 해결되지 않은 질문을 내일 세상을 변화시킬 제품으로 작성하기를 기대하고 있습니다.

다음 정류장이 여러분을 기다리고 있습니다.

AGIBOT 소개AGIBOT

AGIBOT 2023년에 설립된 이 회사는 보편적인 임바디드 AI 생태계를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 소프트웨어 및 하드웨어의 전체 스택 기술 아키텍처를 구축하기 위해 "하나의 세 가지 지능"을 기반으로 업계 유일의 전체 시리즈 및 전체 시나리오 제품 레이아웃을 보유하고 있습니다. 2025년에는 AGIBOT 휴머노이드 로봇 출하량과 시장 점유율이 세계 1위를 차지할 것입니다. 산업 수준의 XYZ 성장 곡선과 공동 창조 계획은 2026년에 발표되어 임바디드 AI 산업을 대규모 상업적 배포로 촉진할 예정입니다.

중국전자과기대학교 소개

중국전자과학기술대학은 쓰촨성 청두에 위치한 국립 "이중 일류" 대학입니다. 전자정보과학과 기술을 핵심특징으로 하여 “중국 전자대학의 선봉”으로 알려져 있습니다. 이 학교는 로봇 공학 분야에서 심오한 학문적 축적과 인재 양성 이점을 갖고 있습니다.