주강이 범람하고 8개의 문이 바다로 들어갑니다. 우주선 천국이 새로운 장을 엽니다. 2026년 9월 24일 - 세계 최대의 정규화된 "인간-기계 공동 공연" 오프닝 댄스와 세계 최초의 로봇 공중 그네 공연을 선보인 중국 헝친(Hengqin)이 세계 최고의 임바디드 AI 기술 회사인 AGIBOT과 세계 최고의 문화 및 관광 회사인 창롱 그룹(CHIMELONG)이 공동으로 만든 멋진 데뷔를 했습니다.세계 최초 대규모 구현형 스마트 테마파크 성대하게 개장。

image10.png 

오른쪽에서 왼쪽으로: AGIBOT 공동 창립자, 사장,CTO Peng Zhihui, China Mobile Group Research Institute 회장 Huang Yuhong, AGIBOT Deng Taihua 창립자 겸 이사회 의장 겸 CEO, Chimelong Group 창립자 겸 회장 Su Zhigang, 광동성 위원회 Hengqin 실무 위원회 위원, 성 정부 Hengqin 사무국 부국장 Ye Zhen, 특별 초청 기술 경험 책임자 Tan Zhuo

as세계 최초, 최대 규모, 가장 풍부한 장면, 기술적으로 가장 발전된 장면의 대규모 임바디드 AI 테마파크인 모든 시리즈의 300개 이상의 AGIBOT 로봇이 Hengqin Chimelong Spaceship Park에서 정기적으로 근무하며 로봇을 다룹니다.문화 및 오락 공연, 대중 과학 연구, 투어 가이드 및 쇼핑 가이드, 서비스 소매 스테이션, 스마트 에스코트, 호텔 장면, 스포츠 대회을 포함한 7가지 핵심 시나리오는 임바디드 AI를 기술적 역량에서 대규모로 구현할 수 있는 서비스 생산성으로 전환하는 것을 촉진합니다.

2026은 임바디드 AI 배포의 첫 해입니다. 개막식 현장,AGIBOT의 20,000번째 지능형 로봇 A3 Ultra가 Chimelong Group에 공식 납품되었습니다., 양 당사자가 공동으로 건설한 "창롱 × AGIBOT 임바디드 AI 문화 관광 공동 연구소"가 같은 날 공식적으로 공개되었습니다. 또한 Chiyuan, Chimelong Group 및 China Mobile이 공동 개발한 "문화 및 관광 시나리오에서 세계 최초의 대규모 5G-A 임바디드 AI 혁신 애플리케이션"도 공식 출시되었으며 네트워크 기반을 사용하여 임바디드 AI의 대규모 구현을 가능하게 했습니다.

AGIBOT 창립자 겸 이사회 의장,CEO Deng Taihua는 다음과 같이 말했습니다: "오늘 우리는 임바디드 AI와 최고 수준의 문화 관광 사이의 양방향 여정인 세계 최초의 대규모 구현 스마트 테마파크 개장의 역사적인 순간을 환영합니다. 지난 달 Chiyuan과 Chimelong은 전략적 협력을 시작했으며 1개월의 중앙 집중식 배송은 Chimelong의 효율성과 Chiyuan의 속도를 완전히 반영합니다. 우수성을 추구하는 양 당사자의 팀 정신 실용주의는 기술 및 문화 관광 혁신을 위한 업계 이정표를 공동으로 만들었습니다. 공원 개장은 혁신의 시작점에 불과합니다. 우리는 계속해서 공동 혁신을 실시하고, 10년간의 전략적 협력을 심화하고, 계속해서 업계 기록을 창출하고, 더 많은 장면 배치를 사용하고, 더 많은 콘텐츠를 만들어 방문객 경험의 상한선을 지속적으로 개선하고, 인간-기계 공생의 미래 세계를 탐구하는 데 앞장설 것입니다."

Chimelong Group의 수석 부사장이자 수석 과학자인 Dong Guixin은 AGIBOT No.20,000개의 범용 구현 로봇이 창롱에 공식적으로 정착하여 리조트의 특별한 "신규 직원"이 되었습니다. 이는 AGIBOT의 세계 최고의 기술력을 반영할 뿐만 아니라 중국의 기술, 문화 및 관광 통합에 있어서 중요한 이정표이기도 합니다. “앞으로 양 당사자는 공동으로 설립한 '창롱×AGIBOT 임바디드 AI 문화 관광 공동 연구소'를 통해 '기술+문화 관광' 통합 개발이라는 새로운 패러다임을 공동으로 탐구하고, 중국 임바디드 AI의 대규모 상용화를 위한 기준을 마련하며, 글로벌 문화 및 관광 혁신을 위한 중국 솔루션을 수출할 것입니다."

01/

민첩함을 위해 탄생 대화형 및 자연스러움

7가지 핵심 문화 및 관광 시나리오의 포괄적 배포

Hengqin Chimelong Spaceship Park는 몰입형 우주 탐험과 해양 생태과학 대중화를 핵심으로 하는 세계 최대의 실내 테마파크입니다. 개장 이후 누적 방문객 수는 1000만명을 넘었다. 풍부한 시나리오와 대규모 승객 흐름으로 인해 Hengqin Chimelong은 로봇이 현실 세계에 진입하고 대규모 응용 프로그램을 달성할 수 있는 이상적인 시나리오입니다.

image11.png 

세계 최대 규모의 정규화 "인간과 기계의 공동 공연" 오프닝 댄스

새롭게 개장한 우주선 공원에는 어디에서나 볼 수 있는 로봇이 관광객과 소통하고 동행하며 서비스를 제공할 수 있는 새로운 파트너가 되었습니다. 슈퍼300개의 로봇은 정기적으로 100개 이상의 대화형 체험 포인트에서 관광객과 상호작용하며, 7개 핵심 문화 및 관광 현장을 로봇으로 다루고 있습니다.

내비게이션 안내 로봇은 관광객에게 장면 지도와 자연어 이해를 기반으로 목적지 조회, 경로 계획, 독립적 안내, 여행 설명과 같은 서비스를 제공할 수 있습니다. 과학 연구 로봇은 시각적 인식, 음성 이해 및 다중 모드 상호 작용 기능을 사용하여 해양 지식에 대한 질문과 답변, 게임 과제 및 흥미로운 설명을 수행합니다. 소매 및 호텔 시나리오에서 로봇은 관광객의 요구를 적극적으로 감지하고 환영 리셉션, 제품 상담, 대화형 엔터테인먼트 및 정보 문의와 같은 서비스를 제공할 수 있습니다. 다국어 및 방언 기능을 갖춘 로봇은 다양한 관광객의 의사소통 요구에 적응할 수 있어 언어와 지리적 경계를 넘어 대화형 서비스를 제공할 수 있습니다.

제2회 세계휴머노이드로봇대회에서 금메달리스트와 메달리스트 1위를 차지한 AGIBOT. '챔피언십 스타일' 로봇도 공원에 모여 정기적으로 '금메달 획득의 순간'을 선보였습니다. 방문객들은 가까운 거리에서 로봇과 상호 작용할 수 있으며, 실제 경험을 통해 휴머노이드 로봇이 자신의 삶에 들어오고 서비스 생산성이 될 가능성을 더 많이 경험할 수 있습니다.

image12.png 

로봇 카니발, 배우 및 탐험A3와 X2가 함께 멋진 노래와 댄스 공연을 선보였습니다.

천국에서 인간과 컴퓨터의 상호작용이 어떻게 스마트하고 자연스러울 수 있습니까? AGIBOT이 자체 개발한 실리콘 포토닉스에 의존WITA 대형 모델인 로봇은 대형 모델의 이해 및 생성 기능을 시각적 인식, 음성 상호 작용 및 동작 실행과 결합하고, 현장 환경을 인식하고, 관광객의 의도를 이해하며, 더욱 완벽한 상호 작용 및 서비스를 제공할 수 있습니다. Silicon Light WITA는 들어오는 사람을 감지하고 적극적으로 말하고 현장 상황에 따라 반응하는 것까지 로봇이 "문장을 이해하고 대답"할 수 있을 뿐만 아니라 실제 장면의 사람과 사물을 이해하여 상호 작용을 원활하게 하고 서비스를 보다 자연스럽게 만듭니다.

이를 바탕으로AIMA의 임바디드 AI 풀 스택 생태 기술 시스템인 AGIBOT의 원래 LinkSoul 플랫폼은 음색, 표현, 캐릭터 디자인, 움직임 및 의복 스타일의 5가지 차원에서 로봇을 사용자 정의할 수도 있으므로 각 로봇은 고유한 목소리, 생생한 표현 및 독특한 개성을 갖게 됩니다. Silicon Light의 WITA 대화형 기능과 결합된 이 로봇은 Chimelong의 IP 기능을 오프닝 인사말, 지식 설명 및 대화형 응답에 통합할 수 있어 캐릭터 설정이 외모, 말, 행동을 통해 실행될 수 있어 다양한 장면에서 더욱 독특하고 자연스러운 캐릭터 표현을 제공할 수 있습니다.

기술이 진정으로 개성을 발전시키면 로봇은 더 이상 단순한 서비스 수행자가 아니라 관광객이 반복해서 접근하고 적극적으로 소통할 의향이 있는 공원 파트너가 될 것입니다.

02/

"세 가지 지능이 하나로 통합됨"이 함께 작동합니다.

섹션창롱에 구현된 로봇 20,000개 납품

대량 생산 능력은 임바디드 AI가 실험실을 벗어나 산업으로 진출하기 위한 핵심 기반 중 하나입니다.

AGIBOT No.15,000개의 로봇이 Longqi 생산 라인에 공급되어 산업 제조 시나리오를 지원하고 노동 생산성을 제공했습니다. 이번에 20,000번째 로봇 A3 Ultra가 Chimelong Group에 납품되어 서비스 생산성 제공에 중점을 두고 문화 및 관광 비즈니스 시나리오에 구현되었습니다.

15,000개에서 20,000개까지의 대량 생산 범위는 노동 생산성과 서비스 생산성이라는 두 가지 측면에서 AGIBOT의 동시 검증을 의미하며, 나아가 "10,000대 양산 + 정규화 배포”이 산업 경로의 다양성과 복제 가능성.

image13.png 

AGIBOT의 파트너이자 수석 부사장 겸 일반 사업부 사장인 Wang Chuang(오른쪽)은 Chimelong Group의 부사장이자 Hengqin Chimelong Resort의 총책임자인 Jiang Minling(왼쪽)에게 첫 번째 배치의 첫 번째 배치를 전달했습니다.20,000개의 지능형 로봇 구현

설립된 지 3년이 넘은 AGIBOT은 세계에서 가장 많은 출하량, 가장 큰 수익, 가장 빠른 발전을 보이는 임바디드 AI 기업으로 성장했습니다. 업계 최고의 R&D 투자를 통해 AGIBOT은 지속적으로 기술 리더십을 강화하고 대규모 시나리오 배포를 위한 견고한 기반을 마련하고 있습니다. 의지하다 "3가지 지능이 하나로 통합된" 풀 스택 아키텍처를 통해 AGIBOT의 제품은 안정적이고 신뢰할 수 있는 본체를 가질 뿐만 아니라 동작, 상호 작용 및 작동의 세 가지 주요 지능도 갖추고 있습니다.

그 중, "모션 지능"는 기본 인텔리전스이며 임바디드 AI의 물리적 전달체의 작동기입니다. 다른 두 가지 상위 수준 지능은 "인터랙션 지능"과 "작업 지능"으로, 두 가지 유형의 생산성에 해당합니다. 감정적 가치의 입구인 인터랙션 지능은 공원의 여러 대화형 시나리오에서 로봇에게 서비스 생산성을 제공할 수 있는 능력을 제공합니다. 노동 가치 엔진인 작업 지능는 공원의 다양한 운영 시나리오에서 로봇이 노동 생산성을 제공하도록 지원합니다. "One"은 임바디드 AI의 물리적 캐리어인 안정적이고 신뢰할 수 있는 고용량 및 저비용 온톨로지입니다. "세 가지 지혜"는 온톨로지와 깊이 결합되어 함께 진화합니다.

풀스택 자체 개발 기술 장벽과 세련된 대량 생산 품질 관리 시스템은 AGIBOT에게“대규모 대량 생산 가능, 높은 일관성의 납품 및 장기적으로 안정적인 배포 가능”이 핵심 역량입니다. 수십만 명의 승객이 있는 환경에서 로봇이 지속적이고 안정적이며 정기적으로 작동할 수 있도록 보장하는 것은 바로 이 핵심 기능입니다. 또한 더 많은 시나리오에서 대규모 배포와 데이터 플라이휠의 효율적인 작동을 위한 견고한 기술 및 품질 보증을 제공합니다.

03/

기술 및 문화 관광, 새로운 벤치마크

강점들이 힘을 합쳐 임바디드 AI 배포의 새로운 시대를 창조합니다

전 세계를 살펴보면 많은 테마파크에는 산발적인 로봇 전시만 있을 뿐이며, 대부분은 단기 공연과 파일럿 체험에 국한되어 24시간 정상화된 운영을 이룰 수 없습니다. Hengqin Chimelong 우주선 공원은 업계의 한계를 완전히 깨고 세 가지 세계 최초를 달성했습니다. 이 공원은 복잡한 건축 구조, 다양한 종의 생태, 엄청난 일일 승객 흐름, 세계 최초의 대규모 문화 관광 현장을 갖추고 있습니다.5G-지능형 혁신 애플리케이션을 구현하여 대규모 로봇의 정상적인 작동에 적합한 네트워크 기반을 구축합니다. 이 솔루션은 "5G 슬라이싱 + 엣지 장치의 로컬 배포 + 보안 격리" 아키텍처를 채택하여 로봇의 독점적인 5G LAN과 제어 가능한 5G 인터넷을 두 개의 논리 네트워크로 나누어 관광객 트래픽을 로봇 비즈니스에서 물리적으로 격리하고, 극도로 낮은 엔드투엔드 대기 시간을 달성하며, 다중 모드 상호 작용에 대한 "즉각적인 응답"과 클러스터 제어의 "대량 동기화"를 가능하게 합니다.

이미지14.png 

오른쪽부터: AGIBOT 파트너 Zhang Xiuzheng, 수석 부사장, 마케팅 서비스 시스템 사장, Huang Yuhong, China Mobile Group 연구소장, Liu Qiang, Chimelong Group 부사장 겸 Chimelong Group 최고 디지털 혁신 책임자

또한 공원은 임바디드 AI 문화 관광 명승지의 운영 및 유지 관리를 위한 세계 최초의 원스톱 관리 플랫폼을 개척하여 로봇 서비스가 가능하도록 했습니다. "배포 및 온라인"이 "장기 운영"으로 이동합니다. 공간, 인체, 화재 예방, AI, 데이터 및 운영의 6개 차원을 포괄하는 임바디드 AI 문화 관광 명승지에 대한 세계 최초의 정기 배포 보안 솔루션은 공원 내 고주파 및 긴밀한 인간-컴퓨터 상호 작용에 대한 안전을 보장합니다.

세 가지 기술 솔루션이 서로 연결되어 로봇의 대규모 배치를 촉진합니다.'구현'에서 '안정적인 운영'으로의 도약과 그 복제성은 임바디드 AI 배포 여정에 귀중한 경험과 기술적 자산을 제공합니다.

오프닝 장면, Chiyuan과 Chimelong Group이 공동 설립한 Chimelong×AGIBOT 임바디드 AI 문화 관광 공동 연구소가 공식적으로 공개되었습니다.

이미지15.png 

사진: Xiong Yan(왼쪽), 파트너, 공동 사장, 중앙 R&D 부서 사장, AGIBOT Group의 Interactive Business System 사장 및 Chimelong Group의 수석 부사장 겸 수석 과학자 Dong Guixin(오른쪽) "창롱×AGIBOT 임바디드 AI 문화 관광 공동 연구소"가 표준화된 "인간-기계 공동 공연" 오프닝 댄스 공개

세계 최초의 대규모 구현 스마트 테마파크가 Hengqin에 상륙했습니다. 이는 Chimelong International Ocean Resort의 확장 및 업그레이드의 핵심 단계를 나타낼 뿐만 아니라 글로벌 문화 관광 산업이 구현 스마트 배포의 새로운 단계에 진입했음을 나타냅니다.

에서 "친친과 마카오는 같은 기원을 공유한다"에서 "친친과 마카오 통합"까지, Hengqin은 마카오와 본토를 연결하고 중국과 세계를 연결하는 중요한 창구가 되기 위해 가속화하고 있습니다. Hengqin에 기반을 둔 AGIBOT과 Chimelong은 기술 기반, 콘텐츠 제작, 실제 구현 및 성과 전환이라는 4가지 주요 비즈니스 방향에 중점을 두고 핵심 주제를 다루기 위한 7가지 주요 시나리오에 대한 공동 공동 제작 팀을 구성하고 공원에서 최첨단 임바디드 AI 기술을 계속 구현하며 세계적 수준의 기술, 문화 및 관광을 위한 새로운 고지를 구축할 것입니다.

앞으로도 AGIBOT은 계속해서 생산 능력을 늘리고 글로벌 공급 시스템을 개선할 것입니다. Chimelong은 전체 제품 매트릭스 시리즈를 기반으로 Chimelong과 협력하여 더 많은 공원과 더 많은 시나리오에서 임바디드 AI 기술을 실제 노동 생산성 및 서비스 생산성으로 전환하고, 임바디드 AI와 문화 관광의 통합 개발에 대한 새로운 패러다임을 만들고, 글로벌 기술과 문화 관광의 새로운 시대를 열고, 지능형 기계가 무제한의 생산성을 창출하는 밝은 미래를 공동으로 환영할 것입니다.