최근 글로벌 선도적인 휴머노이드 로봇 기업인 AGIBOT(AGIBOT)이 국민 주방용품 브랜드인 아시다(아이시다)와 제휴를 맺었으며, X2 100대가 전국의 100개 매장에 진출하여 '매장 프로모터' 역할을 수행하고 있습니다.실제 소매 환경에서 근무하고, 프로세스를 완수하다 환영 응대, 수요 파악, 상품 설명, 제품 추천, 쇼핑 가이드 연결, 거래 보조 등 전 과정의 소매 과제를 완료하여 무대 공연에서 실제 상업 서비스로의 중요한 실천을 이루었으며, 이는 임바디드 AI가 ‘소매 배치 상태’라는 새로운 시대에 진입했음을 의미합니다.。
01/
X2는 오프라인 리테일 현장에 뛰어들다
3일 동안 3개 도시에서 진행된 라이브 방송은 의도적인 시연이 아닌 실제 소비 환경에서의 능력 검증이었다. X2는 하루 최대 10시간 동안 근무하며, 더 이상 ‘스테이지 게스트’가 아닌 AI 점원의 신분으로 매장을 방문하는 고객과 직접 마주합니다. 반-size의 형태적 우위를 바탕으로 X2는 매장 선반, 계산대, 상품 체험구 등 제한된 공간에 완벽하게 적합하여, 단독으로 안내 및 설명을 수행할 수 있을 뿐만 아니라 판매원과 협력하여 서비스를 제공할 수도 있습니다.
매장 방문 소비자를 대상으로 한 X2는 능동적인 고객 맞이 서비스를 제공하며, 고객의 가족 구성원 수, 식습관, 예산 등의 정보를 바탕으로 니즈를 파악합니다. 30초 이내에 냄비 제품 매칭과 솔루션 추천이 완료되며, 동시에 상품 정보 제공과 매장 안내가 이루어집니다. 복잡한 소비 니즈가 발생할 경우 실시간 상담원으로 원활하게 전환되어 인간-기계 협업의 완전한 폐쇄 루프를 형성합니다.
02/
실제 고객 증언: 인간-기계 협업 서비스 전 과정
한 가족이 아스다 오프라인 매장에 들어와 새 프라이팬을 교환하려고 했다, X2는 먼저 가정의 일상적인 식사 인원을 묻고, 평소 볶음 요리를 선호하는지 아니면 조림 요리를 선호하는지, 그리고 예산 범위를 파악했습니다. 가정에서 세 명이 중국식 볶음 요리를 자주 하며 예산이 1000위안 이내라는 것을 알게 된 로봇은 가정의 요리 습관에 맞춰 30초 이내에 적절한 냄비를 선정하고, 고객에게 냄비 재질, 논스틱 특성 및 볶음 요리 적합성 장점을 설명했습니다. 고객이 매장의 구체적인 할인 정책을 추가로 문의하자, X2는 즉시 옆에 있는 판매원에게 대화를 전환했고, 판매원이 후속 조치로 할인 정책 해석과 상품 거래를 완료했습니다.
전체 과정은 실제 시나리오를 기반으로 하며, 고객의 즉흥적인 질문에 실시간으로 대응합니다. X2는 접대, 니즈 발굴, 초기과학 대중화 선별을 담당하고, 인간 판매원은 복잡한 정책과 최종 거래에 집중하여 역할 분담이 명확하고 원활하게 진행되며 소비자에게 AI 점원이 가져다주는 새로운 매장 방문 경험을 생생하게 전달합니다.
03/
‘3대 지능 + 1의 본체’로 복제 가능한 배포 태세의 새로운 패러다임 강화
X2의 소매 풀 링크 작업 완수는 지안(AGIBOT)의 3대 지능 + 1의 본체 풀 스택 기술 기반에서 비롯됩니다. 모션 지능은 AGILE 생성형 범용 소뇌 엔진 프레임워크에 의존해 매장의 인구 밀도 변동 상황에서도 로봇이 안정적인 이동과 동작 적응적 조정을 실현하도록 보장합니다. 인터랙션 지능은 실리콘 광학 동어 WITA 풀 모달 엔티티 상호 작용 대형 모델을 기반으로 하여, 웨이크업 없이 능동적으로 상호 작용하고 다중 라운드 장거리 대화를 수행하며 소비자의 진정한 요구를 이해하고 조리 기구 파라미터를 가정 요리 생활에 맞는 평이한 표현으로 변환할 수 있습니다. 작업 지능은 로봇에게 상품 인식, 파지 및 전달의 실무 능력을 부여하며, 세 가지 지능이 심층적으로 결합되어 협력함으로써 인지, 이해, 의사 결정, 행동의 일체화된 폐쇄 루프를 실현하여 로봇이 사전 설정된 스크립트를 벗어나 현장 환경에 따라 서비스 행동을 동적으로 출력하도록 합니다.
이번 ‘X2 실전 라이브 방송’은 아스더(아이시다)의 100개 오프라인 매장과 연동하여 실제 고객, 실제 업무, 실제 운영 데이터를 통해 휴머노이드 로봇이 소매 산업에 가져오는 경험적 가치와 운영적 가치를 검증했으며, 향후 휴머노이드 로봇의 소매 산업 내 대규모 도입을 위한 견고한 기반을 마련하고, X2의 공간 적응성, 이동식 배치, 친화적 상호작용, 비용 효율성, 작업 유연성 등 종합적인 우위를 충분히 입증함으로써 ‘휴머노이드 로봇 기반 소매 신질 생산력’의 모범 사례를 구축했습니다.
기술과 오프라인 소비가 만나면서 실리콘 기반 파트너들이 대중의 일상생활로 들어오고 있습니다. 향후 AGIBOT과 아스다(ASD)는 전략적 협력을 지속적으로 심화하여 소매 장면의 수직 분야 역량을 축적하고, 복제 가능하고 실현 가능한 휴머노이드 로봇 소매 솔루션을 지속적으로 다듬어 휴머노이드 로봇이 단일 포인트 시범에서 대량 상용화 배치로 나아가도록 추진하며 가속화할 것입니다‘소매 배포 상태’ 대규모 도입!