20260507-172349.jpg

우리는 제4차 산업혁명, 즉 지능화 혁명의 한가운데에 서 있습니다. 매번의 산업혁명은 기술 혁신의 가속화와 산업 가치의 도약, 그리고 일류 기업들의 등장을 가져왔고, 이는 글로벌 구도를 재편해 왔습니다. 이번에는 인공지능을 중심으로 디지털과 물리적 세계의 심층적 융합을 추진하며 생산력의 새로운 질적 변혁을 맞이하고 있습니다.

이러한 시대적 변혁에 직면하여, 엔티티브 AI는 어떻게 개념에서 현실로, 무대에서의 기술 과시에서 가치 창출로 나아갈 수 있을까? 2026 AGIBOT 파트너 컨퍼런스에서 AGIBOT 창립자이자 이사회 의장 겸 CEO인 덩 타이화(X)는 명확한 해답을 제시했다. XYZ 발전 곡선을 통해 엔티티브 AI 산업의 발전 경로를 정의하고, '개발 상태'에서 '배포 상태'로 전환하며 생산력 중심 축을 고정한다. 제품, 솔루션, 생태계의 삼위일체 협력을 통해 엔티티브 AI가 초기 단계인 '움직일 수 있는' 상태에서 '자율적으로 작업할 수 있고 대량 배포가 가능한' 새로운 생산력 시대로 본격적으로 진입하도록 추진한다.

고정AI: AGIBOT(AGIBOT)은 '작업 지능'을 적극적으로 발전시켜 '배포 상태'의 실현을 지원한다

지각 지능에서 인지 지능을 거쳐, 지각-인지-행동 지능이 융합된 에임바디드 AI(Embodied AI)에 이르기까지, 덩 타이화(Empirical: Deng Taihua)는 명확히 제시했다. 에임바디드 AI의 궁극적 가치는 물리적 AI 세계에서 생산성을 창출하는 데 있다. AI는 단순히 화면 뒤에 존재해서는 안 되며, 인간의 업무 및 생활이 이루어지는 물리적 세계로 진입하여 더 큰 가치를 창출해야 한다. AI가 융합된 에임바디드 AI 로봇은 PC와 스마트폰 이후 차세대 인터랙션 단말기가 되어, 사람, 디지털 세계, 물리적 세계를 연결하는 창구가 될 것이다.

지속적으로 AI는 AGIBOT 발전의 최우선 과제였다. 회사는 연구개발 인력의 3분의 2와 연구개발 비용의 3분의 2를 훨씬 상회하는 금액을 투입하여 대형 및 소형 뇌 AI 개발에 집중했다. AI에는 신체가 필요하므로 AGIBOT은 AI를 통해 본체를 정의한다. 현재 AGIBOT의 4대 제품 시리즈인 '풀 사이즈 양족 인간형 원정', '하프사이즈 인간형 링시', '휠식 인간형 정링', 그리고 '쿼드러펄 로봇 쿠투'는 업계 유일의 풀 시리즈 전 장면 제품 배치를 형성했다.

안정적이고 신뢰할 수 있으며, 높은 상한선과 낮은 비용을 갖춘 바디는 휴머노이드 로봇의 물리적 기반이지만, 아직 물리적 AI 세계에서 로봇이 노동 가치를 창출하는 것을 지원하지 못합니다. AGIBOT은 ‘3대 지능 + 1의 본체’ 풀스택 아키텍처를 구축했으며, 세 가지 지능은 각각 모션 지능, 인터랙션 지능, 작업 지능으로, 로봇이 물리적 세계에서 ‘움직이고’, ‘서비스하며’, ‘노동하도록’ 합니다.

작업 지능은 AGIBOT(AGIBOT)이 가장 많이 투자한 모델 분야이자 동시에 알고리즘 인재 밀도가 가장 높은 부문입니다.AGIBOT은 융합된 것을 출시할 예정입니다ViLLA 아키텍처와 월드 모델 아키텍처의 베이스 모델인 GO-3은 계획 추론 능력과 복잡한 작업의 추론 실행 능력을 모두 갖추고 있으며, 데이터 규모는 업계 최고 수준에 도달해 GO-2 데이터량의 수십 배에서 백배가 될 것입니다. 성공률, 일반화 성능, 장거리 작업 처리 측면에서 획기적인 도약을 이루며 올해 전체 산업의 작업 지능 분야 모델 상한선을 끌어올릴 것입니다. 바로 이러한 작업 지능 분야의 지속적 혁신과 포화 상태의 투자가 있었기에 Zhìyuán(AGIBOT)은 업계 최초로 배포 단계의 에인지블 AI 기업을 실현할 수 있었습니다.

생산 프레임워크: 산업 발전XYZ 곡선, 미래 경로 명시

산업 진화 논리를 명확히 하고 미래 발전 방향을 제시하기 위해, 덩 타이화는 2026 AGIBOT 파트너 컨퍼런스에서 처음으로 체계적으로 입체적 지능의 XYZ 발전 곡선을 제안하며, 입체적 지능 산업 발전 경로를 명시하고 완전한 실행 프레임워크를 제공했다.

구체적 지능 XYZ 발전 곡선은 시간을 가로축, 시장 규모를 세로축으로 하여 기술의 시작부터 전면적인 보급에 이르기까지 산업의 진화를 3단계로 구분하고, 각 단계별 기술 목표, 시장 도약 및 가치 상승을 명확히 고정합니다.

· X 곡선(개발 체험기, 2022-2026년): 핵심은 ‘구체적 돌파, 사람처럼 움직이기’이며, 모션 지능 돌파와 본체 안정적 양산을 완료하고 개발 상태 데이터 날개를 구축하며, 시장 규모는 백억 급에서 시작해 생산력 초현실을 실현하고 기술 검증과 소규모 시범을 완료한다.

· Y 곡선(배포 성장기, 2026-2030년): 핵심은 “스마트한 돌파, 사람처럼 일하기”이며, 인터랙션 지능형 애플리케이션과 상황별 작업 배포를 실현하고, 운영 배포 상태 데이터 플라이휠을 가동하며, 시장 규모는 천억 위안 단계로 진입하고, 로봇 생산성이 인간 수준에 근접하여 대량 상용화 단계에 진입한다.

· Z 곡선(배포 보편화기, 2030년 이후): 핵심은 “스마트한 현상 발생, 인간을 초월한 가치 창출”이며, 이 시기에 임바디드 AI는 데이터의 양적 증가에서 질적 변화로 이어지는 임바디드 AI 일반화 돌파구(GPT 모먼트)를 실현하고, 집단 지능이 현장에 적용되며, 전체 산업의 시장 규모가 조 단위 이상으로 돌파하고, 로봇 생산력이 인간의 능력을 전면적으로 초월하여 사회 생산 및 생활의 핵심 인프라가 된다.

이 곡선은 데이터 피드휠을 핵심 동력으로 삼아 기술, 시장, 가치의 동기적 도약을 연결하며, 글로벌 에임블드 AI 산업 발전에 명확한 단계적 지침과 성장 기대치를 제시한다.

세 가지 곡선을 지지하는 것은 ‘본체→지능→배포→생태계→데이터 플라이휠’의 5층 구현 체계이다. 즉, 신뢰할 수 있는 본체를 기반으로 하고, 상호작용 및 작업 지능을 핵심으로 하며, 배포 상태에서의 실현을 목표로 하고, 생태계 협력을 통해 규모를 확대하며, 데이터 플라이휠이 지속적으로 진화를 견인한다.

생산성의0에서 1까지: 풀스택 제품 매트릭스 + 업계 최고 작업 모델 + 7대 솔루션, 검증된 실행 가치

배치 시대의 원년에 들어서며, AGIBOT은 생산력의 0에서 1로의 핵심적인 돌파구를 이미 완성했습니다.

제품 측면에서 ‘3대 지능 + 1의 본체’ 아키텍처를 기반으로 전 시리즈를 순차적으로 출시: A3, 영희 X3, G2 시리즈, D2 등 신제품이 산업, 서비스, 상용 장면을 전면적으로 커버합니다.

모델 단에서 모션, 인터랙션, 작업의 3대 지능은 각각 두 세대의 베이스 대형 모델을 출시했으며, 엔드투엔드 멀티모달, 생성형 운항 제어, 고급 작업 모델로 자율 실행을 지원합니다. 특히 작업 모델 측면에서 GO-2 에그젝트 베이스 모델은 계획과 실행을 연결하여 로봇이 '계획할 수 있는' 단계에서 '실현 가능한' 단계로 나아가도록 하며, GE-2 액션 월드 모델은 물리적 세계에 대한 인지와 예측을 강화하여 일반화 실행의 기반을 다집니다. 곧 출시될 GO-3 베이스 모델은 ViLLA와 월드 모델 아키텍처를 융합하고, 백배급 업계 최고 수준의 데이터 규모를 바탕으로 계획 추론, 추론 실행, 작업 성공률 및 일반화 능력을 전면적으로 향상시켜 업계 작업 지능의 상한선을 갱신합니다.

산업 측면에서 첫 번째 7대 표준화된 생산성 솔루션이 공식적으로 발표되었으며, 이는 라인 상하물, 산업용 이송 및 적재/하역, 물류 분류, 매장 안내 서비스, 소매 서비스 스테이션, 보안 순찰, 상업 및 공업용 청소 분야를 커버합니다. 7대 생산성 솔루션은 모두 롱치, 화톈, SAIC, JD.com 등 주요 기업에 도입되어 검증되었으며, 높은 안정성, 빠른 사이클 타임, 변경 가능한 형식, 지속 가능한 도입 효과를 실현하여 진정한 의미의 산업급 배포 폐쇄 루프를 달성했습니다.

생산성은1부터 N까지: AIMA 생태계 + 데이터 플라이휠 + 글로벌 전략, 규모 있는 성장의 문 열기

단일 지점의 성공적인 도입 후 덩타이화는 1에서 N으로의 확장적 보급을 생태계에 맡기겠다고 밝혔다. 이를 위해 AGIBOT은 AIM A 풀스택 생태계 개발 플랫폼을 출시했으며, 여기에는 링취 OS, 링창, 링신, Genie Studio 등 4대 핵심 컴포넌트가 포함되어 파트너들에게 초간단 개발 도구 체인을 제공하고 세계 최대의 구체적 지능 개발자 생태계를 구축한다.

글로벌화 배치는 다차원적인 개념입니다. 글로벌 생태계 구축 측면에서 덩타이화는 ‘위안성 생태 계획’을 시작한다고 발표했으며, 향후 5년 동안 20억 위안 이상을 투입하여 과학 연구 및 학술 혁신, 교육 인재 양성, 생태 파트너 발전, 개발 커뮤니티 운영을 지원할 예정입니다. 공급망 측면에서는 글로벌 공급망 ‘A체인’을 구축하고 고품질, 혁신 주도, 글로벌 납품을 고수합니다.

기계 서비스 및 데이터 서비스 분야에서 혁신적인 '칭톈즈 RaaS' 글로벌 리스 플랫폼을 통해 고객의 사용 장벽을 대폭 낮췄으며, '미펑 데이터'를 설립하여 수천만 시간급의 고품질 데이터 공급 능력을 구축하고, "글로벌 기계는 임대 가능, 글로벌 데이터는 공동 창작 가능"을 통해 산업 발전을 지원한다.

운영 체계 구축 측면에서 현재 회사는 세르비아 생산기지, 유럽(이탈리아, 독일) 더블 센터, 아시아태평양(싱가포르, 말레이시아, 태국) 현지 팀을 축으로 하여 유럽, 아시아, 아메리카를 가로지르는 연구개발-생산-판매-서비스 전사슬 현지화 체계를 구축했습니다.

비즈니스 협력 측면에서 AGIBOT(AGIBOT)은 이미 전 세계 25개사와 심층적으로 결합된 합자회사를 형성했으며, 400여 개의 비즈니스 파트너를 보유하고 있습니다. 이는 AGIBOT의 글로벌 비즈니스 발전의 기반입니다.

덩타이화는 “우리는 글로벌 사업을 수행하고 있으며, 지난해 해외 매출 비중은 30%에 달했고 곧 해외 비중이 과반을 넘을 것”이라며 “글로벌 시장에 더 가까이 다가가 고객에게 서비스를 제공하기 위해 글로벌 산업 입지를 가속화하고 있다”고 말했다.

올해 3월에 이미 달성한 월 만 대 생산 능력을 바탕으로, AGIBOT은 모델, 하드웨어, 양산, 장면, 생태계까지 전 링크를 완비하여 로봇이 ‘공연 가능’에서 ‘안정적인 출근 가능’으로 전환하며, 글로벌 다른 휴머노이드 기업들을 앞서 ‘배치 단계’에 진입한 최초의 기업이 되었다.

AGIBOT358 홍투: XYZ 곡선과 공명

파트너 대회 현장에 참석한 덩타이화는 또한 AGIBOT의 358호큰 비전 계획을 선보였다:

3년 기반 구축(X 곡선):사용됨 3년 만에 XYZ 곡선의 제1단계를 완료하고 본체 및 모션 지능을 돌파하여 에고드 인텔리전스 생산력 입문을 달성했습니다.

5년 착수(Y 곡선):다시 사용 2년(누적 5년) 내에 두 번째 성장 곡선을 열어 임바디드 AI의 0에서 1로의 규모화 배치를 추진하고, 작업 능력을 지속적으로 향상시키며 응용 장면을 확장한다.

8년 동안 등장 (Z 곡선):다시 사용 3년(누적 8년) 생태 파트너와 함께 생산성 1에서 N으로의 전면적인 확산을 실현하고, 배포형 데이터 피드휠과 모델 알고리즘을 기반으로 지속적으로 반복 개선하며,2030년 몸집 지능의 급등 임계점 도달,정식으로 진입하다 Z 곡선 시대; 이때부터 매출은 핵심 목표가 되지 않으며, 인간의 생산성은 파괴적인 폭발을 맞이하게 되고, 로봇은 인간을 과중하고 반복적이며 고위험한 작업에서 해방시켜 창의성과 지혜를 충분히 발현시킬 것이다.인류가 더 의미 있고 가치 있는 활동을 할 수 있도록 하며, 구체적 지능이 인류 문명 발전의 중요한 이정표가 되도록 한다.

선도적으로 배포 단계에 진입한 업계 리더로서, AGIBOT 로봇은 ‘3대 지능 + 1의 본체’ 풀스택 아키텍처를 기반으로, 7가지 표준화된 생산력 솔루션을 핵심 수단으로, AIMA(AI Machine Architecture—업계 최초의 완전 개방형 엔티큘레이티드 AI 생태계 기술 체계)와 글로벌 파트너 체계를 지지대로 삼아, 만 대 규모의 양산과 정량화 가능한 비즈니스 수익을 통해 엔티큘레이티드 AI가 실험실을 벗어나 생산 라인으로, 전 세계 시장으로 나아가고 있음을 입증했습니다. 제품 혁신부터 솔루션 구현, 생태계 공동 구축부터 데이터 주도까지, AGIBOT은 엔티큘레이티드 AI의 미래를 명확한 경로를 가진 현실로 바꾸고 있습니다.

덩타이화 단호히 밝혔다: 우리가 에뮤레이티드 AI에 종사하는 것은 단지 한 기업의 영광을 이루기 위함이 아니라, 생산력의 혁명이라는 불씨를 지펴 산업의 앞길을 밝히고 수많은 생명에게 따뜻함을 전하고자 함이다.