2026 세계인공지능회의(WAIC) 기간 동안 7월 17일부터 20일까지,AGIBOT(AGIBOT) A3 풀 사이즈 휴머노이드 로봇이 상하이 세계 엑스포 전시 및 컨벤션 센터에서 공개되었습니다. 자율적으로 모든 결정을 내리고 탁구 대결을 완료하는 세계 최초의 실물 크기 이족 보행 휴머노이드 로봇인 이 로봇은 원격 제어, 스크립트 또는 수동 개입 없이 실시간 인간-기계 대결에 관객을 참여시킵니다.UN 사무차장 알렉산더·De Croo는 직접 체험하기 위해 전시장을 방문했고, 임바디드 AI가 '능동적'에서 '잘 놀고 잘 놀다'로 도약하는 모습을 목격했습니다.
이 프레젠테이션은 다음에서 제공됩니다.Hitch Open(Intellectual Brain Racing Foundation)은 AGIBOT과 공동으로 조직되었습니다. 캘리포니아 대학교 버클리 팀과 베이징 대학교-베이징 AGIBOT 인공 지능 연구소 공동 팀은 A3 본체에서 동일한 무대에서 경쟁하기 위해 자체 알고리즘 솔루션을 가져왔습니다.

A3 자율 의사결정 탁구 시연이 WAIC에서 공개되었습니다.
01/
탁구는 왜:
A3, "가장 정직한 시험지"에 도전
탁구는 현재 가장 어렵다"연기된" 장면 중 하나. 공은 빠르고, 스핀은 가변적이며, 응답 창은 밀리초 단위로 측정되며, 반대편에는 순간적으로 마음을 바꿀 수 있는 사람이 있습니다. 로봇은 원격 조작 없이 "시각적 인식 - 궤적 예측 - 전략적 의사 결정 - 동작 실행"의 완전한 폐쇄 루프를 독립적으로 완료해야 합니다. 링크가 사전 설정된 스크립트나 수동 조작에 의존하는 경우 공은 즉시 땅에 떨어지게 됩니다. A3가 세계 최초의 풀 사이즈 휴머노이드 로봇 자율 탁구 대결의 답안지를 넘겨준 것은 바로 이 "정직한 시험지"였습니다. 이는 동적 균형, 고속 모션 제어, 실시간 자율 의사 결정 및 장면 일반화를 동시에 테스트했으며, 임바디드 AI를 "능동"에서 "경쟁력 있고 좋은 경쟁"으로의 중요한 도약을 나타냈습니다.

UN 사무차장 알렉산더·Decro 및 A3 탁구 플레이
HOPE는 세계 최초의 'AI 자율의사결정 탁구 기술 표준'을 공동 구축하고, 임바디드 AI가 현실 세계로 이동할 수 있도록 정량화 가능하고 재현 가능한 개방형 검증 시스템을 제공하는 것을 목표로 합니다. A3는 이 표준 시스템의 첫 번째 "응답자"입니다. 북경대학교 컴퓨터과학과 조교수인 Shanghang Zhang이 이끄는 북경대학교와 베이징 AGIBOT 인공지능 연구소로 구성된 공동 팀은 자체 개발한 알고리즘 스택을 A3 본체에 배치하고 청중과 여러 차례의 실시간 대화를 완료했습니다.

HOPE 북경대학교 AGIBOT 팀 리더 Zhang Shanghang 교수
비밀을 밝히기 위한 탐험A3 AI 자율의사결정 탁구 기술
02/
A3:
자율적으로 탁구를 치는 세계 최초의 풀 사이즈 휴머노이드 로봇
A3는 자율적으로 탁구를 칠 수 있는 세계 최초의 풀 사이즈 휴머노이드 로봇으로 HOPE에서 "지각-예측-계획-타격"의 자율적 폐쇄 루프를 독립적으로 완성하여 원격 제어나 스크립트, 개입 없이 역동적이고 빠른 속도의 강력한 대결 환경에서 안정적으로 공을 치는 것입니다.
온톨로지 수준,A3의 키는 173cm, 무게는 55kg입니다. 마그네슘 합금 본체와 티타늄 합금 강화 구조를 사용합니다. 자체 개발한 차세대 조인트를 탑재했으며 종합 추력 대 중량 비율은 0.218kW/kg로 백만 달러짜리 슈퍼카에 해당합니다. 12kW 순시전력을 탑재한 듀얼 배터리 솔루션은 10시간의 초장기 배터리 수명과 10초의 빠른 배터리 교체 시간을 구현해 지속적인 전시 및 행사 운영을 지원할 수 있다. A3는 ROS 생태계와 호환되고 기본 인터페이스를 여는 AGIBOT Lingqu OS에 연결됩니다. 참여 팀은 자체 알고리즘 스택을 직접 배포할 수 있습니다.
건축 수준,A3은 AGIBOT의 "Three Intelligences in One" 풀 스택 임바디드 AI 시스템을 사용합니다. 모션 지능는 매우 동적인 모션 제어와 유연하고 효율적인 응답을 실현합니다. 인터랙션 지능은 다중 모드 융합 인식과 자연스러운 인간-컴퓨터 상호 작용을 실현합니다. 작업 지능는 작전 배치를 지원하며, 세 가지가 구체화된 본체에 통합됩니다.
A3는 이전에 엔터테인먼트 및 상업 공연 시나리오에서 고난이도 액션 공연으로 출시되었습니다. 날아차기, 연속 날아차기, 공중걷기 등 고난이도 액션은 이미 잘 알려져 있다. 탁구 대결과 무대 공연의 차이점은 전자는 폐쇄 루프 판단이고 후자는 개방 루프 실행이라는 점입니다. HOPE에서 자율 폐쇄 루프를 완성하는 것은 존재론적 능력과 개방성에 대한 가장 엄격한 공개 테스트입니다.

A3 자율의사결정 탁구 시범장
“단계부터테이블, 테스트는두 가지 다른 것: 전자는 행동을 올바르게 만드는 것이고 후자는 판단을 올바르게 만드는 것입니다.”AGIBOT의 파트너이자 수석 부사장 겸 일반 비즈니스 사장인 Wang Chuang은 다음과 같이 말했습니다. “HOPE에는 A3에 대한 원격 제어나 스크립트가 없습니다. 모든 샷을 직접 보고, 계산하고, 촬영해야 합니다. 이는 신체의 동적 성능, 관절 반응 및 전반적인 기계 신뢰성에 대한 엄격한 연속 스트레스 테스트입니다. 우리는 글로벌 팀에 통합 온톨로지로 A3를 공개하고 AGIBOT Lingqu OS를 통해 기본 인터페이스를 공개할 의향이 있습니다. 동일한 로봇 본체에서 서로 다른 알고리즘이 실행되는 경우에만 업계는 진전이 어디에서 오는지 진정으로 확인할 수 있습니다. 이는 참가팀에 대한 테스트일 뿐만 아니라 우리 자신에 대한 공개 테스트이기도 합니다. "