2026 2020년 7월 17일부터 20일까지 AGIBOT(AGIBOT)은 다양한 제품과 다중 배포를 통해 세계 인공지능 컨퍼런스(WAIC 2026)에 참가했습니다. ‘3대 지능 + 1의 본체’ 산품 기술 아키텍처를 중심으로 에피센셜 베이스 모델, 전체 기계 및 핵심 부품 신제품, 실제 배포 사례와 오픈 생태계 성과를 집중적으로 전시했으며, 하층 기술 연구 개발부터 제품 혁신, 배포형 장면 적용까지의 완전한 경로를 체계적으로 제시하여 지난해 WAIC 이후 새로운 버전으로 출시되었습니다.

01/
“Three Intelligences in One” 글로벌 고급 기반 AI는 견고한 기술 기반을 구축합니다.
일반 AI 로봇 및 기본 모델 회사로서 Chiyuan은 항상 AI 기술의 자체 연구를 매우 중요하게 생각합니다. WAIC에서 AGIBOT은 대규모 작업 지능 모델 매트릭스 전체 세트를 선보여 통합 작업 지능 경험 섬을 만들어 청중이 AGIBOT 배포 뒤에 숨은 심층적인 AI 기술 지원을 가까이서 경험할 수 있도록 했습니다.
AGIBOT GO-2의 최신 자체 개발 대형 구현 기반 모델은 로봇 작동을 위한 "의사결정 두뇌"입니다. 계획과 실행을 연결하고 실제 시나리오에서 VLA의 안정적인 구현을 촉진하기 위해 액션 사고 체인과 비동기 이중 시스템을 혁신적으로 제안합니다. 월드 모델 GE-2(이 모델은 2026 월드 아레나 월드 모델 트랙 종합 점수 챔피언을 차지함)는 "월드 시뮬레이션"에서 "월드 학습"으로의 업그레이드를 실현하여 로봇 반복을 위한 폐쇄 루프 환경을 제공합니다. Genie Evolver 1.0 폐쇄 루프 실제 기계 강화 학습 시스템은 지속적인 실제 상호 작용과 인간 전문가 경험의 주입을 통해 실제로 로봇의 지속적인 학습과 진화를 촉진합니다.


제품 측면에서 AGIBOT은 A3 Ultra, G2 Max, X2 EDU 버전, Critical Point OmniHand 3 Ultra-M 및 세계 최초의 승마 로봇인 Cooltop을 포함한 5개의 신제품을 출시했습니다. A3 Ultra에는 내장 프로세서(700TOPS), 라이더, 멀티파트 어안 카메라 등이 추가됐고, 특히 자유도가 높은 손재주를 갖췄다. A3 Ultra는 상업적으로 배치할 수 있는 세계 최초의 대량 생산 풀 사이즈 휴머노이드 로봇으로서 배치에 대한 보다 강력한 지원을 제공할 수 있습니다. 이번에는 WAIC의 "박물관의 보물"로도 선정되었습니다.
X2 EDU(인공)는 원래의 "유연하고 귀여운" 외관을 유지하는 것 외에도 최종 실행 부품은 그리퍼, 시뮬레이션 의수, 가짜 주먹과 같은 다양한 유형의 액세서리 선택을 지원하여 다양한 과학 연구 실험에 쉽게 적응합니다. 이를 통해 장비 분해 및 조립 교육과 2차 소프트웨어 개발에 초점을 맞춘 기본 알고리즘의 2차 개발이 가능합니다. 과학 연구 및 교육, 엔지니어링 교육, 로봇 경쟁 개발 및 기타 다양한 시나리오를 지향하며 국내 로봇 혁신 및 교육 분야에 새로운 추진력을 불어넣고 있습니다.




워커 Pro 버전으로 지니G2맥스와 제이디로지스틱스의 협업 전개 장면도 현장에서 공개됐다. 실제 창고운영 생산현장에 휴머노이드 로봇이 투입된 것은 이번이 처음이다. 표준 자재 상자를 보다 유연하고 안정적으로 잡고 운반할 수 있을 뿐만 아니라 수동 교대나 야간 교대 없이 하루 24시간 핸들링, 팔레타이징 및 기타 작업을 완료할 수 있습니다.

G2 Max에는 고강도 허리 틸팅 모터가 장착되어 있어 측면으로 다중 행 빈 배열에 적용할 수 있으며 수직으로 높은 수준의 스태킹 작업이 가능합니다. 전체 공간 범위가 더 넓어지고 워크스테이션 활용도가 크게 향상되었습니다. Phantom G2 Max의 단일 암 하중은 18kg, 양팔 표준 하중은 38kg, 최대 하중은 50kg입니다. 업계에서 가장 강력한 부하 용량을 갖추고 있습니다. 동시에 7도 자유도의 힘 제어 암을 갖추고 있어 밀리미터 미만의 정밀한 작동 능력을 달성할 수 있습니다. G2 Max에는 "수일" 내에 신속한 배포를 지원하는 Genie Studio 2.0 지능형 운영 플랫폼이 탑재되어 있습니다. 핫스왑이 가능한 듀얼 배터리는 자율 재충전 및 독립 배터리 교체와 호환되어 연중무휴 24시간 중단 없는 작동을 보장합니다.
02/
배포 사례 공개
임바디드 AI 생산성 가치의 실생활 검증
2026은 임바디드 AI의 "배포 첫해"입니다. 올해 WAIC 전시 공간에서 AGIBOT은 운영 배포 상태, 대화형 배포 상태 영역 및 모션 지능 디스플레이 영역을 설치하여 배포 상태 구현에 있어 AGIBOT의 선도적인 강점을 선보였습니다.
대화형 배포 영역에서 AGIBOT은 광저우 지하철의 실제 적용 시나리오를 WAIC 사이트로 옮겼습니다. G2는 보안 점검 안내, 컨설팅 서비스 등 일반적인 업무를 독립적으로 완료할 수 있습니다. Chengdu Kuanzhai Alley 관광 서비스 센터의 "미니 버전"도 예기치 않게 AGIBOT 전시장으로 "공수"되었습니다. 다양한 AGIBOT 제품이 전시되어 있습니다. X2는 민속 특성을 설명하고, G2는 쇼핑 가이드를 환영하고, 상품을 판매하고 픽업하며, Silicon Star A3는 관광객과 함께 몰입형 인터랙티브 공연을 선보입니다. 이 모두는 문화 및 관광 시나리오에서 임바디드 AI의 다양한 적용 가치를 충분히 보여줍니다.

작업 배치 상태 영역에서 AGIBOT은 트레이 적재 및 하역 생산 라인의 배치 상태를 복원했습니다. G2 로봇은 칩 트레이를 독립적으로 식별, 포착 및 이송하여 전체 로딩 및 언로딩 프로세스를 정확하게 완료하고 반도체 작업장의 먼지가 없고 반복성이 높은 작업 요구 사항에 적응할 수 있습니다. 또한 현장에는 Junpu Intelligent의 전체 칩 처리 생산 라인이 있어 로봇이 칩 로딩, 완제품 박스 포장 및 전체 박스 이송 등 초장거리 프로세스를 지속적으로 완료할 수 있음을 보여줍니다. 긴 순서의 연속 작업은 로봇의 동적 내결함성 및 다단계 논리적 계획 기능에 대한 요구가 매우 높습니다. 이 솔루션은 사람의 개입 없이 전체 프로세스를 자율적으로 완료할 수 있습니다.
모션 지능 디스플레이 영역에서는 무대에서 탄생한 실리콘계 스타 A3와 X2가 로봇 코스플레이어로 변신해 손끝으로 다양한 고난이도 동작을 선보였습니다. 또한 멋진 그룹 댄스도 있었고 많은 관중이 관람하고 환호했습니다.

03/
60대의 로봇이 공공 전시 공간을 담당합니다.
대규모 배포 기능 확인
이 WAIC에서 AGIBOT과 Qingtianzu는 회의의 공공 서비스에 "임바디드 AI"의 새로운 도우미도 추가했습니다. WAIC 메인 행사장과 2개 지점 행사장에는 총 60대의 다양한 유형의 AGIBOT 임바디드 AI 로봇이 핵심 공공 구역에서 안내 및 기타 서비스를 제공하여 전체 행사장을 포괄하는 모바일 서비스 네트워크를 형성합니다. 임바디드 AI '배치 상태' 공공 서비스를 구현한 것은 업계 최초로다.

방문자들은 전시장의 주요 통로, 입구 및 출구, 인구 밀집 지역에서 AGIBOT 로봇과 긴밀한 접촉을 할 수 있으며 자율 탐색, 동적 장애물 회피, 자연스러운 의인화 상호 작용 및 기타 기능을 실제 장면에서 경험할 수 있습니다.
또한 전시장 밖의 상업 구역에는 A3 탁구의 인터랙티브 디스플레이가 설치되어 있습니다. 장지앙 지점에서는 AGIBOT의 '쿨왕 레이싱 대회'도 한창 진행됐다. 참가자들은 4족 로봇을 조종해 장애물 경주를 완주하고 뛰어난 조종 능력을 경험할 수 있다. A3 로봇 복싱 경기도 현장에 설치되어 더욱 매력적인 방식으로 로봇 모션 지능을 선보였습니다. Expo World 1층 아트리움에서 Qingtian Rental의 '로봇 온보딩 오피스'는 로봇 상호 작용 체험, StarQing 주변 디스플레이, 로봇 개 '입양' 등의 서비스를 제공하여 대량 소비 시나리오에 임바디드 AI를 더 가깝게 만듭니다.


03/
생태적 공생과 지속가능한 성장
이중 계획으로 산업 혁신 모멘텀 활성화
기술과 제품은 개발자, 산업계, 생태계 파트너의 공동 참여 없이 대규모 응용으로 나아갈 수 있습니다. AGIBOT은 전시장에서 AIMA 개발자 모집 활동을 시작했습니다. 계획에 따르면 AGIBOT은 향후 5년 동안 특별 기금에 20억 위안 이상을 투자할 예정이며, 그 중 기술, 자본, 시나리오 및 트래픽의 4개 차원에서 개발자와 생태학적 파트너의 성장을 지원하고 끝없이 임바디드 AI 산업 생태계를 공동으로 구축하기 위해 올해 1억 위안 이상의 지원 기금이 출시될 예정입니다. 동시에 AGIBOT Venture Capital의 Plan A 파트너도 부스에 참석했습니다. Qingtianzhu, Kutuo, Shouxing Technology 등은 로봇 임대 서비스, 세분화된 제품 혁신 및 시나리오 적용을 모색하고 있었습니다.
구체지능은 젊은 직업이자 미래지향적인 생산성 직업입니다. 대규모 기본 AI 모델의 자체 개발과 전체 기계 제품의 반복적 혁신부터 비즈니스 시나리오의 "배포 상태" 구현, 개방적이고 공생적인 산업 생태계의 공동 구축에 이르기까지 Wisdom은 구현, 복제 및 확장이 가능한 임바디드 AI 생산성의 새로운 시대에 완전히 진입했습니다. AGIBOT은 계속해서 기술 혁신을 기초로, 배포 상태를 핵심으로, 생태학적 상생을 새로운 생산력이 번창할 수 있는 길로 삼고 글로벌 임바디드 AI 산업화의 새로운 주기를 이끌 것입니다!