643.jpg

4월 17일, 2026 지능형 파트너 컨퍼런스(APC2026)가 상하이 장장 과학관에서 예정대로 개최되었습니다. 이는 전 세계 30개국 이상에서 2,500명 이상의 고객, 파트너, 100개 이상의 미디어가 한 자리에 모이는 임바디드 AI 업계 최대 규모의 이벤트 중 하나입니다.

회의에서 거의 공개적으로 모습을 드러내지 않았던 AGIBOT의 창립자, 회장 겸 CEO는 다음과 같이 말했습니다.Deng Taihua CEO가 거의 2시간 동안 기조 연설을 했습니다. 그는 중국 내 임바디드 AI 분야 최고의 설계자이자 생태계 구축자로서 20년 이상 업계에 깊이 관여해 왔으며 실험실에서 대규모 상용화에 이르기까지 중국 임바디드 AI 산업의 핵심 촉진자입니다.

연설에서 그는 AGIBOT의 제품, 기술, 비즈니스 및 생태학 분야의 최신 진전을 심층적으로 소개하고 향후 발전 단계, 업계의 리듬 및 특성에 대한 미래 예측을 체계적으로 공유했습니다. - 올해는 배포 상태의 첫 해입니다. 임바디드 AI는 공식적으로 "개발 상태"에서 "배포 상태"로, "행동 가능"에서 "일할 수 있음"으로 이동했습니다.

임바디드 AI의 기본 모델 회사인 AGIBOT은 지속적으로 업계 기록을 수립하고 급속한 성장을 이룬 후 실질적인 투자와 신속한 구현에 있어 점점 더 명확해지고 확고해졌습니다. 그의 초강력 다차원적 액션은 업계의 주목을 끌었습니다. 연설에서 Deng Taihua는 임바디드 AI 산업의 발전을 처음으로 제안했습니다.XYZ 곡선은 기술에서 비즈니스로, 현재에서 미래로의 완전한 전환 경로를 설명합니다.

"이것은 내가 경험한 가장 흥미로운 산업입니다." Deng Taihua는 연설 시작 부분에서 "가장 빠른 개발 속도, 가장 큰 개발 공간, 가장 의미 있는 생산성 혁명"이라고 감동적으로 말했습니다.


연설 전문은 다음과 같습니다.

친애하는 옛 친구와 새 친구 여러분, 안녕하세요! 에서 오신 것을 환영합니다30개국 이상에서 온 고객, 파트너 및 미디어 관계자 여러분, APC2026에 참석해 주셔서 감사합니다.

우리는 매년 회사 차원 및 산업 차원의 행사를 두 번 개최합니다. 하나는 산업, 비즈니스 및 생태 발전에 초점을 맞춘 상반기 파트너 컨퍼런스이고, 다른 하나는 하반기 AGIBOT 혁신의 날로, 제품과 기술의 혁신적인 출시에 중점을 두고 있습니다. 이를 통해 우리는 적어도 1년에 두 번씩 모여서 임바디드 AI 산업의 발전에 대해 논의할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.

실체지능 산업은 제가 20년 이상 종사해 온 많은 산업 중에서 가장 흥미롭고 흥미로운 산업입니다.이 산업은 산업 폭발 속도가 가장 빠르고 산업 발전 공간도 가장 넓습니다. 이는 향후 생산성 향상을 위한 가장 의미 있는 원인이기도 합니다. 오늘 참석한 사람들은 이 산업의 첫 번째 발기인입니다. 그들은 중국뿐만 아니라 다양한 국가에서 이 산업의 인큐베이터이자 촉진자입니다. 우리는 매우 흥미롭고 의미 있는 일을 함께 하고 있습니다.

AGIBOT 설립 이후 3년은 임바디드 AI 산업의 시작과 급속한 성장과 일치합니다. 모두의 전폭적인 지원으로 AGIBOT은 급속한 발전을 이루었습니다. 연구개발 첫해부터 양산 첫해, 상용화 첫 해까지 꾸준히 노력해왔습니다. 오늘날 많은 투자자, 친구 및 고객 파트너가 AGIBOT의 변화를 목격했습니다.0한 번에 한 단계씩 단계별로 개발을 시작하여 꾸준히 발전하십시오.

제품 측면에서 우리는 다양한 사용자 시나리오의 고객 요구를 충족하기 위해 업계에서 가장 완벽한 제품 시리즈를 구성했습니다. 자동차와 마찬가지로 다양한 사용자 그룹과 가격대의 요구를 충족하는 일련의 모델이 있습니다.

직렬화의 핵심은 하드웨어 모듈화, 소프트웨어 구성요소화를 포함한 플랫폼화이므로 직렬화된 제품을 효율적으로 출시할 수 있습니다.0에서 개발을 시작했는데, 이는 70%의 공통성을 바탕으로 차별화된 점진적 개발을 진행한 것입니다.

AGIBOT의 제품 전략은 풀 스택이며, 풀 스택에 대한 우리의 구체적인 해석은 "일체, 세 가지 지능"입니다.

임바디드 AI의 물리적 매체인 안정적이고 신뢰할 수 있는 고용량, 저비용 온톨로지입니다.

세 가지 지능은 다음과 같습니다. 모션 지능 - 이것은 물리적 캐리어의 작동기인 기본 지능입니다. 나머지 두 가지 지능은 인터랙션 지능과 작업 지능입니다. 이는 생산성 가치의 두 가지 측면에 해당하는 두 가지 고차원 지능입니다. 인터랙션 지능은 서비스 생산성을 제공하는 감정적 가치의 입구 역할을 합니다. 작업 지능는 노동 가치 엔진 역할을 하여 노동 생산성을 제공합니다.

"하나의 몸, 세 가지 지능"은 구현형 지능형 로봇의 대상 제품 아키텍처입니다. 미래에는 경쟁력 있는 머리 장착형 임바디드 AI 기업들이 모두 '일체 3지능'을 실현하게 될 것이다. 차이점은 단지 무엇을 먼저 할 것인지, 무엇을 나중에 할 것인지일 뿐입니다. 그러나 결국 경쟁이 치열한 모든 로봇 회사는 그렇게 해야 할 것입니다. 왜냐하면 "한 몸, 세 가지 지능"을 실현해야만 로봇이 잘 발달된 팔다리뿐만 아니라 유연한 마음을 가진 인간과 같을 수 있기 때문입니다. 그들은 말을 잘할 뿐만 아니라 일도 효율적으로 할 수 있습니다. 계속해서 역량을 구축하려면 대상 아키텍처를 기반으로 최종 목표를 염두에 두고 시작해야 합니다.

더 열어서 확인하세요."일체 3지능" 기술 스택의 파노라마 기획은 하드웨어 모듈화와 소프트웨어 구성요소화의 기술 파노라마 샌드박스입니다. 우리는 이 샌드박스를 따라 핵심 경쟁력을 지속적으로 구축해 왔습니다.

표준 모듈의 경우 조달을 개방하고 산업 체인의 장점을 공유합니다. 맞춤형 모듈이나 핵심 부품에 대해서는 자체 연구와 협력을 통해 추진하고 있습니다.

여기서 주요 투자는 크고 작은 뇌 AI의 연구 개발에 있으며, 이는 우리 R&D 인력의 3/4 이상, R&D 비용의 3/4 이상을 차지합니다. 우리는 위치AGIBOT은 임바디드 AI의 기본 모델 회사입니다. 모델에는 캐리어가 필요하기 때문에 AI가 정의하는 일치하는 온톨로지를 만들었습니다.

기본적인 제품 역량으로 대량생산 추진이 필요하다. 이는 구현된 스마트 제품이 성숙되기 위한 첫 번째 장애물이다.

AGIBOT은 현재 대량 생산 단계를 통과한 몇 안 되는 제조업체 중 하나입니다. 가장 빠른 대량생산과 최대 대량생산을 달성한 제조사이기도 합니다. 지난달 말 AGIBOT은 업계 최초의 누적 실적을 달성했습니다.10,000대가 조립 라인에서 생산되었으며, 올해 목표는 수만대 대량 생산을 달성하는 것입니다.

이러한 대량 생산 수치 뒤에는 대량 생산을 위한 제품의 엔지니어링 설계, 조달 공급망 시스템 구축, 고품질의 일관된 생산 시스템 구축, 시장 계획 및 생산 물류의 효율적인 운영 및 연결을 포함한 엔드 투 엔드 조직 역량이 있습니다. 이러한 End-to-End 조직 역량으로 인해 프로세스 중단점이 발생하면 전체 대량 생산을 달성하기 어려울 것입니다.

제품이 양산된 후 상업용으로 출시될 예정입니다.

임바디드 AI의 상업적 시나리오에 대한 모든 사람의 이해는 다양합니다. 우리는 상업적 시나리오를 선택하기 위한 명확한 방법론, 즉 시나리오의 작업 차원과 환경 차원을 가지고 있습니다. 과제는 고객 가치에 부합하는 것이며 환경은 방해가 됩니다. 따라서 임바디드 AI 기술이 성숙해짐에 따라 환경적 차원의 간섭을 최소화하고 고객의 업무가치 향상에 집중해야 합니다. 그러므로 단순한 환경에서 단순한 작업부터 시작하여 작업 처리 능력을 향상시키고, 점차적으로 단순한 환경에서 복잡한 작업으로 발전해야 합니다. 복잡한 작업 처리 능력을 바탕으로 우리는 복잡한 환경에 들어갈 수 있습니다. 환경 간섭 하에서 작업 능력은 단순한 작업으로 축소될 수 있으며 이는 특정 고객 가치를 창출할 수도 있습니다. 궁극적인 방향은 복잡한 환경과 복잡한 작업을 향해 나아가는 것입니다.

이 시나리오 선정 방법론을 토대로 2024년과 2025년에 일부 시나리오에서 상용화를 달성할 예정이지만, 과거에는 주로 개발 상태와 생성 상태에 있었습니다.올해에는 배포 상태에 들어간다는 큰 변화가 있을 것입니다.——이것이 오늘 우리 컨퍼런스의 주제이기도 합니다.

상업적 구현 과정에서는 파트너의 지원이 매우 중요합니다. 임바디드 AI는 아직 표준 제품이 아니기 때문에 요구 사항, 데이터 및 정보와 결합되어야 합니다.know-how는 후속 체인, 점진적 개발, 통합 및 최적화를 담당합니다. 따라서 우리의 아이디어는 다양한 산업 분야의 주요 고객과 긴밀하게 통합하고, AGIBOT의 "일대일 3지능" 플랫폼 기능을 수직 산업 및 수직 시나리오에서 파트너의 수직적 역량과 심층적으로 통합하고, 다양한 산업 시나리오에 대해 임바디드 AI 에이전트 솔루션을 공동으로 개발하는 것입니다. 현재 AGIBOT은 긴밀한 협력 관계와 400개 이상의 비즈니스 파트너를 통해 20개 이상의 기업 상인을 형성했습니다. 이는 AGIBOT의 글로벌 비즈니스 구현을 위한 기반입니다.

파트너의 지원으로 AGIBOT은 지난 3년 동안 출하량 및 판매 수익 측면에서 급속한 성장을 달성했습니다.

AGIBOT의 회사 설립 첫해 영업 소득 2년차에는 30만 위안에서 6천만 위안 이상을 기록했고, 지난해 매출은 10억을 돌파해 매년 20배 성장을 달성했다. 설립 후 매출 10억 달러를 돌파한 중국에서 가장 빠른 로봇기업이자, 설립 후 매출 10억 달러를 돌파한 중국 내 AI 기업 중 가장 빠른 기록이다. 올해 목표는 몇 배의 성장을 더 달성할 수 있으며, 1분기 실적은 매우 좋았습니다.

일반적으로 회사의 전반적인 투자 전략은 제품 경쟁력 구축을 위해 R&D에 대한 포화 투자를 유지하는 것입니다. 제품 경쟁력은 시장 출하량과 매출 규모의 급격한 증가를 지원하고 매출총이익률은 꾸준히 증가합니다. 그러나 우리는 긍정적인 순이익을 추구하기 위해 서두르지 않습니다. 우리는 미래에 집중하고 미래에 투자해야 합니다. 이것은 장기적인 실행입니다. 그러나 매출규모의 급격한 증가로 적자마진은 지속적으로 축소되고 있다. 축소에서 긍정적으로 전환되는 이러한 전환점은 단위 R&D 비용이 희석될 만큼 매출 규모가 커지는 경우입니다. 이는 총 R&D 투자를 줄이는 것이 아니라 단위 R&D 비용이라는 점에 유의하세요. 이런 상황이 긍정적이 되어야만 이익이 지속 가능하고, 일단 긍정적이 되면 규모가 커졌기 때문에 이익이 급격히 증가할 것입니다. 이렇게 거대한 제품의 특징은 규모가 왕이라는 점이다. 규모란 출하량과 판매수익이다.

사업을 전개하는 동시에 기술 생태계 발전도 적극적으로 추진하고 있습니다. 지난 3년 동안 AGIBOT Open Source는 오픈 소스 미들웨어, 오픈 소스 운영 체제, 오픈 소스 데이터 세트, 오픈 소스 기본 모델을 비롯한 여러 중요한 제품을 공개했습니다. 현재 AGIBOT은 임바디드 AI 업계에서 가장 풍부한 오픈 소스 제품, 가장 완벽한 적용 범위 및 가장 많은 다운로드를 보유한 제조업체입니다. 우리는 계속해서 AGIBOT의 기본 제품을 개방하여 전체 산업의 혁신적인 발전을 촉진할 것입니다.

동시에 AGIBOT은 산업 투자를 통해 전체 산업의 초기 단계 혁신과 기업가 정신 개발도 촉진합니다. 지난 1년 반 동안 AGIBOT은 다음과 같은 분야에 투자했습니다.20개 이상의 회사가 모두 매우 초기 단계에 있고 일부는 시드 라운드, 엔젤 라운드 또는 등록 라운드에 있습니다. 투자기업은 20개 이상이며, 연간 가치평가 성장률은 17배이다.

물론 투자는 목적이 아니라 수단입니다. 목적은 전체 산업의 혁신과 기업가 정신 발전을 촉진하는 것입니다. 그러나 AGIBOT Investment의 성과가 너무 뛰어나기 때문에 첫해에 업계에서 일련의 투자 수상을 통해 인정을 받았습니다. 이는 AGIBOT Investment 팀의 확언입니다.

그러나 우리는 초심을 잊지 않고 산업 투자를 통해 산업 체인의 시너지를 형성하여 이 업계의 새로운 인재가 대거 등장하고 번영할 수 있도록 노력하겠습니다.

저희도 올해 설립 예정입니다CVC 역시 LP 여러분의 적극적인 참여를 환영합니다.

자원 시스템을 기반으로 AGIBOT은 또한 시장 부문에서 일련의 선도적인 기업을 구축하고 있습니다. AGIBOT은 Qingtianzu를 부화시키고 발사했습니다.RaaS 비즈니스 모델 혁신, 현재 플랫폼 개발은 매우 빠릅니다. MiFeng Data Service Company는 임바디드 AI 모델과 산업 발전을 위한 원동력을 제공하기 위해 업계 최고 품질과 최대 수의 구현된 데이터 자산을 구축하기 위해 설립되었습니다. Critical Point Company는 현재 가장 복잡하고 상대적으로 독립적인 하위 시스템이지만 돌파하기 가장 어려운 손재주 분야에 중점을 두고 있으며 확실한 선점자 이점을 가지고 있습니다. 올해 1분기 크리티컬포인트의 덱스터스 핸드 출하량은 2위보다 몇 배 앞섰고, 올해 전체 출하량에서도 선두를 더욱 넓힐 것으로 보인다. 이와 함께 올해 2분기에는 업계 최고 수준의 제품력을 갖춘 플래그십 스마트폰 제품이 출시될 예정이다. 우리는 투자를 더욱 늘려 임바디드 AI 실행의 임계점을 가장 먼저 돌파하기 위해 노력할 것입니다. Zhiding은 상업용 청소 분야에 중점을 두고 있습니다. 이는 AGIBOT이 비교적 일찍부터 창업한 사업입니다. 이제 대규모 상업적 이용을 달성하고 흑자 수익을 창출했습니다.

해당 자회사의 자금조달은 매우 순조롭게 이루어졌으며 모두의 지지를 받았습니다. 그들은 정말로 좋은 시기에 업계를 따라잡았습니다. 당시 Chiyuan은 설립부터 평가까지40억에 도달하는 데 1년이 걸렸고, 100억의 가치 평가에 도달하는 데 2년이 걸렸습니다. 항상 매우 절제되어 왔으며 제품 발전과 시장 발전을 기반으로 꾸준히 개선되었습니다. 이제 2차 시장이 확실히 회복되었으니 이제는 진정할 때입니다. 1차 시장에 대한 투자가 2차 시장에서 빠져나오기까지는 수년이 걸릴 것이고, 2차 시장에도 사이클이 있기 때문입니다. 이제는 기회를 보면 모두가 기회라고 생각합니다. 눈을 감고 보면 사실 기회가 아니라 또 다른 말인 경우가 많다.

AGIBOT의 여러 자회사는 2세대 기업가로 간주되며 올해 자금 조달은 매우 원활했습니다. 우리는 모두의 지지를 받고 있으며 모든 사람에게 구멍을 파지 않기로 결심했습니다. 평판은 매우 중요하며 AGIBOT은 업계에서 평판을 얻고 있습니다. 앞으로는 AGIBOT 시스템 역량과 모든 당사자의 자원 지원을 통해 이러한 사업의 발전이 더욱 가속화될 것이며, 가능한 한 빨리 시장 부문의 선두 기업이 되기를 희망합니다.

마지막으로 팀 상황입니다. 저는 기업의 비즈니스 발전의 기초는 팀이고, 성공적인 비즈니스의 복제 가능한 유전자는 팀이며, 적절한 시기와 장소의 핵심은 적절한 사람이라고 항상 믿어 왔습니다. 오직 훌륭한 팀만이 산업 사이클을 초월하고 계속해서 성공할 수 있는 기회를 갖습니다. 따라서 AGIBOT은 구체화된 정보 산업에서 최고의 팀과 조직 역량을 구축하는 데 전념해 왔습니다. 현재 업계에서 가장 많은 수, 가장 완벽한 분야, 가장 높은 인재 밀도를 갖춘 R&D 팀을 구성했습니다. 또한 업계 최고의 영업팀을 보유하고 있습니다. 현재 기능 영역도 매우 전문적이고 역동적입니다. 전반적인 조직 역량과 성장이 매우 양호하여 향후 비즈니스 발전을 위한 조직 기반을 마련하고 있습니다. 이것은 AGIBOT의 요약입니다. 지원해 주신 모든 분들께 감사드립니다.

우리 모두가 알고 있듯이 우리는 4차 산업혁명, 지능혁명의 물결 속에 있습니다. 산업혁명이 일어날 때마다 기술혁신의 속도는 점점 더 빨라지고 있으며, 산업의 가치는 점점 더 커지고 있습니다. 각각의 산업 혁명은 또한 수많은 세계적 수준의 기업을 탄생시킬 것입니다.

인공지능의 발전, 지각지능에서 인지지능, 지각의 통합까지—인지 행동 지능의 임바디드 AI는 AI를 디지털 세계에서 물리적 세계로 가져오고 있습니다. AI는 화면 뒤에만 존재해서는 안 됩니다. AI는 인간이 일하고 생활하는 물리적 세계에 진입하여 더 큰 가치를 창출해야 합니다.

임바디드 AI 이"신체"를 가장 잘 전달하는 것은 로봇입니다. 왜냐하면 로봇은 자연적으로 물리적 세계의 존재이자 동시에 디지털 지능이기 때문입니다. 인간형 형태로 만든 이유는 인간의 일과 삶의 물리적 환경에 더 잘 적응하여 더 나은 다양성을 갖기 위함이다.

그래서 우리는 임바디드 AI 로봇이 PC와 휴대폰에 이어 미래에 새로운 대화형 단말기가 될 것이라고 믿습니다. 과거에는 PC 키보드에서 휴대폰 터치 스크린에 이르는 단말기가 실제로 컴퓨터와 컴퓨터 간의 상호 작용을 더 간단하고 편안하며 친근하고 친숙하게 만들었기 때문입니다. 여러분 생각해 보세요. 기본 원칙으로 돌아가서 사람들이 가장 편안하고 자연스럽게 소통하는 방법은 무엇입니까? 사실 그것은 사람들 사이의 자연스러운 상호작용이다. 따라서 미래의 차세대 인터랙티브 단말기는 인간과 로봇의 상호작용, 인간과 AI의 상호작용이 인간 사이의 가장 자연스러운 상호작용 방식으로 돌아가는 것입니다.미래에는 임바디드 AI가 사람과 물리적 세계, 디지털 세계를 연결하는 차세대 대화형 단말기가 될 것입니다.

이 산업은 이제 막 시작되었지만 발전할 여지가 큽니다. 장기적으로 이 공간은 자전거 가격에 휴대폰 대수를 곱한 가격에 도달하거나 심지어 휴대폰 대수를 초과할 수 있는 기회를 가지며 향후 최대 규모의 단일 제품 산업 제품 분야가 될 것입니다.。물론 이렇게 하는 것의 상업적 가치는 더 크고, 인간보다 더 진보하고 지능을 갖춘 새로운 종을 창조해 인류 사회의 활력이 지속될 수 있는 기회를 갖게 된다는 것이 더 의미가 크다.

그렇다면 어떻게 달성할 수 있을까요?AGIBOT은 임바디드 AI 산업 발전을 위한 XYZ 곡선을 개척했습니다.

첫 번째X 곡선, 구현의 획기적인 발전으로 로봇은 인간처럼 움직일 수 있으며 이는 얼리 어답터 개발 단계에 들어갔습니다. 과학연구기관에서 개발할 수도 있고, 예능 공연을 통해 감성적 가치를 제공할 수도 있는데, 이는 지난 3년간 산업 전체의 급속한 발전을 뒷받침해 왔다. 하지만 이 시장의 전체 공간은 제한되어 있고, 정서적 가치는 빠르게 왔다 갔다 할 수 있습니다. 따라서 과거 급속한 성장에서 산업 전체의 성장이 점차 둔화되고, 한계효과도 점차 감소하는 추세이다. 또 다른 돌파구는 두 번째 곡선으로 진입하는 것입니다.

2조Y 곡선은 개발 데이터 플라이휠이 구체화된 혁신부터 지능적인 혁신, 배포 성장 단계까지 지능적인 혁신을 가져오는 시점입니다. 로봇이 사람처럼 움직이고 사람처럼 일하게 해주세요. 로봇이 인간처럼 일할 수 있다면 그것은 단순한 개발 도구나 성능 도구가 아니라 생산성입니다. 기능이 향상되면 생산성이 더 많은 시나리오로 확장되므로 Y 곡선은 X 곡선보다 더 많은 공간을 열어줍니다.

배치 규모가 커지면 더 많은 로봇이 배치되어 배치 상태에서 데이터 플라이휠을 형성합니다. 데이터는 계속해서 축적되고 있으며, 데이터는 매우 풍부합니다. 지속적인 알고리즘 혁신과 결합하여 양적 변화에서 질적 변화로 전환되는 중요한 순간을 맞이하고 3단계로 진입하게 됩니다.Z 곡선 - ChatGPT3.5 순간.

우리는 임바디드 AI이ChatGPT3.5의 특성 정의는 로봇이 물리적 세계에서 튜링 테스트를 통과할 수 있다는 것입니다. 물리적 세계에서 로봇의 행동 특성은 인간의 행동 특성과 일치하며, 학습 속도와 진화 속도는 더욱 향상됩니다. 우리는 기술적 특성의 관점에서 볼 때 다음 세 가지 측면을 포함해야 한다고 믿습니다.

첫 번째는 통합 교육 프레임워크입니다. 지금은 "Three Intelligences in One", 앞으로는 "Three Intelligences in One"으로 나아갈 수 있는 기회가 있습니다. 현재의 '3대 지능 + 1의 본체'의 '몸'이 온톨로지의 '몸'이고, 미래의 '3대 지능 + 1의 본체'의 '몸'이 통합의 '몸'이다. 즉, 세 가지 지능형 모델은 분할되거나 단편화되어서는 안 되며, 통합되고 연결되어 엔드 투 엔드(end-to-end)를 향해 나아가야 합니다. 이것이 첫 번째입니다.

두 번째는 제로 샘플 물리적 세계 일반화(zero-shot)。

세 번째는 자기 감독이 진화하여 학습되지 않은 고급 신체 능력의 출현을 실현할 수 있다는 것입니다(self-evolution)。

그러면, 임바디드 AI 산업이 지능 출현의 세 번째 발전 곡선에 진입하게 되면, 로봇의 수가 극도로 증가한다는 것을 의미합니다. 로봇은 가치 창출이기 때문에 더 많은 로봇과 더 많은 가치 창출을 의미합니다. 로봇 수의 비약적인 성장은 곧 사회적 부의 비약적인 성장을 의미합니다. 동시에 로봇은 동일한 가치를 창출하지만 더 많은 사회적 자원을 소비합니다.0, 따라서 이 획기적인 생산성 혁명은 사회를 재편할 것입니다. 이것이 4차 산업혁명이다.

따라서 첫 번째 성장 곡선을 달성하기 위한 구체화된 혁신부터 개발 얼리 어답터 기간에 들어갑니다. 지능적인 돌파구에서 두 번째 성장 곡선을 달성하고 배치 성장 기간에 진입합니다. 지능의 출현부터 세 번째 성장 곡선을 달성하고 배포 대중화 기간에 진입합니다. 이는 향후 5~10년 내에 업계 전체가 함께 협력하여 달성해야 할 목표입니다.

Z 곡선 뒤에 네 번째 곡선이 있습니까? XYZ는 로봇의 3차원 좌표에서 따왔기 때문에 이 3차원 좌표가 더 높은 차원의 공간으로 돌파될 가능성이 있을까요? Z 곡선 이후 지능의 출현부터 지능의 각성까지 네 번째 곡선이 존재하며, 앞으로 탄소 기반 생명체는 어떻게 실리콘-탄소 융합을 향해 나아갈 것인가? 10년 후 APC2035가 아이디어를 내놓을 때까지 남겨둘 수 있을 것 같습니다.

더 아래로 내려가서 제안되었습니다.XYZ 곡선 이후, 어떻게 구현하나요? 우리는 산업 생산성 구현을 위한 프레임워크를 제안합니다.

우선 첫 번째 곡선이 몸체를 관통합니다. 돌파구에는 온톨로지가 필요합니다. 온톨로지가 기초입니다. 스포츠지능은 인간과 동등한 운동능력을 갖춰야 한다. 이것이 바로 생산성의 입문이자 생산성의 기초입니다. 간단히 말해서, 임바디드 AI는 먼저 구체화된 다음 지능을 갖는 것이지, 지능을 먼저 구현한 다음 구체화하는 것이 아닙니다. 첫 번째 곡선은 두 번째 곡선의 기초이며 전체 산업에 대한 생산성 도입입니다.

중국의 구체화된 정보 회사가 지난 3년 동안 매우 빠르게 발전한 이유는 첫 번째 곡선 온톨로지의 구체화된 돌파구가 중국 산업 체인의 장점이기 때문입니다. 그러나 이 산업공간의 상한은 높지 않고 한계효과는 계속해서 감소하기 때문에 첫 번째 곡선에만 만족해서는 안 됩니다. 첫 번째 곡선에 만족하면 점차적으로 낮은 수준의 반전에 들어갑니다. 당신은 자신의 안전지대에서 벗어나 더 높은 차원의 개발 공간으로 들어가기 위해 주도권을 잡아야 합니다.

고차원 공간은 두 번째 곡선으로 지능적 혁신을 달성합니다. 지능형 혁신은 인터랙션 지능 및 작업 지능의 혁신입니다. 인터랙션 지능는 서비스 생산성을 제공하고, 작업 지능는 노동 생산성을 제공합니다. 이는 로봇이 인간처럼 자율적으로 작업하고 가치를 창출할 수 있으며, 자율적으로 작동 및 유지하고, 독립적으로 에너지를 보충하고, 수동 개입을 최소화하고, 독립적으로 가치를 창출할 수 있음을 의미합니다. 이를 통해 생산성이 달성됩니다.

생산성이 구현된 후에도 생태학적 파트너에 의존하여 더 많은 시나리오로 생산성을 높이고 2차 개발, 후속 체인, 최적화 및 통합을 위해 시나리오 데이터를 결합해야 합니다. 따라서 생태학적 파트너의 개발에는 간단한 애플리케이션을 위한 개발 플랫폼이 필요하며, 이것이 바로 우리가 오늘 출시한 이유입니다.AIMA(AI 머신 아키텍처) 개발 플랫폼.

따라서 생산성 구현 프레임워크는 생산성 진입을 실현하기 위한 온톨로지 및 모션 지능의 혁신에서 시작됩니다. 인터랙션 지능과 작업 지능을 돌파하여 생산성 구현을 실현합니다. 파트너의 공동 창조를 바탕으로 생산성 향상을 실현하고 궁극적으로 생산성 대중화를 수용합니다.

추가 개방 및 지원XYZ 곡선은 개발 데이터 플라이휠과 배포 데이터 플라이휠이라는 두 개의 플라이휠인 생산성 구현을 지원합니다.

현재 산업은 데이터 수집 비용과 시간이 더 높은 개발 데이터 플라이휠입니다. 배치 상태의 수가 증가하고 배치 시나리오가 점점 더 풍부해지면 배치 상태 데이터 플라이휠이 효과적으로 실행될 수 있으면 자율 주행의 섀도우 모드와 같을 것입니다. 배포 상태 데이터 플라이휠이 실행 중이면 향후 개발 상태 데이터 플라이휠로 보완될 수 있습니다. 그런 다음 이 데이터 플라이휠에는 온톨로지, 온톨로지에 의해 생성된 데이터, 데이터 교육 모델 및 모델 배포 시나리오가 포함됩니다. 4차원의 상호 협력이 가능한 플라이휠 메커니즘입니다.

이것이 우리가 처음부터 소프트웨어와 하드웨어의 전체 스택을 수행해야 한다고 주장하고 온톨로지를 수행해야 하는 이유입니다.+AI, 왜냐하면 풀 스택 기능이 있어야만 이 플라이휠이 효과적으로 회전할 수 있기 때문입니다. 당신이 해야 할 일은 플라이휠을 더 빠르게 회전시키는 것뿐입니다. 우선, 이는 4가지 차원 각각의 능력 상한선의 지속적인 개선에 의존합니다. 동시에 두 플라이휠이 더 빠르게 회전할 수 있도록 서로 효과적으로 협력하고 효율적으로 작동해야 합니다.

요약하자면,2026은 개발 상태에서 배포 상태까지 첫 번째 곡선이 두 번째 곡선에 진입하고 업계가 더 높은 차원의 개발 단계에 진입하는 첫 해입니다. 개발에서 배포로의 전환은 기술 구현의 변화, 가치 창출의 변화, 사용자 그룹의 변화를 의미합니다. 과거에는 로봇이 대부분 기계로 간주되었습니다. 지능의 획기적인 발전으로 로봇은 점점 더 인간과 비슷해질 것입니다. 이러한 산업적 통찰력을 바탕으로 AGIBOT은 생산성 구현을 실현할 계획입니다.

다음은 오늘 연설의 주요 내용입니다.

3년 전으로 돌아가 보세요.처음부터 AGIBOT의 회사 사명은 지능형 기계를 통해 무한한 생산성을 창출하는 것이었습니다.왜 생산성이 무제한인가요? 자연법칙이 아닌 과학적 창조를 통해 이론적으로 전체 인류 수를 무한히 확장하겠다는 것이다. 이 인구에는 자연인과 로봇이 포함되므로 무제한의 생산성을 제공합니다. 회사의 비전은 임바디드 AI 분야의 선도기업이 되는 것입니다. 이것은 우리가 지금 개발한 비전이 아닙니다. 이것은 우리 중 몇몇이 3년 전에 세운 개발 비전입니다. 이 산업에는 분명한 머리 효과가 있습니다. 머리만이 살아남을 수 있고, 오래 살고, 잘 살 수 있다. 회사는 로봇산업 생태계 구축을 목표로 3년 전 회사가 수립한 미션과 비전에 따라 이를 차근차근 실현해 왔다. 이것이 지식과 행동의 통합이다.

오늘 공개되는 내용입니다. '배치상태'를 기반으로 한 통합 3지능 시스템이다. 올해 계획된 주요 제품입니다.

First of all, in terms of body, four series of new products will be released this year. First up are full-size figures, as the A 시리즈 enters its third generation - A3, officially released this week.

A3 is currently the most comprehensively competitive full-size humanoid in the industry. First of all, it has four value points: The first is through high-performance joints and extreme lightweight. Humanoid robots in the industry are more than 70 kilograms. We achieve 50 kilograms through extremely lightweight design. This achieves the highest thrust-to-weight ratio in the industry and achieves higher flexibility and movement ability according to human size on the full-size humanoid track. So the first point is that it is a silicon-based star born for the stage.

The second is the highly integrated design of the hardware module, which gives up the robot's cavity space to the energy system, which can support dual battery packs and has a longer battery life than the A2 has been improved several times and can work continuously for 8-10 hours without changing the battery. Because of the dual battery pack, it can be replaced without interruption, and it can work without interruption for 24 hours.

The third one is modularization through structural design, which can be divided or combined. The ever-changing star supports private customization.

The fourth isA3 high-end version, through multi-modal perception during interaction, touch interaction, full-body soft control and intelligent module capability upgrade, it is the first product in the industry to natively support interactive intelligent deployment mode。

A3 has the opportunity to become the first full-size humanoid hit product this year. Because everyone knows that the half-size humanoids in the past were X2 and Yushu G1. We have the opportunity to achieve shipments of over 10,000 units per product this year. However, due to the higher complexity of full-size humanoids, only A2 has achieved a cumulative shipment of more than 2,000 full-size humanoids in the past, and other companies have shipped very few. This year, A3 has the opportunity to become an industry single product with over 10,000 full-size humanoids shipped.。 The current production capacity for the second quarter is no longer available. You can now reserve the production capacity for the third quarter. First order, first delivery.

X3, a new generation of new products will be launched this year. We often say, "Ten years to sharpen a sword, faster, and a year to sharpen a sword. This is also a good sword. X3 will become the industry's first new mode humanoid interactive service terminal that combines high intelligence, anthropomorphism, fun, and safety and ease of use. It will redefine and re-raise the industry's expectations for humanoid robots." Product standards. Due to the very high design complexity of this product, mass production will not be affected until the end of this year, so it will not affect the continued commercial use of X2. The software functions and deployment scenarios of X2 this year will continue to introduce these intelligent capabilities, and the software functions will be seamlessly used in X3.

G2 will also launch series products this year. G2 is an extremely lightweight data acquisition terminal that matches human joints and supports human-machine integration. It finds a new sweet spot in data validity and data generation efficiency between traditional ontology real machine data acquisition and ontology-less data acquisition such as UMI. G2 Air also supports integrated training, purchasing and promotion. G2 Max is a robot that supports force control of large loads. Hercules can also do delicate work. It not only retains the precision operation capabilities, but also greatly increases the load of the equipment. This is an industry expert for industrial manufacturing.

Cool TuoThe D2 series will also launch a series of products for medium dogs, small dogs, and large dogs. Compared with the D1 series products, the intelligent capabilities have been improved from generation to generation to better meet the deployment scenarios. This is the corresponding new product that we will launch in the four series.

Intelligent capabilities, we will launch it this year with greater investment

This year we launched two base models at Sports Intelligence: One is a base model that supports integrated sensory control and full-body motion control, which combines natural sensing and active sensing to better control motion and meet all-terrain passing requirements; in the second half of this year, we will launch the industry's first A generative motion control base model can support multi-modal interaction to generate any action in real time, that is, it does not rely on pre-arrangement and generates any action in real time. In this way, it can truly move from motion control to motion intelligence, and use a generative interactive motion method to better meet daily deployment requirements. These are the two basic models launched by Sports Intelligence.

In terms of interactive intelligence, two basic models will also be launched this year. The first is the silicon photonics that has been applied on a large scale. On the WITA large model, we will continue to enhance the WITA model interactive experience through multi-modal active interaction, anthropomorphic movements and expressions, emotional TTS and long-term memory functions. The WITA architecture is still segmented. Speech must be converted into text first, and then the output text must be converted into speech. During the segmented conversion process, modalities are lost (such as tone, intonation, and emotion are lost when converted into text). This is still based on the original human-computer interaction paradigm based on the keyboard and touch screen input of PC and mobile phones, which is text input, and is not native to Physical AI.

Therefore, we will release the industry’s first end-to-end embodied multi-modal interaction model in the third quarter.WITA Omni 1.0. This is an end-to-end model, which is trained end-to-end using multi-modal information of natural human interaction. It maintains the emotion, context, tone, environment and other information of the conversation, and can realize natural anthropomorphic emotional interaction expression, so that the robot can not only respond, but also understand emotions and context, and even have a sense of propriety in communicating with people.

At the same time, because end-to-end is not segmented, the delay is further optimized, and the interaction delay can be compressed to Within 500 milliseconds, it is close to the rhythm of real-life conversation, enabling continuous communication at normal speaking speed. It can interrupt, interrupt, and correct in the middle, and respond to emotions and tone in real time, making the interaction between humans and robots truly close to the interaction between humans. WITA Omni is very worth looking forward to!

We launch Both the WITA model and the WITA Omni model will be provided as cloud services. There are also cloud service nodes around the world. WITA is a basic cloud service and Omni is a high-end cloud service. At the same time, we will further migrate to the device side in the future.

Job intelligence has always been the intelligence field in which we invest the most, have the highest talent density, and invest the longest time. Relying on continuous investment in operational intelligence, we were able to be the first in the industry to implement operational intelligence deployment this year. We have done some research on the products in the first half of the year last weekAI WEEK’s one-week release includes the open source of this year’s data set AGIBOT WORLD 2026, and the release of simulation platform Genie Sim 3.0 and development platform Genie Studio 2.0. At the same time, two basic models were also released: the latest GO-2 that integrates large and small brains, and the latest action world model GE-2. We have made breakthrough innovations in the algorithm framework of the GO-2 model, but the data scale has not yet fully increased. In the process, we have formed an engineering method for data training. This year we rely on the vertical expansion of MiFeng Data Company. We hope that later this year, we will launch a new generation of embodied intelligent base model GO-3 that integrates the ViLLA architecture and the world model. It has both planning and deduction capabilities, as well as reasoning and execution capabilities for complex tasks. This data volume will reach the highest value in the industry, whether it is data validity, data richness, or data scale. It will reach the highest value in the industry.

On this basis,Today we officially released seven major deployment solutions. This is the industry’s first productivity deployment solution.

The first is the scene of loading and unloading materials on the production line. 포함하다For the loading and unloading of 3C electronic tablets, trays, and parts, we introduced real-machine reinforcement learning and successfully completed the deployment state in high-precision contact loading and unloading scenarios. At present, the production line in Longqi Nanchang has been deployed on a regular basis for more than a month. Last week we did a live broadcast, which was watched by more than 200,000 people. The cloud monitoring robot was working. Under the joint witness of so many people, 8 hours of continuous operation were achieved. Because the back-end workers had to eat at noon, which delayed it for dozens of minutes, the robot was forced to take a rest and work continuously for 8 hours at other times, completing 2,283 tasks with zero errors in the whole process, a 100% success rate, and a rhythm that met the operating requirements of the formal production line. At present, this scenario has been deployed regularly and is deployed and promoted in scenarios such as Joyson, Intel, and Huatian. This scenario also continues to enhance the generalization of the RL foundation model to improve the scalability and replicability of the scenario. In the Pick and Place scenario, we hope to realize the deployment of hundreds of units this year, thousands of units next year, and tens of thousands of units in the future.

The second is to depalletize. In the third quarter of last year, we have made regular deployments at Fulin Precision Industry, and also conducted on-site production line live broadcasts. We are currently promoting it in scenarios such as SAIC. The task success rate, tempo, and bin recognition generalization of this scenario can all meet the requirements of basic deployment. However, due to limitations of the first-generation hardwareA2-W의 하드웨어 사양 제한, 하중 제한, 센서 부족으로 인한 자율 장애물 회피 및 기타 안전 메커니즘이 충분하지 않아 출시 속도를 조절했습니다. G2의 성숙과 더 높은 하중을 처리할 수 있는 G2 Max 로봇 본체의 출시로, 검증된 알고리즘 능력을 지속적으로 최적화하고 있으며, 하반기에는 이 제품을 집중적으로 홍보할 계획입니다. 매일 수십 킬로그램의 상자를 나르며 반복적이고 단순하며 인체에 해로운 작업은 로봇이 수행해야 한다고 생각합니다. 사람이 다치면 허리가 망가지고 교체가 불가능하지만, 로봇은 관절 하나만 교체하면 됩니다. 이것이 저희가 올해 하반기에 집중적으로 홍보할 핵심 제품입니다.

세 번째는 물류 분류입니다. 현재는 소프트 팩 분류가 주를 이루며, 조작 대상의 일반화 성능, 사이클 타임 성공률, 양팔 협업 모두 성숙한 배포에 필요한 조건을 충족합니다. 우리는 국내 고객과 접촉하면서 물류 산업의 마진율이 매우 낮고 작업 사이클 타임이 매우 빠르다는 점을 확인했습니다. 따라서 해당 시나리오는 2년 단위로ROI를 계산하기 어렵습니다. 이 시나리오 자체는 가치가 있으며, 단순하고 반복적이며 지루한 작업입니다. 동시에 물체를 조작하는 유연성과 일반화 능력이 매우 강해야 합니다. 올해 후반에는 해외에서 해당 시나리오와 결합하여 실제 적용과 홍보를 진행할 예정입니다. 앞의 세 가지는 모두 작업 지능의 배포 단계에 해당합니다.

네 번째는 안내, 쇼핑 가이드 및 유도 솔루션입니다. 서비스 생산성 또한 생산성이며, 서비스 산업은 인력이 가장 많은 산업으로, 결합이 필요합니다.AI가 재편하고 기술 기반 산업을 제공하는 이 솔루션은 안내 및 유도, 판매 매장 고객 상담, 외식 매장 안내 및 접객 서비스를 위한 것입니다. 로봇은 일부 판매 직원의 일상적인 업무를 자율적으로 수행하면서도 추가적인 정서적 가치를 제공합니다. 우리가 선정한 대상은 모두 체인 그룹 형태의 대형 고객이며, 한 매장에서 비즈니스 프로세스를 성공적으로 구축하면 수천 개의 매장으로 확장하여 복제할 수 있습니다. 우리는 안타와 전략적 협력을 통해 판매 매장을, 하이디라오와 전략적 협력을 통해 외식 매장을 공동으로 운영하며, 매장 내 인간 작업 과제를 기반으로 소프트웨어 기능 특성을 함께 정의했습니다. ‘3대 지능 + 1의 본체’ 능력을 바탕으로 올해의 배포 단계 시나리오 작업을 계획하고 체계적으로 출시하고 있습니다. 이는 고객과의 공동 창조 과정이며, 이러한 시나리오는 방대한 규모를 가지고 있어 올해 배포 단계의 핵심 중 하나입니다.

다섯 번째는 서비스 소매 스테이션 솔루션입니다. 상호작용 상담, 정보 아일랜드 서비스, FMCG 소매, 문화 및 엔터테인먼트 상연, 그리고 당건정무 광고 등 종합 서비스를 제공하는 스테이션을 제공합니다. 우리는 산업용 고정밀 픽 앤 플레이스 모델 능력을 바탕으로, 낮은 정밀도의 요구사항인 소매 물품의 픽 앤 플레이스 성공률을 더 높였습니다. 이로 인해 소매 창고에 로봇이 작업하고 그 옆에서 사람이 지속적으로 유지보수를 수행할 필요가 없으며, 전체 과정은 자율적인 상호작용 작업으로 무인화됩니다. 필요시 백엔드에서 원격으로 인력이 개입하여 통제할 수 있습니다. 이 솔루션은 AGIBOT(AGIBOT)이 표준화된 스테이션 솔루션을 제공하고, 파트너사가 솔루션의 홍보와 운영을 담당합니다. 우리는 이미 첫 번째로 사례 기반의 운영 및 홍보 파트너 네트워크를 형성했습니다.

여섯 번째 시나리오는 보안 순찰입니다. 이는 사족 로봇의 일반적인 적용 시나리오로, 전력망, 산업 단지, 국경, 거리 등 다양한 환경에 배치되어 순찰 및 장비 점검을 수행할 수 있습니다. 효율적인 지도 작성, 자율 주행, 자율 장애물 회피, 자율 경로 계획, 실시간 영상 전송 및 실시간 경보 기능을 지원하며, 대·중·소형 제품군을 통해 각기 다른 수준의 시나리오 복잡성에 대응합니다. 또한 인간형 로봇의 지능화 모델과 결합하여 배포된 환경에서의 지능형 시나리오를 더욱 효과적으로 구현할 수 있습니다. 예를 들어, 감지·제어·운동을 통합한 운동 제어 기반 모델을 탑재함으로써 사족 로봇견의 전 지형 통과 요구사항을 더 잘 충족시킬 수 있으며, 기계팔을 추가로 장착하고VLA 작업 모델은 순찰 및 검사 과정에서 개폐기 문, 게이트, 노브 등 간단한 조작성 작업을 동시에 수행할 수 있으며, WITA 모델을 탑재하여 VLN 시각적 의미 내비게이션을 포함한 상호작용형 작업을 구현하고, 순찰 중 말단 배송 등 다양한 확장 작업을 완료할 수 있습니다.

일곱 번째는 산업 및 상업용 청소입니다. 이는 AGIBOT에서 가장 먼저 출시했으며 가장 성숙한 배포 형태로서, 공장, 상업 복합 단지, 슈퍼마켓, 교통 허브 등 중대형 산업 및 상업 환경에 적합합니다. 최강의 청소 작업 능력을 주력으로 하며, 중대형 환경에서의 청소 효율이 최적화되어 있습니다. 또한 지능형 환경에서의 배포 효율성이 높고, 무인화된 자체 보충, 자체 청소, 자체 유지보수를 통해 극도로 단순화된 운영 관리를 제공합니다. 지난해 3,000대 이상을 출하했으며, 올해 목표 출하량은 6,000대 이상으로 누적 출하량 1만 대 달성을 목표로 하고 있습니다. 특히 해외에서는 청소 인력 비용이 높아 주요 홍보 대상이 될 수 있습니다.

이 첫 번째로 도입 가능한 일곱 가지 생산성 솔루션은 업계 선도 고객과 공동으로 개발했으며, AGIBOT 플랫폼의 역량과 고객의 산업 수직 분야 역량 및 시나리오를 결합했습니다.know-how를 심도 있게 결합하여 공동으로 창출하고, 함께 실현을 추진한다.

우리는 고객과 함께 배포 환경에서의 0-1 단계를 공동으로 구축했으며, 이제 생태계 파트너를 통해 1-N 단계의 확장을 실현해야 합니다. 이에 오늘 생태계 확산을 위한 AIMA(AI Machine Architecture) 개발 플랫폼을 공식적으로 발표합니다.

여러 측면을 포함하고 있습니다. 하나는 링취안 운영체제입니다. 운영체제는 소프트웨어의 뿌리이며, 뿌리가 깊어야 가지와 잎이 무성해집니다. 링창 플랫폼은 콘텐츠 창작 플랫폼으로, 콘텐츠를 풍부하고 다채롭게 만듭니다. 링신 플랫폼은 개성 있는 창의적 플랫폼으로, 개성을 다양하게 변화시킵니다. 링창 플랫폼과 링신 플랫폼은 서비스 생산력 확산을 목표로 합니다.Genie Studio는 작업 기술이 끊임없이 발전하도록 지원하는 작업 지능형 노동 생산성 증진을 위한 플랫폼입니다.

먼저 운영 체제를 살펴보겠습니다. 모두 알고 계시다시피 현재 로봇들은 모두ROS 및 ROS2는 10여 년간의 발전을 거쳐 업계에서 가장 풍부하고 완성도 높은 생태계를 구축했습니다. 과거 산업용 로봇에서 서비스 로봇, 그리고 현재의 범용 로봇으로의 지속적인 진화와 반복, 호환 및 적응 과정에서 오히려 시스템이 비대해지고 비효율적인 문제가 발생했습니다. 당사의 운영체제인 링취안 OS는 에지 AI를 네이티브로 지원하며, 남쪽 인터페이스에서는 범용 로봇의 하드웨어 본체에 더 잘 부합하고, 북쪽 인터페이스에서는 범용 로봇의 에지 AI 모델 및 알고리즘에 더 효과적으로 적응합니다. 이를 통해 양방향 모두에서 더 높은 성능을 제공합니다. 이 운영체제는 AGIBOT(AGIBOT) 설립 첫 날부터 소프트웨어 개발을 통해 체계적으로 구축되어 왔습니다.

우리는 2~3년에 걸쳐 구축한 끝에, 올해 3분기에 링취OS 1.0을 오픈소스로 공개했으며, 연내에 OS 1.5 버전을 오픈소스로 제공할 예정입니다. 향후 3~6개월 주기로 새로운 오픈소스 버전을 지속적으로 출시할 계획입니다. 또한 적절한 시기에 링취안 OS의 코드와 지적재산권을 개방원자 오픈소스 재단에 기부하여, AGIBOT뿐만 아니라 전 산업계가 공유하고 함께 에임드 인텔리전스 운영체제 생태계를 구축하고자 합니다. ROS를 대체하는 글로벌 두 번째 선택지이자, 에임드 인텔리전스에 네이티브로 최적화된 더 사용하기 쉬운 대안을 제공하기를 바랍니다.。

링창 플랫폼은 콘텐츠 제작 플랫폼입니다.“창작을 더 쉽게, 표현을 더 유연하게”라는 모토 아래, 린창 클라우드 서비스의 등록 사용자 수는 이미 4000명을 넘어섰으며, 창작 콘텐츠 건수는 5만 건을 초과했습니다. 이 중 고동적 동작 데이터는 4000건 이상입니다. 향후 장비 보급이 확대됨에 따라 이러한 수치는 지속적으로 증가할 것입니다. 글로벌 비즈니스 수요를 충족하기 위해 린창 클라우드 서비스는 해외에도 클라우드 노드를 구축할 예정이며, 전 세계 파트너들과 함께 로봇 콘텐츠 생태계의 지속적인 번영을 주도해 나갈 것입니다.

링신 플랫폼은 개성 있는 창의적인 플랫폼입니다.“천인천면, 영심에 부여하다.” 현재 영심 플랫폼의 등록 사용자 수는 3000명을 넘어섰으며, 3300개 이상의 에이전트가 창작되었습니다. 7월에는 영심 커뮤니티와 SDK 2.0을 출시하여 인간형 동작과 음색, MCP 플러그인, 제로 코드 작업 흐름 편집 등의 기능을 제공함으로써 개발 파트너들이 에이전트 개발, 기능 조합 및 창의적 공유를 더욱 효율적으로 수행할 수 있도록 지원하겠습니다.

Genie Studio는 수집, 교육, 평가 및 배포를 위한 원스톱 개발 플랫폼입니다.

우리는 기반으로 합니다AIMA 개발 플랫폼은 향후 구체적 지능 기술 생태계 구축에 주력할 것입니다. 우리는 5년 내에 천 개 이상의 연구 기관을 커버하고, 만 단위의 생태계 파트너를 양성하며, 십만 단위의 오픈소스 개발자와 응용 개발자를 육성하여 최종적으로 백만 단위의 구독 사용자에게 도달함으로써 가장 개방적이고 번영하는 구체적 지능 기술 생태계를 함께 구축하고자 합니다.

생태계는 투자가 필요합니다. 생태계는 단순히 요구하는 것이 아니라, 투자하고 이익을 양보해야 하는 것입니다.우리는 '위안생' 생태계 발전 계획을 시작합니다. 이 '위안생'은 AGIBOT의 생태계 계획이자, 몸집화 인공지능의 네이티브 생태계를 의미합니다.우리는 향후 5년간 생태계 발전에 연간 매출액의 1~2%에 해당하는 최소 20억 위안을 투자할 계획입니다. 이는 우리 회사의 연평균 매출 대비 비중으로, 생태계 발전을 위해 전액 투입될 것입니다. 우리는 몸체 지능 분야에서 명확한 생태계 발전 예산을 최초로 제시한 기업으로서, 약속을 반드시 이행한다는 원칙을 견지하고 있습니다. 올해는 회사 매출의 약 2%에 해당하는 1억 위안을 생태계 발전 전용 예산으로 확보할 예정입니다. 향후회사 규모가 확대됨에 따라 생태계 비용 비율은 감소하겠지만, 생태계 투자 규모는 지속적으로 증가할 것입니다. 이를 통해 과학 연구 및 학술 혁신, 인재 양성 교육, 생태계 파트너 육성, 개발자 커뮤니티 운영 등 다양한 측면에서 산업 생태계를 함께 구축해 나갈 것입니다.

우리는 기술 생태계를 구축하는 동시에 공급업체 파트너 체계를 중점적으로 구축합니다. 왜냐하면애플의 공급망은 과련으로 불리며, 우리는 주저하지 않고 AGIBOT A체인을 선택한다. A체인에는 몇 가지 특징이 있다:

첫째, 배포 상태의 정착에 따라 고품질의 대량화된 제공이 핵심적인 요구사항으로 부상하고 있으며, 우리의A체인에서 가장 중요한 요소는 높은 품질입니다. 이후 공급업체를 대상으로 한 입찰 과정에서 가격이 합리적인 수준에 도달하면, 더 이상 최저가 우선으로 낙찰하지 않고 종합 평가 방식을 도입하며, 경우에 따라 품질을 최우선으로 고려하기도 합니다. 모든 공급업체 파트너가 고품질로 납품할 때만 전체 시스템의 고품질 구현이 가능하기 때문입니다.

둘째, 이는 개방형 혁신의 레이스입니다. 이 혁신은 모든 공급업체 파트너에 의존하며, 우리는 저차원의 내부 경쟁에서 고차원의 가치 창출로 나아가기를 원합니다. 공급업체 파트너가 오EMO의 요구를 기다리거나 단순히 성숙한 제품을 제공하는 수동적인 태도를 벗어나 능동적으로 혁신하기를 바랍니다. 파트너의 능동적 혁신을 지원하기 위해 우리는 장기 계약을 체결할 의사가 있으며, 올해 제조 파트너와는 3년 단위의 계약을 체결하여 생산 라인 및 자동화 설비 투자에 대한 안정성을 보장했습니다. 따라서 다른 분야의 전략적 파트너들도 장기 계약을 통해 능동적이고 협력적인 혁신을 추진할 수 있으며, 우리는 이러한 혁신을 우선적으로 구매할 것입니다.

셋째, 글로벌화입니다. 올해 AGIBOT의 수입은해외 매출 비중은 현재 30% 수준이며, 가까운 시일 내에 50% 이상으로 확대될 전망입니다. 당사의 생산성 수요는 글로벌 차원에서 발생하고 있으므로, 이제 글로벌 공급망 구축에 착수하고 있습니다. 올해 미국과 유럽 등 해외 지역에서 현지 기반 제조 시설을 설립할 계획이며, 이는 ‘현지 생산·현지 소비’ 원칙을 실현하기 위한 것입니다. 당사는 협력 파트너가 글로벌 인증을 보유하고 있으며, 글로벌 물류 공급 능력을 갖추길 기대합니다.

우리가 말하다A체인은 고품질, 혁신성, 글로벌화라는 세 가지 특징을 지니고 있으며, 오늘 오후에는 제2회 공급자 대회가 개최되어 이에 대해 심도 있게 논의할 예정입니다. 또한, AGIBOT(AGIBOT)의 1만 대 양산 및 올해 수만 대 양산을 위해 큰 성원을 보내주신 공급자 파트너 여러분께 깊이 감사드립니다.

우리의 대량 생산이 상용화에 진입함에 따라, 상용화 파트너의 체계 구축 또한 매우 중요합니다. 여기에는 솔루션 통합 파트너, 판매 채널 파트너, 서비스 지원 파트너가 포함되며, 특정 국가나 지역을 대상으로 한 현지화 전략도 포함됩니다.ODM 파트너. 지난 8월 제1회 파트너 총회에서 우리는 과거의 직접 판매에서 파트너 우선 전략으로 전환한다는 목표를 설정했습니다. 지난해 파트너 매출 비중은 상반기에는 거의 0%에 불과했으나, 연간 기준 25%를 달성했습니다. 올해는 규모가 확대되고 파트너 수도 증가할 것이며, 동시에 파트너 매출 비중은 60%로 상향 조정될 예정입니다. 저는 원래 팀에게 70% 달성을 목표로 하라고 말했지만, 팀은 최소한 60%는 보장할 수 있다고 했습니다. 우리는 약속을 반드시 이행합니다. 우리는 AGIBOT과 상업적 파트너가 모두 상생하기를 바랍니다. 또한 이 상생에는 선후 관계가 있습니다. 파트너가 승리해야만 AGIBOT이 진정한 승리를 거둔 것으로 볼 수 있으며, AGIBOT만 이기고 파트너가 이기지 않는다면 이는 지속 가능하지 않다고 생각합니다. 우리는 파트너와 함께 성장해 나가고자 합니다. 오늘 우리는 배포 단계의 상업적 파트너를 모집하기 위한 프로그램을정식으로 시작하다합니다.

비즈니스 발전 과정에서 우리는 혁신적인 실현을 통해RaaS(Robot as a Service)는 천궁의 새로운 비즈니스 모델입니다. 우리는 과거에 로봇을 기계로 간주하여 상품처럼 구매했습니다. 미래에는 지능화 기술의 돌파구로 인해 로봇이 인간과 더욱 유사해질 것입니다. 인간의 비즈니스 모델을 생각해 봅시다. 우리는 거의 자신을 기업에 매도하지 않으며, 현재 창출하는 가치에 기반하여 당기의 보상을 받습니다. 즉, OPEX를 따르고 CAPEX를 따르지 않습니다. 이는 현재의 엔터테인먼트 및 상업적 시효성 요구 사항에만 국한되지 않습니다. 향후 더 많은 장면에서의 배치와 더 많은 가치 창출이 이루어짐에 따라, 가치 창출에 상응하는 가치 서비스를 제공하는 방식이 중요하고 심지어 주류 비즈니스 모델이 될 것이라고우리는 생각한다.합니다.

오늘 우리는 글로벌 리스 네트워크를 발표하기 위해 여기에 모였습니다.우리는 지금 이 플랫폼을 구축하고 있으며, 국내에서는 ‘칭톈즈’로, 해외에서는 ‘ShareBot’으로 불립니다. 칭톈즈의 슬로건은 “로봇이 필요하면 칭톈즈”입니다. 또한 미니 프로그램과 앱을 출시했으며, 안드로이드 및 애플 플랫폼에서 다운로드하실 수 있습니다. 해외의 ShareBot에도 해당 웹사이트 주소가 마련되어 있으며, ‘시나리오 로봇’을 클릭하시면 귀하의 위치로 직접 배송해 드립니다.

저희는 또한 입체적 지능 발전에 필요한 생산 자료를 제공하는 미펭 데이터 서비스 회사를 설립하여 체계적이고 표준화된 대규모의 다양한 데이터 공급을 제공할 수 있습니다. 저희는 올해 목표를 달성할 계획입니다.1,000만 시간의 유효 데이터에는 200만 시간의 고품질 본체 실기 데이터와 800만 시간의 다양한 비본체 데이터가 포함됩니다. 물론 이러한 비율은 모델 학습 과정에서 사용자 요구를 반영하여 동적으로 조정되고 있습니다. 우리는 모델 학습 노하우를 보유하고 있을 뿐만 아니라 고품질 데이터를 제공하는 방법을 잘 알고 있습니다. 이와 같은 데이터 공급을 뒷받침하기 위해 글로벌 데이터 생성 거점을 구축했으며, 각 지역별 데이터 규정 준수 및 데이터 공급 요건에 부합하는 규칙 하에서 글로벌 데이터 서비스를 제공하고 있습니다.

어제 우리는 미펑 분과 포럼을 조직하고, 데이터 요소 협력의 공유를 강화하기 위해 허니콤 데이터 공동 창조 행동을 시작했습니다.제가 앞서 언급한 ‘배포 상태’의 실제 기기 데이터 피드백 루프가 더 큰 금광입니다.AGIBOT은 출하량과 배포 단계에서도 앞서 나가고 있으며, 배포 단계의 실제 기계 데이터는 미펭의 데이터 자산에서 미래에 점점 더 중요한 부분이 될 것입니다. 미펭의 데이터는 단지 AGIBOT의 모델 학습에만 사용되는 것이 아니라, 전체 산업계에 개방되어 업계 전반의 혁신에 가치를 창출할 것입니다.

마지막으로, 우리는 지속적인 벤처 캐피탈을 통해A플랜은 산업 혁신과 창업 발전을 선도하기 위해 AGIBOT(AGIBOT)의 벤처캐피탈 A플랜을 통해 초기 기업 및 신규 프로젝트를 지원하고 생태계를 구축하며, 장기적 동반 성장을 위한 포괄적 역량을 강화합니다.

오늘 제 주요 발언 내용은 여기까지입니다. 우리는 이번 기회에 로봇 지능 산업 발전의 혁신적인 방향을 제시했습니다.XYZ 곡선을 제시하고 산업 현장 적용을 위한 구현 프레임워크를 제안했으며, 두 개의 데이터 플라이휠을 도입했고, 2026년을 개발 단계에서 배포 단계로 전환하는 원년으로 설정했다.

생산력의 진입을 다지기 위해 네 가지 시리즈화된 본체 신제품과 스포츠 스마트의 두 가지 기본 모델을 출시했습니다.

우리는 인터랙션 지능과 과제 지능의 기초 모델을 출시하여 서비스 생산성과 과제 생산성의 실현을 이루었습니다. 우리는 처음으로 일곱 가지 배포형 솔루션을 공개했으며, 이는 AGIBOT의 일곱 가지 배포 형태에 해당합니다.‘일곱 난쟁이’의 작은 한 걸음이 산업 생산성 실현에 있어 큰 진전이 되었다.

우리는 생산성 실현을 기반으로 다음과 같은 내용도 발표했습니다.AIMA의 개발 플랫폼은 생태계 파트너와 협력하여 생산성 증대를 실현합니다.

우리의 파트너십 프로그램을 포함한 일련의 파트너십 계획을 발표했습니다.‘원생’ 생태계 발전 계획, 비즈니스 파트너 발전 계획, A체인 공급망 발전, 톈궁 렌탈 글로벌 네트워크, 허니콤의 공동 창조 행동, 그리고 벤처투자 A 계획은 각 차원에서 파트너들의 전체 산업 생태계 발전을 뒷받침합니다.

생산성 실현에 대한 타임라인을 제시한다면, 저는 '358'이기를 바랍니다. 저는 AGIBOT(AGIBOT)의 ‘358’ 대장정을 공식적으로 발표합니다:

3우리는 3년 동안의 시간을 들여 실현했습니다.X자 곡선을 지나 생산성 도입 단계를 거친 지원은 10억 위안 매출을 달성했다.

5우리는 AGIBOT 설립 5년 차인 2년 더 계획을 세우고 있습니다.2027년 말까지 우리는 생산성 실현을 달성할 수 있으며, 정리된 주요 배포 시나리오에서 올해 수천 대에서 내년 수만 대로 확대되는 실현을 이루게 될 것입니다. 이로 인해 AGIBOT도 내년 100억 위안 매출을 돌파하게 될 것입니다.

8우리는 향후 3년 동안 생태계 파트너와 협력하여 분산형 AI를 더 다양한 분야로 확대하고, 대규모 배포 데이터의 순환 구조를 구축하며, 알고리즘 혁신을 결합함으로써 2030년, 즉 AGIBOT(AGIBOT) 설립 8주년을 맞아 지능적 현상 Emergence를 실현하고 제3의 성장 곡선으로 진입하기를 기대합니다.이것이 실현된다면, AGIBOT의 수익 규모는 더 이상 중요하지 않다. 중요한 것은 생산성 도약의 역사적 순간을 맞이하는 것이다.

이것이 바로 우리의 ‘358’ 비전 계획입니다. 3년 내에 생산성 도입을 실현하고, 5년 만에 생산성 정착을 이루며, 8년 만에 생산성 확산을 통해 지능형 현상을 맞이하는 것입니다. ‘358’ 비전 계획의 성공은 전체 생태계 파트너와의 공동 창출에 달려 있습니다. AGIBOT은 생태계 파트너에게 독점이나 배타성을 요구하지 않으며, 일대일 선택을 강요하지 않습니다. 우리가 구축하려는 생태계는 산업 전반에 개방적이어야 합니다. 만약 다른 기업이 AGIBOT이 구축한 생태계를 기반으로, 초기 투자와 실패를 통한 학습을 바탕으로 더 빠르게 성장하여 산업 발전을 촉진한다면, 우리는 이를 매우 환영합니다. AGIBOT의 성패는 중요하지 않습니다. 산업의 성과가 중요합니다.산업이 성공하고 생산력이 발전하면 우리 모두 그 혜택을 받는다.

저희는 모두 함께 노력하여 로봇 지능 산업의 발전을 선도하고, 로봇 지능 생산력의 새로운 시대를 열기를 바랍니다. 오늘 컨퍼런스뿐만 아니라 오후에 열리는 분과 회의에서도 많은 수확을 얻으시고 풍성한 결과를 가지고 돌아가시길 기원합니다. 감사합니다!