640.jpg

20264월 17일, 중국상하이——글로벌 임바디드 AI 산업이 중요한 순간을 맞이하고 있습니다. 2026년 APC 파트너 컨퍼런스(APC 2026)가 상하이에서 개최되었으며, 30개 이상의 국가 및 지역에서 2,500개 이상의 파트너가 참가했습니다.

AGIBOT의 창립자, 회장 겸 CEO인 Deng Taihua가 기조 연설을 했습니다. 임바디드 AI 산업의 XYZ 곡선 및 생산성 구현 프레임워크를 업계 최초로 공개하고, 구현에서 구현까지 임바디드 AI 산업의 진화 경로를 체계적으로 설명했으며, 4개의 새로운 온톨로지 제품, 6개의 주요 AI 모델, 7개의 주요 생산성 솔루션을 공식 출시했으며, AIMA(AI Machine Architecture) 풀 스택 생태 기술 시스템을 최초로 공개하여 임바디드 AI 생산성의 새로운 시대의 개막을 알렸습니다. "한 몸, 세 가지 지능" 기술 아키텍처.

회의에서,"원수" 생태발전 계획동기화된 시작,Deng Taihua는 Chiyuan이 총 2개에 투자할 것이라고 발표했습니다. 과학 연구 및 학술 혁신, 교육 인재 훈련, 생태 파트너 개발 및 개발 커뮤니티 운영을 지원하기 위해 00억 위안 이상. 출범식에는 산업정보기술부 휴머노이드 로봇 및 임바디드 AI 표준화위원회 위원장이자 공개원자오픈소스재단 회장인 Xie Shaofeng, 상하이 경제정보위원회 부주임 Pu Yapeng, 당 서기 겸 상하이 국유 자본 투자 유한회사 회장 Yuan Guohua가 참석했습니다.

641.jpg  Yuanshu 프로젝트 현장 출범식

회의는 “ 임바디드 AI 생산성의 새로운 시대를 시작합시다"라는 주제로 글로벌 산업 체인의 업스트림 및 다운스트림 파트너와 광범위한 생태학적 파트너를 모아 글로벌 임바디드 AI 경쟁 환경을 선도하는 중국의 임바디드 AI 기업을 목격합니다.

회의는 “ 임바디드 AI 생산성의 새로운 시대를 시작합시다"을 주제로 글로벌 산업 체인의 업스트림 및 다운스트림 파트너와 다양한 생태학적 파트너를 모아 글로벌 임바디드 AI 경쟁 환경을 선도하는 중국의 임바디드 AI 기업을 목격합니다.

01/

설립 후 3년 만에 임바디드 AI 풀스택 아키텍처의 양방향 진화를 재정의하는 업계를 선도하고 있습니다.

"하나의 몸과 세 가지 지능을 실현해야만 로봇은 팔다리가 잘 발달할 뿐만 아니라 유연한 마음을 갖고 인간과 같을 수 있습니다. 말을 잘 할 수 있을 뿐만 아니라 효율적으로 일할 수도 있습니다." Deng Taihua는 연설 서두에서 AGIBOT의 제품 전략의 핵심을 지적했습니다. 한 몸에 세 가지 지혜가 있습니까? "통합"은 임바디드 AI의 물리적 운반체인 안정적이고 신뢰할 수 있는 고용량, 저비용 온톨로지를 의미합니다. "세 가지 지능"에는 다음이 포함됩니다. 물리적 캐리어의 액추에이터 기능을 가정하는 기본 지능으로서의 모션 지능; 정서적 가치를 제공하고 서비스 생산성을 제공하는 고차원 지능으로서의 인터랙션 지능; 작업 지능는 노동 가치 엔진 역할을 하며 노동 생산성을 제공하는 고차원 인텔리전스이기도 합니다.

Deng Taihua는 솔직하게 말했습니다.AGIBOT의 "풀 스택"에 대한 구체적인 해석은 정확히 "하나의 몸, 세 가지 지능"입니다.. 기술 스택 계획 측면에서 AGIBOT은 하드웨어 모듈화 및 소프트웨어 구성 요소화를 고수하며 대뇌 AI 연구 및 개발에 중점을 두고 회사 R&D 인력의 3/4와 R&D 비용의 3/4 이상을 차지합니다. "우리는 임바디드 AI 기본 모델 회사로 자리매김했습니다. AI에는 신체가 필요하기 때문에 지원 온톨로지를 만들고 AI를 사용하여 온톨로지를 정의했습니다." 그는 강조했다.

2023년 30만 위안에서 2024년 6천만 위안 이상, 그리고 지난해 매출 10억 위안을 초과한 AGIBOT은 중국에서 매출 10억 위안을 돌파한 가장 빠른 로봇 회사일 뿐만 아니라 매출 10억을 돌파한 가장 빠른 AI 회사입니다. Deng Taihua는 올해 매출 목표가 계속해서 몇 배로 성장할 것이며 1분기가 잘 마무리될 것이라고 말했습니다.

AGIBOT이 상하이에서 세계로, 하나의 제품에서 전체 생태계로 진출하는 데 단 3년이 걸렸습니다. AGIBOT은 빠르게 운영될 뿐만 아니라 꾸준하게 운영됩니다. 회사의 전반적인 투자 전략은 R&D에 대한 포화 투자를 유지하고 제품 경쟁력을 지속적으로 개선하며 시장 출하량 및 매출 규모의 급속한 성장을 지원하고 손실 이익 마진을 지속적으로 축소하고 있습니다. 궁극적으로 단위 R&D 비용을 희석하여 지속 가능한 수익을 달성하기 위해 규모에 의존합니다. 대규모 제품의 경우 규모가 가장 중요하며 규모는 배송과 수익을 의미합니다.

642.jpg

Deng Taihua, AGIBOT의 창립자, 회장 겸 CEO

기조연설 진행

02/

새로운 시대로의 진입 생산성 창출

Deng Taihua: 2026년은 "배치 상태"의 첫 해입니다.

Deng Taihua는 다음과 같이 지적했습니다. "2026년은 배포 상태의 첫 해입니다. 임바디드 AI는 공식적으로 '개발 상태'에서 '배포 상태'로, '활성'에서 '할 수 있음'으로 이동했습니다. 로봇이 자율적으로 일하고 독립적으로 가치를 창출할 수 있으면 물리적 AI 세계에서 진정한 생산력이 될 것입니다. 로봇의 작업 능력이 향상되고 구현 시나리오가 계속 풍부해지면서 배포 규모도 지속적으로 증가하고 있습니다."

Deng Taihua는 다음과 같이 강조했습니다. "AGIBOT의 목표는 단지 ​​뛰어난 신체를 가진 로봇을 만드는 것이 아니라 이를 산업 전반에 걸쳐 복제하고, 확장하고, 모든 시나리오에 배포할 수 있는 신뢰할 수 있는 생산성 단위로 바꾸는 것입니다."

XYZ 세 개의 곡선:

업계 최초로 임바디드 AI 산업의 발전 프레임워크 정의

컨퍼런스의 가장 중요한 순간 - Deng Taihua는 업계 최초로 임바디드 AI 개발을 위한 XYZ 곡선과 생산성 실현 프레임워크를 정의하고, 업계에 명확한 진화 좌표와 시간표를 제공하고, 기술 탐색에서 가치 창출까지 완전한 로드맵을 그리려고 했습니다.

X 곡선(2022~2025)은 로봇이 사람처럼 움직이는 초기 개발 기간이다. 주로 과학 연구 및 교육 시장의 기술 개발은 물론 엔터테인먼트 및 상업 공연 시나리오에도 사용됩니다. 첫 번째 곡선의 물결은 지난 3년 동안 업계의 급속한 발전을 주도했습니다. 그러나 과학 연구 시장의 제한된 공간으로 인해 X 곡선은 천장에 가까워지고 한계 이익이 점차 둔화되어 두 번째 성장 곡선이 필요합니다. 이 단계에서 AGIBOT은 첫 번째 로봇을 출시하고 기술 타당성 검증을 완료했으며 2025년 5,000대 대량 생산을 달성했습니다.

Y 곡선(2026~2030)은 배포 성장 기간입니다. 로봇은 움직일 수 있을 뿐만 아니라 인간처럼 일할 수도 있어 생산성이 달성되는 '배치 상태'에 들어갑니다. 로봇이 자율적으로 작업하고 독립적으로 가치를 창출할 수 있게 되면 더 이상 개발 도구나 성능 도구가 아닌 생산성을 발휘하고 산업의 한계가 진정으로 열립니다. 올해에는 수만 대의 AGIBOT 로봇이 생산 라인에서 출시되었습니다. 하드웨어 일관성과 대규모 전달 능력은 업계 최고 수준에 도달했습니다. 인터랙션 지능과 작업 지능이 대규모로 구현되었습니다. 배포된 데이터 플라이휠 기반 생산성은 계속해서 인간 수준에 접근하고 있습니다. Wisdom은 2026년을 배치 첫 해로 삼고 이 단계에 처음으로 진입합니다.

Z 곡선(2030년 이후)은 배포 및 대중화 기간입니다. 로봇은 물리적 세계에서 튜링 테스트를 통과할 수 있고, 임바디드 AI GPT의 순간이 다가오고 있습니다. 제조, 물류, 서비스 등 핵심 분야에서 로봇의 생산성은 인간을 능가합니다. 학습 효율성과 진화 속도가 매우 향상되었습니다. 그룹 인텔리전스가 등장하기 시작하여 조 단위 수준의 시장 잠재력이 발휘됩니다. 기술적 기능에는 통합 모델 아키텍처 및 훈련 패러다임(하나의 엔드투엔드에 세 가지 지능), 제로 샘플 물리적 세계 일반화(제로 샷), 자기 지도 진화(자기 진화)가 포함됩니다.

643.jpg

실현된 지능형 XYZ 곡선을 업계 최초로 공개

358 그랜드 계획: 실제 개발을 활용하여 XYZ 곡선 확인

회의에서 Deng Taihua는 AGIBOT이 자체 실제 조치를 통해 XYZ 곡선을 완전히 검증한 358 그랜드 계획도 발표했습니다.

 644.jpg글로벌 공동 창작 배포 패러다임 출시

3년 단계가 완료되었습니다. AGIBOT은 X-곡선 생산성의 초급 단계를 통과했으며 첫 10억 매출을 달성했습니다. 5년 단계(추가 2년)에 Y 곡선에 진입한 AGIBOT은 생산성을 0에서 1로 달성했으며 산업 및 상업 배치 시나리오에서 수만 대를 달성하고 매출이 100억을 초과할 것입니다. 8년 단계(+ 3년)에 AGIBOT과 생태학적 파트너는 공동으로 1:N 프로모션을 만들고 구현하여 더 큰 배포 규모를 형성할 것입니다. 대규모 배포는 데이터 플라이휠을 구동합니다. 산업 전체는 임바디드 AI가 등장하고 Z 곡선이 도래하는 순간을 맞이하게 될 것입니다.

"만약 우리가 이것을 할 수 있다면 AGIBOT이 얼마나 버는지는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 우리가 인간 생산성 도약의 역사적인 순간을 맞이할 것이라는 점입니다!" 덩타이화는 큰 소리로 말했다.

Peng Zhihui: 임바디드 AI 생산성의 전환점이 도래했습니다

회의에서 AGIBOT의 공동 창립자이자 사장 겸 CTO인 Peng Zhihui는토큰 경제적 관점, 임바디드 AI 생산성 혁명을 재검토하다. 그는 "임바디드 AI의 작업 공간은 디지털 세계와 전체 물리적 세계에 걸쳐 있습니다. 물리적 세계에서 계속 실행되는 로봇은 매 순간 토큰을 소비합니다. AI 시대에 토큰의 가장 큰 소비자는 누구입니까? 채팅 소프트웨어도, 코드 보조자도, 사진 및 비디오 생성기도 아닌, 임바디드 AI입니다."라고 제안했습니다.

Peng Zhihui는 세상을 감지하는 것부터 산업에 힘을 실어주는 것까지 임바디드 AI 생산성의 변곡점이 특정 기술의 갑작스러운 혁신으로 인한 것이 아니라 대규모 지능형 모델, 신뢰할 수 있는 온톨로지 및 데이터 플라이휠에 기인한다고 자세히 설명했습니다. 처음으로 이 세 가지가 같은 시간 창에서 동시에 성숙해졌습니다. 대형 모델은 세계를 이해하는 문제를 해결하고 로봇 본체는 안정적인 실행의 문턱을 넘으며 실제 배포가 데이터 플라이휠을 형성하기 시작합니다.

645.jpg

Peng Zhihui, AGIBOT 공동 창립자, 사장 겸 CTO

03/

4대 신제품  6대 AI 모델

7가지 생산성 솔루션 공개

온톨로지 제품 매트릭스: 신제품 출시

이 컨퍼런스에서 발표된 네 가지 새로운 온톨로지 제품은 명확한 방향을 제시합니다. 로봇은 더 이상 기술을 보여주기 위한 무대 소품이 아니라 실제로 생산 현장에 들어가는 생산성 단위입니다.

플래그십 제품A3은 이번 달 출시되었으며 올해 업계에서 가장 강력한 종합 능력을 갖춘 풀 사이즈 휴머노이드로 정의됩니다. A3의 핵심 장점은 다음과 같습니다. 업계에서 가장 높은 추력 대 중량 비율과 전체 크기는 절반 크기보다 더 높은 이동성과 유연성을 달성합니다. 듀얼 배터리 팩은 핫 스와핑을 지원하며 배터리 교체 없이 8~10시간 동안 지속적으로 작동할 수 있습니다. 모듈식 구조 설계는 분리 및 결합이 가능하여 IP 이미지의 자유로운 사용자 정의를 지원합니다. 인터랙션 지능형 배포를 기본적으로 지원하는 업계 최초의 풀 사이즈 휴머노이드 로봇입니다.

또 다른 블록버스터 제품X3은 올해 말 출시될 예정이다. 지능, 의인화, 재미, 안전성, 사용 편의성을 결합한 최초의 새로운 모드 휴머노이드 대화형 서비스 단말기입니다. 이는 휴머노이드 로봇 제품 표준을 재정의할 것입니다.

G2 에어 매우 가볍고 인간의 움직임 관절과 일치하며 인간-기계 통합 데이터 수집 모드를 지원합니다. G2 Max는 더 큰 부하력 제어 기능을 갖추고 있으며 산업용 핸들링 및 디팔레타이징 분야의 전문가입니다.

D2 시리즈 4족 로봇또한은 올해 출시되며 대형, 중형, 소형 사양을 모두 포괄합니다. D2 시리즈는 적응형 동적 밸런싱, 전체 시나리오 환경 이해, 자율 작업 계획, 실시간 예외 처리 및 자연어 상호 작용 기능을 갖추고 있습니다. 실내에서 모든 지형으로 임바디드 AI의 경계를 확장하고 복잡한 작업을 독립적으로 완료할 수 있습니다. 물류 처리, 산업 검사, 보안 응급 상황, 화재 구조 및 특수 작전과 같은 핵심 시나리오를 지향합니다. 대규모로 구현되었습니다.

세 가지 유형의 인텔리전스로 구성된 6가지 모델: 지속적인 반복 혁신

AI 기능은 항상 AGIBOT의 최우선 과제였습니다. AGIBOT이 올해 출시할 6가지 주요 AI 모델은 '3가지 지능이 하나로 통합된' 모션 지능, 인터랙션 지능, 작업 지능을 크게 향상시킬 것입니다.

모션 지능, 두 가지 주요 기본 모델이 출시됩니다: 감각 및 제어 융합(환경 인식을 통한 적응형 동작 제어)을 지원하는 전신 동작 제어 기본 모델과 생성적 동작 제어 기본 모델(사전 프로그래밍 없이 다중 모드 상호 작용으로 실시간으로 모든 동작 생성).

인터랙션 지능, 대규모로 적용되고 있는 WITA 대형 모델을 기반으로 업계 최초로 엔드투엔드 구현형 멀티모달 상호작용 대형 모델인 WITA Omni 1.0이 3분기에 출시될 예정이다. 이 모델은 대화의 감정, 맥락, 어조, 환경 및 기타 정보를 유지하고 자연스럽고 의인화된 감정 상호작용 표현을 구현하며 중간에 중단, 중단 및 수정을 지원합니다.

직업 인텔리전스에 대한 최대 투자 및 최고의 알고리즘 인재 밀도. Genie는 최근 크고 작은 두뇌를 통합한 GO-2 모델, 액션 월드 모델 GE-2, 오픈 소스 데이터 세트 AGIBOT WORLD 2026, 시뮬레이션 플랫폼 Genie Sim 3.0 및 Genie Studio 2.0을 출시했습니다. 3분기에는 ViLLA 아키텍처와 월드 모델 아키텍처를 통합한 GO-3 모델이 출시될 예정이다. 계획 및 추론 능력은 물론 복잡한 작업에 대한 추론 및 실행 능력도 갖추고 있습니다. 데이터 규모는 GO-2의 수십 배에서 수백 배에 이릅니다. 성공률, 일반화 및 장거리 작업 처리에서 실질적인 혁신을 위해 노력하여 작업 지능 측면에서 전체 산업 모델의 상한선을 높입니다.

04/

7가지 생산성 솔루션 구현:

업계는 '로봇 판매'에서 '결과 제공'으로 전환

7가지 생산성 솔루션은 이번 컨퍼런스의 가장 설득력 있는 증거입니다.——PPT에 나온 아이디어가 아니라 정기적으로 배포된 실제 제품입니다.

이러한 솔루션은 산업 제조(3C 정밀 부품 적재 및 하역, 산업 취급 및 팔레트 해체, 물류 분류 포함), 상업 서비스(매장 쇼핑 가이드, 체인 레스토랑 가이드, 소매 주유소 포함), 특수 운영(보안 검사, 산업 및 상업 청소 포함)의 세 가지 주요 방향으로 요약될 수 있습니다.

각 솔루션은 주요 기업의 실제 생산 라인과 시나리오에서 검증되었습니다. Longqi Nanchang 생산 라인은 한 달 이상 병렬 배치되었으며 Fulin Seiko 및 SAIC 공장은 정상적으로 운영되고 있으며 물류 분류는 반년 동안 운영되었으며 해외 복제가 시작되었습니다. 보안 검사 배포 주기가 몇 달, 몇 주에서 며칠, 몇 시간으로 단축되었습니다. 총 10,000개의 세정액이 배송되었습니다. 올해 목표는 6000대 이상이다. 특히 해외 청소인건비가 비싸 성장 여지가 크다. AGIBOT의 7가지 주요 솔루션은 표준화되고 복제 가능한 구현 기능을 통해 여러 산업의 실제 시나리오에 중점을 두고 기술 시연에서 대규모 배포에 이르기까지 임바디드 AI를 촉진하고 산업 생산성의 가치를 효과적으로 실현합니다.

Peng Zhihui는 다음과 같이 말했습니다. "실임바디드 AI의 실제 분수령은 AI 모델이 물리적 세계에 진입하는 시점뿐 아니라 제품이 실제 워크플로우에 진입하기 시작하는 시점입니다. 업계는 '로봇 판매'에서 '결과 제공'으로 전환하고 있습니다."

646.jpg

산업 제조 솔루션은 Longqi 공장에서 구현됩니다.

05/

AIMA 풀 스택 생태: 5년간 생태 건설에 20억 위안 투자

배포를 대규모로 추진하려면 사용하기 매우 쉬운 개발 플랫폼이 필요합니다.AGIBOT 발행AIMA(AI Machine Architecture) 풀스택 생태 개발 플랫폼, "1+3+X" 아키텍처는 완전 개방형입니다.. 그 중 링취(Lingqu)OS는 내장 지능에 기본적으로 적용된 오픈 소스 운영 체제로, 내장 지능의 전체 링크에 최적의 성능을 제공합니다. Lingchuang 플랫폼은 Zero-Shot/Few-Shot 액션 학습을 지원하는 액션 콘텐츠 제작 플랫폼입니다. Lingxin 플랫폼은 로봇이 끊임없이 변화하는 성격을 가질 수 있도록 하는 지능형 신체 맞춤화 플랫폼입니다. Genie Studio는 원스톱 개발 플랫폼 역할을 하여 개발 임계값을 크게 낮춥니다.

동시에 AGIBOT은 Yuanqi 생태 계획 출시: 향후 5년간 투자를 발표했습니다. 수천 명의 파트너 성장을 지원하고 대규모 개발자 커뮤니티를 육성하며 기술 혁신 및 상업적 구현을 촉진한다는 목표로 과학 연구 및 학술 혁신, 교육 인재 교육, 생태적 파트너 개발 및 개발자 커뮤니티 운영을 지원하기 위해 20억 위안 이상을 투자했습니다.

06/

글로벌 생태 네트워크: 산업 세계화 발전을 선도하다

데이터는 임바디드 AI의 혁신적 발전을 위한 핵심 생산 수단이자 현재 산업 발전의 주요 병목 현상이기도 합니다. 이번 회의에서 AGIBOT은 세계 최초의 실제 자료를 공개했습니다.AI 데이터 네트워크 "Hive Data Co-Creation Action"은 다차원적이고 확장 가능한 데이터 생태계를 구축하기 위한 체계적인 수집, 표준화된 링크 및 대규모 공급을 세 가지 핵심 요소로 삼습니다. 올해 안에 수천만 시간의 데이터 생산 능력을 달성할 것으로 예상된다.

또한 AGIBOT은 최초의 글로벌 로봇 렌탈 네트워크 플랫폼을 만들었습니다. "Qingtianzu"는 RaaS 모델을 사용하여 고객 배포 임계값을 낮추고 주문형 사용 및 가치별 지불 방식을 통해 임바디드 AI의 대규모 상업적 구현을 촉진합니다.

와 함께 "글로벌 머신을 임대할 수 있고 글로벌 데이터를 공동 생성할 수 있습니다." AGIBOT은 임바디드 AI의 세계화를 위한 인프라를 구축하고 1조 수준 산업의 잠재력을 발휘하고 있습니다. Deng Taihua는 기자회견에서 AGIBOT이 항상 글로벌 관점으로 임바디드 AI 산업의 배치를 추진했으며 오픈 소스 기술, 개방형 생태학 및 상생 산업의 세계화 경로를 고수해 왔다고 강조했습니다.

647.jpg

글로벌 렌탈 네트워크 출시, 오픈RaaS의 새로운 시대;

투자자 황샤오밍(Huang Xiaoming)이 출범식에 참석했습니다.

07/

끝을 염두에 두고 시작: 인간 생산성의 새로운 시대를 함께 창조

에서토큰 경제에서 XYZ 곡선부터 358개의 그랜드 계획까지, 10,000개 유닛 출시부터 7가지 주요 솔루션 구현까지 세 가지 지능을 하나로 통합하는 2026 AGIBOT 파트너 컨퍼런스는 제품, 전략 및 기획 출시일 뿐만 아니라 중국의 임바디드 AI 산업이 글로벌 경쟁 단계로 나아갈 것이라는 선언이기도 합니다.

"초심을 잊지 말고 끝을 염두에 두고 시작하세요." Deng Taihua는 결국 강조했습니다. AGIBOT의 임무는지능형 기계로 무제한의 생산성 창출——과학적 창조를 통해 “인간”(자연인, 로봇 포함)의 저변을 이론적으로 무한히 확장하여 무한한 생산성을 제공합니다.; 비전은 글로벌 선도기업으로 도약하고 보편적인 로봇산업 생태계를 구축하는 것이다.

"우리의 모든 파트너 협력은 독점성, 독점성, 둘 중 하나의 선택이 필요하지 않으며 산업 전체에 개방되어 있습니다. AGIBOT 시스템의 역량을 바탕으로 다른 회사가 나와 산업 발전을 촉진한다면 우리도 환영합니다. 산업이 성공하고 생산성이 향상되면 우리 각자가 수혜자입니다!"