3월 30일, AGIBOT Robot의 공동 창립자이자 사장 겸 CTO인 Peng Zhihui는 AGIBOT의 10,000번째 범용 구현 로봇 A3가 3월 28일 공식적으로 생산 라인을 가동했다고 발표했습니다.이 획기적인 도약은 AGIBOT Robot의 생산 능력과 지능형 진화 능력의 동시 가속화를 의미합니다. 대량생산 규모의 이륜구동과 지능형 진화는 '수요 주도 기술, 기술 피드백 적용'의 긍정적인 순환을 형성하여 업계를 '실시 상태'의 원년으로 이끌고 있습니다.
AGIBOT No.10,000개의 오프라인 로봇 A3 공식 공개
AGIBOT의 온톨로지 생산 능력은 지난 1년 반 동안 기하급수적인 발전을 보였습니다. 2025년 1월 6일부터 12월 8일까지 1,000대에서 5,000대까지의 양산을 달성했다. 2025년 12월부터 2026년 3월 28일까지 AGIBOT이 5,000대 대량 생산에서 10,000대까지 역사적인 돌파구를 달성하는 데 3개월 남짓이 걸렸습니다. 중국 임바디드 AI 산업의 선두 기업인 AGIBOT은 단 15개월 만에 대량 생산 규모에서 10배의 도약을 완료했으며 성장 곡선은 계속해서 가파르게 상승했습니다. 다시 한 번 글로벌 휴머노이드 로봇 양산 속도 기록을 경신했을 뿐만 아니라, '제조 능력 가속화와 시장 수요 동시 폭발' 추세에 맞춰 휴머노이드 로봇 제조 역량이 실제 시장 수요와 공명한다는 점을 확인했다.
Peng Zhihui는 기자회견에서 10,000번째 로봇이 생산 라인에서 출시되었다고 말했습니다. "휴머노이드 로봇의 경우 규모 자체는 극복하기 가장 어려운 기술적 문제 중 하나입니다. AGIBOT의 10,000개 규모 규모의 새로운 단계에서 제조는 더 이상 개발 병목 현상이 아니라 우리가 진정으로 구축한 핵심 경쟁력입니다. 이는 AGIBOT의 제조 효율성, 장면 구현, 고객 가치, 데이터 플라이휠 및 공급망 생태학의 5가지 차원을 검증했습니다. 역량의 획기적인 발전입니다." AGIBOT이 대표하는 중국의 지능형 로봇 구현 기업은 업계를 '기술 경쟁'에서 '대규모 대량 생산 + 상업적 배포'라는 새로운 경쟁 단계로 이끌고 있으며, 업스트림 핵심 부품, 미드스트림 지능형 제조 장비, 다운스트림 시나리오 애플리케이션 등 전체 산업 체인의 조화로운 발전을 주도하고 있으며, 중국이 세계에서 가장 완벽하고 경쟁력 있는 휴머노이드 로봇 산업의 새로운 생태계를 형성하도록 촉진하고 있습니다.
AGIBOT Robot의 공동 창립자, 사장 겸 CEOCTO Peng Zhihui
01/
에서 '대규모 양산'에서 '협력적 혁신'으로
산업 체인 협업 혁신은 이러한 가속화의 핵심 엔진 중 하나입니다. 임바디드 AI 로봇은 핵심 구성 요소의 정확성, 강도 및 무게에 대한 요구 사항이 매우 높습니다. 예를 들어, AGIBOT과 파트너는 분말 야금 기술을 공동으로 혁신하고 이를 로봇 조인트 및 전송 시스템과 같은 핵심 부품의 생산 및 제조에 적용하여 보다 정확한 모션 제어를 달성하고 서비스 수명을 연장하며 유지 관리 비용을 절감함으로써 복잡한 구조의 통합 성형 및 대규모 비용 절감을 달성합니다.
AGIBOT은 주문 기반의 유연한 생산 및 납품 능력을 통해 연간 100,000개 이상의 단위에 달하는 내장 지능형 로봇을 위한 세계 최초의 표준화된 공급망 시스템을 구축했습니다.파일럿 플랜트를 통해 공정과 신뢰성을 검증하고, 대량 생산 플랜트는 높은 안정성을 보장하며, 조인트 모듈 전용 생산 라인은 자동화 조립 및 100% 온라인 검사를 구현하며, 전체 기계는 풀 링크 테스트 및 MES 시스템 추적성을 갖습니다. 동시에 공동 연구 개발, 전용 라인 공급 등 협력 모델을 통해 '30분 공급망 서클'을 구축해 핵심 부품의 독립적인 제어 가능성과 고품질 납품을 달성했습니다.
AGIBOT Robot의 파트너이자 수석 부사장인 Wang Chuang은 다음과 같이 말했습니다. "공식적으로 생산 라인에 들어간 10,000번째 A3를 시작으로 우리는 휴머노이드 로봇이 개발 상태에서 대규모 배치 상태로 가속화되는 것을 목격하고 있습니다. 이전 A2와 같은 성숙한 제품은 이 프로세스에 대한 귀중한 실무 경험을 축적했습니다. 1,000대에서 10,000대까지, 핵심은 생산 라인뿐만 아니라 공급망 역량의 전반적인 향상과 포괄적인 성숙도에 있습니다. 품질 시스템의."
Wang Chuang, AGIBOT Robotics의 파트너 겸 수석 부사장
02/
에서“단일 포인트 평가판”에서 “전체 라인 배포”로
10,000번째 로봇 출시 이면에는 시장 수요 논리의 근본적인 변화가 있습니다. 대부분의 초기 고객은 "하나 사서 사용해 보자"는 사고방식으로 기술 검증을 수행합니다. 수천 개의 유닛은 로봇에 대한 시장의 "시험 기간"일 수 있습니다. 2026년에 접어들면서 시장은 점차 로봇의 심층적인 적용을 받아들이고 희망하고 있습니다. 실제 주문 수요는 AGIBOT의 제품 역량에 대한 긍정적인 피드백이며, 지속적인 대량 생산 가속화를 촉진하는 원동력이기도 합니다.
작년 10월, AGIBOT Robot은 선도적인 글로벌 지능형 제품 ODM 회사인 Longqi Technology와 전략적 협력을 체결했습니다. 현재 지능형 신품질 생산성 애플리케이션을 구현한 이 공동 혁신 프로젝트는 생산 라인의 핵심 지표 검증을 완료했습니다. G2는 처음에는 태블릿 생산 라인에서 주로 사용되었으며 MMIT(멀티미디어 통합 테스트) 스테이션의 정밀 로딩 및 언로딩 위치에 사용됩니다. 로봇은 고속으로 작동하는 조립 라인에서 테스트할 정제를 정확하게 잡고 복잡한 생산 라인 공간을 횡단하여 테스트 치구에 정확하게 배치하고 테스트가 완료된 후 완제품/NG 제품을 분류하여 흐름 채널로 반환합니다.
Longqi Technology 담당자가 소개한,전자 제품 제조 공정에 내장형 지능형 로봇을 도입하면 사전 설정된 궤적에 대한 기계적 의존성이 완전히 사라지고 고품질의 안정적인 지능형 제조 기능을 통해 생산 라인 운영 효율성이 비약적으로 향상됩니다. 우리는 범용 임바디드 AI 로봇이 시나리오 간 마이그레이션 및 일반화 기능을 보유하여 기업의 라인 변경 비용을 더욱 절감하고 기업을 위한 장기적이고 경쟁력 있는 지능형 제조 시스템을 구축할 것이라고 믿습니다. 현재 G2는 생산 라인의 모든 지표에 대한 검증을 완료했으며 공식적으로 생산에 들어갔습니다. 제조 시나리오에 사용되는 내장 지능형 로봇에 대한 세계 최초의 벤치마크 모델이 되었습니다.
Longqi Technology는 엘프가 될 것입니다.G2는 평판 생산라인에 적용
닝보 Joysheng 전자 자동차 부품 공장, AGIBOT Robot G2는 어려운 3핀 위치 지정의 유연한 조립 프로세스에 사용됩니다. G2는 12.97초의 가장 빠른 작업 주기와 99% 이상의 성공률을 자랑합니다. 현재 Joyson Electronics 시스템의 Adaptation G2 적용 스테이션 수가 1,000개에 달해 AGIBOT의 생산 능력 증가율에 대한 요구가 높아지고 있습니다.
Joyson Electronic 일반 마법사G2는 3핀 위치 지정이 어려운 유연한 조립 링크에 사용됩니다.
이제 AGIBOT이 건설되었습니다. "실제 현장 폐쇄 루프"의 핵심 기능은 자동차 제조, 3C 전자, 물류 및 창고업과 같은 산업으로부터 점점 더 긴급한 구매 주문을 받고 있습니다. 다양한 산업 분야의 기업이 "얼리 어답터 시도"에서 "필요에 따라 배포"로 태도를 바꾸는 것은 본질적으로 임바디드 AI 로봇의 작동 능력에 대한 시장의 인식입니다. 로봇이 실제 생산 라인에서 정량적 가치를 창출할 때 대량생산 가속화와 대규모 배치는 필연적인 시장 선택의 결과이다.
03/
에서 "개별 전투"에서 "모든 기계의 연결"로
10,000대의 로봇 출시 뒤에 숨겨진 더 깊은 가치 창출은 "배포 상태"의 데이터 플라이휠 효과에서 비롯됩니다. 온톨로지, 데이터, 모델 및 시나리오에 대한 AGIBOT의 전체 스택 레이아웃은 서로를 구동하는 플라이휠 반복 논리를 형성합니다.고품질 온톨로지는 고품질 데이터를 생성합니다. 대규모 고품질 데이터는 알고리즘의 지속적인 혁신을 지원합니다. 알고리즘은 현장의 실제 피드백을 결합하고 온톨로지 최적화, 데이터 수집 방향 및 알고리즘 반복에 대한 새로운 지침을 제공합니다.
수천 대의 로봇이 서로 다른 시나리오에서 밤낮으로 작업할 때 대규모 임바디드 AI 훈련 세트를 형성하여 실시간으로 대형 모델의 반복을 피드백하므로 새로 오프라인인 로봇이 공장을 떠날 때 더 강력한 일반화 기능과 작동 기술을 갖게 됩니다. 단순 반복 업무에서 해방되는 것부터 복잡한 업무도 처리할 수 있는 지능형 생산성으로의 고도화로 기업의 지속적인 비용 절감과 효율성을 높여줍니다.
이 선순환 구조에서는 대량 생산 속도가 진화 속도를 이끌고, 배포 규모에 따라 지능 수준이 높아집니다. AGIBOT은 단일 로봇의 일반화 능력과 작동 정확도에서 질적 도약을 달성했을 뿐만 아니라 글로벌 임바디드 AI 산업을 '규모 폭발 시대'로 가속화합니다.
실제 필드장면 배포로 구동되는 전체 링크 반복 플라이휠
10,000대 대량 생산이라는 이정표는 AGIBOT의 "하이라이트"일 뿐만 아니라 중국의 구현된 정보 산업 체인의 협력적 진화의 "합창"이기도 합니다. AGIBOT은 핵심 구성 요소부터 운영 체제까지 전체 연결을 개방하기 위해 "한 몸과 세 가지 지능"을 중심으로 한 연구 개발에 막대한 투자를 해왔습니다. 자율적이고 제어 가능한 소프트웨어 및 하드웨어 기반을 구축하고 중국이 글로벌 로봇 공학 기술 혁신 소스, 고급 제조 집합 장소 및 통합 응용을 위한 새로운 고지를 만드는 데 계속해서 새로운 기여를 하십시오.
AGIBOT 주도 “규모 대량 생산 + 상용 배포”은 글로벌 임바디드 AI 산업 경쟁이 새로운 단계에 진입했음을 나타냅니다. 개방적이고 공생적이며 지속 가능한 중국의 지능 구현 생태계가 세계 무대의 중심을 향해 나아가고 있습니다.
"우리는 중국의 속도와 지능 표준을 유지하고 실험실에서 다양한 산업에 이르기까지 휴머노이드 로봇을 지속적으로 홍보하여 궁극적으로 전용 시나리오에서 일반 지능으로 포괄적인 도약을 달성할 것입니다."Peng Zhihui가 말했습니다.