6월 28일, AGIBOT의 15,000번째 임바디드 AI 로봇은 3개월도 채 안 되어 10,000대의 대량 생산 노드에 도달하여 다시 한번 새로운 글로벌 산업 대량 생산 기록을 세웠습니다. 이번에 생산라인에 투입되는 15,000번째 제품은 G2입니다. 같은 날 Longqi Technology 공장으로 배송되어 지능형 제조 운영의 최전선으로 이동했습니다.

 image1.png

AGIBOT No.15,000개 지능형 로봇 구현 오프라인 행사장

오프라인 행사에서 AGIBOT의 파트너이자 구현 비즈니스 사장인 Yao Maoqing은 대량 생산이 임바디드 AI가 실험실을 벗어나 산업으로 진출하는 핵심 기반임을 지적했습니다. 대규모 생산으로 인해 하드웨어 비용이 지속적으로 희석되고 상업적 대중화의 여지가 열리고 포괄적인 로봇 시대가 가속화됩니다. 성숙하고 안정적인 대량 생산 능력은 AGIBOT이 완전한 공급망, 품질 관리 및 배송 시스템을 갖추고 프로토타입 테스트부터 대규모 생산성 배포에 이르기까지 임바디드 AI를 촉진하고 있음을 동시에 입증합니다.

 image2.png

AGIBOT의 파트너이자 수석 부사장 겸 구체화 비즈니스 사장인 Yao Maoqing이 연설을 했습니다.

01/

양산 수치가 다시 갱신됩니다.

공급망 시스템은 생산 능력을 위한 견고한 기반을 구축합니다.

대량생산의 발전 궤적을 되돌아보면 Wisdom은 비약적인 성장을 이루었습니다. 2023년에는 시제품 6개만 나올 예정이며, 2024년 8월부터 대규모 양산이 시작된다. 2025년 1월 양산 1,000대를 돌파해 같은 해 말까지 5,000대를 달성하고, 2026년 3월 1만대 돌파에 성공할 예정이다. 시제품 연구개발부터 양산까지 개발을 완료하는 데 3년이 걸렸다. 10,000대에 달하는 지능형 로봇 구현체 양산 규모와 양산 속도 부문에서 항상 세계 1위를 차지하고 있습니다.

단기간 내에 생산 능력을 급속하게 늘리는 열쇠는 소프트웨어와 하드웨어의 전체 스택에 대한 자체 연구와 핵심 구성 요소에 대한 독립적인 제어에 있습니다. AGIBOT은 세계 최초로 임바디드 AI 로봇을 위한 표준화된 공급망 시스템을 구축했습니다. - A-체인, A-체인은 "고품질, 규모, 혁신 및 세계화"라는 4가지 핵심 목표에 중점을 두고 업스트림 및 다운스트림 로봇의 전체 협력 생태계를 포괄하며 체계적인 업그레이드를 통해 부품 및 전체 기계의 공급 능력을 통합하고 고품질 엔드투엔드 배송을 달성하며 AGIBOT 속도의 강력한 초석이 됩니다. 현재 주문 기반의 유연한 생산 및 납품 능력은 연간 100,000개 이상에 달할 수 있습니다.

image3.png 

02/

배치된 상태 착륙선

데이터 플라이휠 드라이브 제품 반복 업그레이드

AGIBOT 15,000대의 로봇을 성공적으로 출시한 것은 대량 생산 규모의 획기적인 돌파구일 뿐만 아니라, 임바디드 AI 배포에 대한 고객의 인식과 비용 지불 조치를 의미합니다. 이미 작년 12월 초 G2는 Longqi Technology의 난창 공장 생산 라인에 배치되어 로딩 및 언로딩 기능 스트레스 테스트와 생산 환경 적응 테스트를 시작했습니다. 이후 실제 생산 라인에 통합되어 MMIT 테스트 프로세스에 연결되어 정규 운영을 시작했습니다. 5월에는 평면 패널 대량 생산 품질 검사 섹션 전체를 완전히 포괄하고 공장 생산 리듬을 엄격하게 일치시키며 생산 라인 작업자와 동기화하여 작업하는 8개 장치가 라인으로 완성되었습니다. 오프라인 행사에서 Longcheer Technology의 로봇 사업부 총괄 관리자인 Li Long은 이 역사적인 G2를 배포 파트너의 대표로 받아들였습니다. Li Long은 다음과 같이 말했습니다. G2의 장기간 안정적인 작동은 산업 적응성을 완전히 입증합니다. Longcheer는 AGIBOT의 성숙한 대량 생산 역량을 활용하여 계속해서 공장 자동화 업그레이드를 촉진하고 생산의 지능적인 전환을 실현할 수 있기를 기대합니다.

image4.png

Longqi Technology의 로봇 사업부 총괄 관리자인 Li Long이 연설을 했습니다.

현재 AGIBOT의 다운스트림 제조 고객의 주문은 계속 증가하고 있으며 파일럿 조달에서 배치 중앙 집중식 조달로 전환되고 있습니다. 모든 오프라인 모델은 국내외 고객에게 일괄 배송되어 적용됩니다.3C 제조, 창고 및 물류, 비즈니스 서비스 등 핵심 분야에서 정규 운영 및 대규모 배포를 수행하고 독립적으로 가치를 창출하며 노동 생산성 및 서비스 생산성 구현을 실현합니다. 지금까지 AGIBOT은 생산 라인 로딩 및 언로딩, 산업 처리, 물류 분류, 쇼핑 가이드, 서비스 소매 스테이션, 보안 검사, 산업 및 상업용 청소를 포함하여 7가지 주요 배포 솔루션을 구성했습니다.

3 지난 8월 AGIBOT 로봇은 SAIC-GM Aoteneng Super Factory의 대량 생산 라인 애플리케이션에 투입되었으며 Buick Zhijing E7의 배터리 대량 생산 라인에서 고정밀 작업을 담당했습니다. ±0.1mm의 고정밀 포지셔닝 기능으로 1초 이내에 여러 개의 배터리 셀을 완성할 수 있습니다. 2차원 및 3차원 혼합 데이터 처리는 조각당 약 2초의 작업 효율성을 달성합니다. 고품질 생산을 보장하는 동시에 생산 라인의 엄격한 생산 리듬에도 부합합니다. 이는 SAIC 그룹 업계 최초의 휴머노이드 로봇이자 대량 생산 라인에 투입되는 자동차 업계 최초의 휴머노이드 로봇이다.

image5.png

AGIBOT 로봇은 SAIC 생산 라인에서 정기적으로 작동하고 있습니다.

이번 달에는 Longqi 공장의 품질 검사 섹션 전체가 생방송됩니다.8 G2는 멀티미디어 인터페이스 테스트, 오디오 테스트, 방사 스퓨리어스 방출 테스트, 커플링 테스트 등 여러 고정밀 검사 작업을 독립적으로 완료하여 6일간의 생산 작업을 성공적으로 완료하여 17,500개 이상의 제품을 생산했으며 작동 성공률은 99.99%에 달했습니다. 대규모 정규 일선 배치를 통해 로봇은 대량의 실제 작업 조건 데이터를 축적하고 알고리즘 반복, 온톨로지 구조 최적화 및 모델 업그레이드를 지속적으로 피드백하여 "배치 상태" 산업화 모델의 신뢰성, 안정성 및 복제 가능성을 완전히 확인할 수 있습니다.

 image6.png

G2 Longqi Technology 생산라인 정상 가동

03/

"세 가지 지능이 하나로 합쳐진" 장벽 구축

제공 기능 통합을 위한 풀스택 자체 연구

대규모, 고품질 및 안정적인 배포를 달성하기 위해 다양한 고객 시나리오를 지원하는 기본 기반은 바로 AGIBOT이 만든 것입니다. "세 가지 지능이 하나로 통합된" 핵심 기술 아키텍처. 그 중 "모션 지능"는 기본 인텔리전스이자 임바디드 AI의 물리적 전달체의 작동기입니다. 다른 두 가지 상위 지능은 "인터랙션 지능"과 "작업 지능"으로 각각 두 가지 유형의 생산성에 해당합니다. 인터랙션 지능은 정서적 가치의 입구 역할을 하며 서비스 생산성을 제공합니다. 작업 지능는 노동 가치의 엔진 역할을 하며 노동 생산성을 제공합니다. "One"은 임바디드 AI의 물리적 캐리어인 안정적이고 신뢰할 수 있는 고용량 및 저비용 온톨로지입니다. "세 가지 지혜"는 온톨로지와 깊이 결합되어 함께 진화합니다.

제품 카테고리 측면에서 AGIBOT은 산업 제조, 비즈니스 서비스, 과학 연구 개발 및 기타 다양한 트랙을 포괄하여 다양한 사용자 시나리오의 고객 요구를 충족하는 풀 사이즈 휴머노이드 탐험 시리즈, 절반 크기 휴머노이드 X 시리즈, 바퀴 달린 휴머노이드 G 시리즈, 4족 로봇 Cooltop 시리즈를 포함하여 전체 시리즈 및 전체 시나리오 로봇 제품 매트릭스를 보유한 임바디드 AI 업계의 유일한 회사입니다.

대량 생산 품질 측면에서 AGIBOT은 엄격하고 표준화된 전체 프로세스 품질 관리 시스템을 구축했습니다. 각 로봇은 전체 기계의 고온 노화, 지속적인 작업 조건 피로 테스트, 다중 시나리오 정확도 검증 및 안정성 스트레스 테스트와 같은 전체 공장 검사 프로세스를 거쳤습니다. 풀스택 자체 개발한 기술 장벽과 정교한 대량 생산 품질 관리 시스템은 AGIBOT에게 "대규모 대량 생산, 매우 일관된 납품 및 장기적으로 안정적인 배포 가능"이라는 하드 코어 기능을 통해 대규모 배치의 로봇이 공장 및 서비스 시나리오에 진입한 후 현장에서 지속적이고 안정적이며 정기적으로 작동할 수 있도록 보장하여 대규모 배포 및 데이터 플라이휠의 효율적인 작동을 위한 견고한 기술 및 품질 보증을 제공합니다.

04/

“대량생산+배치” 이중 폐쇄루프 성형

실체지능 산업화의 새로운 사이클을 선도하다

AGIBOT 15,000개의 로봇 대량 생산이 생산 라인에서 중단되었습니다. 이는 중국의 임바디드 AI 기계 제조가 공식적으로 대규모 대량 생산의 새로운 단계에 진입했음을 나타냅니다. 이는 실험실 프로토타입, 소규모 배치 파일럿에서 산업용 배치 납품으로의 도약을 완전히 완료하고, 글로벌 산업화 산업에서 국내 휴머노이드 로봇의 선점 우위를 통합하고, 업스트림 및 다운스트림 공급망, 품질 관리 시스템 및 품질 관리 시스템의 전반적인 업그레이드를 추진합니다. 엔지니어링 구현 기능.

지원은 세상을 바라보며 말을 실천하고 앞장서서 실행하고 검증합니다. "개발 상태"에서 "배포 상태"까지 "10,000개 대량 생산 + 정규화된 배포"라는 이중 폐쇄 루프 산업 경로는 최첨단 AI 기술을 가상 알고리즘에서 구현 가능, 복제 가능 및 확장 가능한 생산성으로 진정으로 변환하고, 지능형 제조 산업의 업그레이드를 지속적으로 촉진하며, 구현이 가치를 창출하고 대량 생산이 반복을 주도하는 새로운 개발 주기로 임바디드 AI 산업을 이끌고 있습니다.

앞으로 AGIBOT은 계속해서 생산 능력 구축을 늘리고 세계화를 개선할 것입니다. Yuanzheng, Lingxi, Elf 및 Cooltop의 전체 시리즈 제품 매트릭스를 기반으로 하는 체인 공급 시스템은 노동 생산성 및 서비스 생산성의 가치를 최대한 발휘하고 대량 생산 및 배포의 양방향 권한 부여의 긍정적인 주기를 지속적으로 증폭하며 구현된 정보 산업이 배포 개발의 새로운 단계에 포괄적으로 진입하도록 촉진하는 데 도움이 됩니다!