9월 10일, AGIBOT의 2027 캠퍼스 모집 오프라인 세미나가 남동대학교에서 열렸습니다. 설교에 맞춰, AGIBOT은 Southeast University의 대학 생태계 공동 구축을 공식적으로 추진했습니다. 양측은 임바디드 AI에 산업과 교육을 통합하기 위한 혁신 실천 기반과 관련된 문제에 대해 합의에 도달했으며 이러한 협력을 AIMA 생태 기술 시스템과 대학의 "Yuan Sheng" 생태 개발 계획 시행에 포함시켰습니다.
실체지능을 갖춘 인재양성은 단순히 교과서나 논문에만 머물 수 있는 것이 아니라, 실제 장비, 실제 장면, 실제 주제에서도 발생해야 합니다. 이번에는 학생들이 교실에 로봇을 도입하여 "로봇 보기"를 통해 폐쇄형 엔지니어링 루프에서 임바디드 AI에 대한 실습 개발, 디버깅, 검증 및 이해가 가능합니다.
01/
왜 남동대학교인가?
Southeast University는 중국에서 잘 알려진 공과대학입니다. 완벽한 엔지니어링 시스템, 최고의 전통적인 엔지니어링 분야, 그리고 새로운 엔지니어링의 강력한 성장을 갖추고 있습니다. 정보 과학, 전자 과학, 자동화 및 로봇 공학, 컴퓨터 및 소프트웨어, 인공 지능 분야에서 강력한 강점과 심오한 기반을 갖추고 있습니다. 항상 산업, 학계, 연구 통합의 최전선에 있었습니다. AGIBOT은 이번 협력을 Dongda와 함께 탐구하는 출발점으로 삼기를 기대합니다. "장비 공유, 커리큘럼 공동 구축, 주제 연구, 실무 훈련 및 교육"의 산학 통합 경로는 기업의 기술 역량과 대학 교육 및 연구 간의 심층적 연결을 촉진하고, 교실에서 배운 내용을 산업에 적용할 수 있도록 인턴십 실습 기반 구축을 추가로 연구합니다.
이는 AIMA 생태계를 대학으로 지속적으로 확장하는 단계이기도 합니다. AIMA(AI Machine Architecture)는 AGIBOT이 올해 4월 처음 공개한 지능형 풀스택 생태 기술 구현 시스템으로 Link-U OS, LinkCraft, LinkSoul, Genie Studio 등 4대 플랫폼을 포괄합니다. 이후 AGIBOT은 "Yuanqiao" 생태 개발 계획을 시작하고 향후 5년 동안 과학 연구 및 혁신, 인재 교육, 파트너 개발 및 커뮤니티 운영을 다루는 특별 자금에 20억 위안을 투자했습니다. 2026년에는 AIMA 개발자의 역량을 강화하기 위해 최초로 1억 위안 이상을 투자할 예정입니다. 미래 인재에 대비하여 우리는 "100개 학교 계획"을 제안하고 기업의 실제 요구, 경쟁 과제, 과정 교육 및 역량 인증을 연결하기 위해 "경쟁-과정-교육-인증"의 통합 플랫폼을 구축했습니다.
02/
에서 "기술 검증"이 "생산성 창출"로 이동
행사에서 AGIBOT 부사장 Critical PointCEO Qiao Tianjie는 임바디드 AI 산업의 발전 단계, AGIBOT의 풀스택 기술 레이아웃 및 배포 전략에 초점을 맞춰 AGIBOT이 제안한 X/Y/Z 곡선 이론뿐만 아니라 R&D, 대량 생산부터 현장 적용까지 로봇의 경로를 학생들과 공유했습니다.
그는 다음과 같이 말했습니다. "2026년부터 임바디드 AI는 배포 및 성장 단계에 들어갈 것입니다. 로봇은 실제로 시나리오에 배포되어야 하며 실제로 작업하고 생산성을 창출하기 시작해야 합니다. 로봇이 지향하는 시나리오도 기술 검증, 과학 연구 및 교육에서 산업 및 상업 응용 프로그램으로 이동할 것입니다. 이는 매우 광범위한 단계입니다. 우리는 혁신을 장려하고 시행착오를 용인합니다. 학생들의 경우 지금 합류하는 것은 산업이 기술 혁신에서 혁신으로 전환하는 시기입니다. 대규모 구현이 좋은 한, 계속해서 더 큰 프로젝트를 수행하고 그 과정에서 빠른 성장을 이룰 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.”
남동대학교 정보과학공학부 당위원회 서기 Jiang Xuehua도 교환 중에 학생들에게 다음과 같은 메시지를 보냈습니다. "오늘은 젊은이들의 시대이자 AI의 시대이기도 합니다. 많은 기회는 사라지고 모두가 주도적으로 이를 포착해야 합니다. 학생들이 전문 지식을 산업 혁신 역량으로 전환하고 새로운 기술 물결 속에서 자신의 능력을 발휘하고 이상을 실현하기를 기대합니다. 또한 AGIBOT과 같이 빠르게 성장하는 회사가 이곳에서 더 많은 같은 생각을 가진 젊은이들을 만날 수 있기를 바랍니다."
로봇을 대학에 입학시키는 것은 강의를 마치는 것이 아니라 채널을 여는 것입니다. 장비부터 강좌까지; 주제에서 인턴십까지; 디버깅부터 실제 산업현장 진입까지. AGIBOT은 남동대학교와 협력하여 탄탄하고 장기적인 방식으로 심도 있게 임바디드 AI를 갖춘 인재를 육성할 수 있기를 기대합니다.
AGIBOT 부사장, Critical PointCEO Qiao Tianjie 및 남동대학교 정보과학공학부 당위원회 서기 Jiang Xuehua, 정보공학부 학장 Zhang Zaichen, 계측공학부 학장 Liu Chengyu, Wu Jianxiong College 전자공학부, 컴퓨터공학부, 소프트웨어부, 인공지능부, 동문 서비스실의 컴퓨터과학과 리더들 및 Fund Affairs는 Lingxin, Lingchuang 및 Elf 개발 플랫폼을 위한 로봇 전송 및 VIP 소프트웨어 패키지와 같은 협력 콘텐츠에 중점을 두고 임바디드 AI 산업과 교육의 통합에 관해 심층적인 교류를 진행했습니다. AGIBOT은 로봇 장비와 개발 도구 지원을 통해 남동대학교 학생들에게 보다 실용적인 리소스를 제공하고, 학생들이 실제 시나리오를 기반으로 로봇 응용 프로그램 개발을 수행하도록 장려하고, 창의성과 응용 가치를 모두 갖춘 더 많은 프로젝트와 사례를 만들어 교실에서 배운 내용이 가시적이고 유용한 혁신 결과로 전환될 수 있기를 기대합니다.
AGIBOT 캠퍼스 2027학년도 모집이 아직 진행 중입니다. 우리는 더 많은 학생들이 우리와 함께하고 임바디드 AI의 대규모 구현을 위한 중요한 출발점에 서기를 환영합니다.
03/
직위 다양화, 동료 기대
AGIBOT2027년 캠퍼스 채용을 위한 공석은 기술, 전략 제품, 마케팅 서비스, 공급망 제조 및 기능 등 5가지 주요 범주를 다룹니다. 그중 기술 직위는 연구, 알고리즘, 소프트웨어, 하드웨어, 구조, 관절, 테스트, 시스템 아키텍처 및 안전 엔지니어링을 다루며, 다양한 전문 배경을 가진 졸업생에게 임바디드 AI 연구 및 개발, 제품 혁신 및 산업 구현에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.
계속: 다음 정거장은 캠퍼스에서 뵙겠습니다.
동남대학교 채용설명회가 성공적으로 종료되었습니다. AGIBOT 2027년 학교 모집은 계속해서 전국 15개 이상의 도시와 30개 이상의 대학에 진출하여 로봇, 실제 직업, 그리고 임바디드 AI를 직업으로 전환하는 사람들의 그룹을 가져올 것입니다. 다음 정거장에서 뵙겠습니다.
AGIBOT 소개AGIBOT
AGIBOT 2023년에 설립된 이 회사는 보편적인 임바디드 AI 생태계를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 소프트웨어 및 하드웨어의 전체 스택 기술 아키텍처를 구축하기 위해 "하나의 세 가지 지능"을 기반으로 업계 유일의 전체 시리즈 및 전체 시나리오 제품 레이아웃을 보유하고 있습니다. 2025년에는 AGIBOT 휴머노이드 로봇 출하량과 시장 점유율이 세계 1위를 차지할 것입니다. 산업 수준의 XYZ 성장 곡선과 공동 창조 계획은 2026년에 발표되어 임바디드 AI 산업을 대규모 상업적 배포로 촉진할 예정입니다.
동남대학교 소개
사우스이스트 대학교 1902년 설립된 싼장 사범학교에서 출발한 교육부 직속 국가중점대학이자 전국 '이중일류' 건설대학이다. 본교는 공학에 소질이 있고 전자정보, 컴퓨터, 자동화, 계측과학 등 분야에서 뚜렷한 우위를 갖고 있으며 기술 혁신과 산업 발전을 위해 뛰어난 인재를 많이 양성해 왔습니다.