9월 10일부터 15일까지 Chiyuan의 2027 캠퍼스 모집 세미나가 충칭 대학교, 시안 전자 과학 기술 대학교, 서북 폴리 기술 대학교 및 우한 대학교에서 열렸습니다. AGIBOT의 파트너이자 일반 사업부 사장인 Wang Chuang과 AGIBOT의 파트너이자 수석 부사장이자 마케팅 서비스 시스템 사장인 Zhang Xiuzheng은 각각 관련 대학을 방문하여 임바디드 AI 산업의 발전, 기술 혁신 및 젊은 인재의 성장에 관해 강의를 하고 교사 및 학생들과 소통했습니다.

01/

충칭대학교:

젊은이들이 창의력을 적극적으로 탐색하고 활용할 수 있도록 지원

9월 10일, AGIBOT의 2027년 캠퍼스 모집 세미나가 충칭대학교 후시 캠퍼스에서 열렸습니다. AGIBOT은 다양한 로봇 제품을 가져오고 첨단 기술을 산악 도시에 공유했으며 충칭 대학교 학생들과 산업 기회 및 임바디드 AI를 위한 인재 성장 경로에 대해 직접 교류했습니다. 분위기는 따뜻했습니다.

image1.png 

Wang Chuang은 기업이 젊은 인재의 혁신과 발굴을 지원할 수 있는 방법을 공유했습니다. "최첨단 기술의 대부분은 전적으로 계획에서 나오는 것이 아니라 개인적인 영감과 창의성에서 나옵니다. 우리는 젊은이들이 주도적으로 창의성을 탐구하고 활용할 수 있는 아이디어를 지원합니다. 귀하가 가치 있다고 생각하고 구현에 대한 자신만의 아이디어가 있다면, 우리는 귀하가 준비를 기다리도록 하는 것이 아니라 귀하의 아이디어에 기꺼이 귀를 기울일 것입니다.”

image2.png 

Liu Kai, 충칭대학교 국립우수기술학교 부총장 학생들이 전문 학습을 산업 실무 능력으로 전환하도록 격려합니다. “학생들이 학교에서 배운 지식을 산업 생산성으로 더 잘 전환할 수 있기를 바랍니다. 임바디드 AI의 물결 속에서 우리는 자신의 장점을 더 잘 활용하고 잠재력과 재능을 발휘하며 기술 혁신에 기여할 수 있습니다. "

image3.png 

기업 철학부터 학교의 메시지까지 충칭대학교 스테이션은 명확한 신호를 보냅니다. 즉, 떠오르는 임바디드 AI의 궤도에서 젊은이들의 창의성과 탐구가 전적으로 존중되고 지원될 것입니다. 학교와 기업 모두 더 많은 젊은 인재들이 배운 것을 산업 현장으로 전환하고 시대의 흐름에 맞춰 자신의 재능을 발휘할 수 있기를 기대합니다.

02/

시뎬대학교:

젊은 인재의 가치창출을 통해 회사를 발전시키다

9월 11일, AGIBOT의 2027 캠퍼스 모집 세미나가 시안 전자 과학 기술 대학 장안 캠퍼스에서 열렸습니다. 전자 정보 분야의 인재 양성을 위한 중요한 중심지인 시디엔 스테이션은 임바디드 AI에 열정을 가진 많은 학생들을 끌어 모았으며 세미나는 좌석이 가득 찼습니다.

image4.png

Zhang Xiuzheng은 임바디드 AI의 산업적 응용과 젊은 인재를 위한 개발 기회에 중점을 두었습니다. "임바디드 AI는 로봇이 '이동'에서 '일 수행 가능' 상태로 이동하여 지식과 답변을 행동과 결과로 전환할 수 있도록 해줍니다. 학생 여러분, 우리는 이제 시대변화의 창이 열린 순간에 와 있습니다. 여러분은 모두 이 시대의 창조자입니다. AGIBOT에 합류하는 모든 파트너가 자신만의 가치 창출을 통해 회사를 발전시킬 수 있기를 바랍니다.”

image5.png 

리차오(Li Chao) 시안전자과학기술대학교 통신공학부 당위 부서기 연설에서 그는 Xidian 학생들에게 자신의 직업적 강점을 최대한 발휘하고 산업 혁신에 참여할 것을 독려했습니다. "미래가 다가왔습니다. AI 시대에는 AGIBOT과 같은 첨단 기술 회사는 물론 Xidian의 뛰어난 졸업생들이 자신의 재능을 발휘해야 합니다. 학생들이 그러한 회사에 합류하여 배운 것을 산업 발전과 결합하고 함께 더 많은 더 나은 가능성을 창출하기를 기대합니다."

image6.png 

시뎬대학역 "가치 창조"는 핵심 키워드로, AGIBOT이 젊은 인재의 주도성과 창의성을 매우 중시한다는 것을 보여줄 뿐만 아니라 Xidian 학생들이 산업 혁신에 헌신하려는 열정과 책임감을 반영합니다. 양 당사자는 임바디드 AI 산업의 발전을 가속화하기 위한 링크로 인재를 활용하기를 공동으로 기대하고 있습니다.

03/

노스웨스턴 폴리테크니컬 대학교:

대규모 애플리케이션에 집중하고 실제 비즈니스에서 인재를 양성합니다.

9월 12일, AGIBOT의 2027 캠퍼스 모집 세미나가 시안 지역의 Northwestern Polytechnical University에서 열렸습니다. 세미나는 활발한 분위기와 빈번한 상호작용을 가졌습니다. 학생들은 임바디드 AI의 기술적 구현과 경력 개발에 큰 관심을 보였습니다.

이미지7.png 

Zhang Xiuzheng은 임바디드 AI 기술과 산업 응용 전망의 통합에 관해 다음과 같이 말했습니다. "지능형 기계는 무한한 생산성을 창출한다"는 사명을 가지고 AGIBOT은 모션 지능, 인터랙션 지능 및 작업 지능의 심층 통합을 지속적으로 촉진하고 로봇의 기술 탐구에서 산업 응용으로의 전환을 가속화하며 임바디드 AI 산업 발전을 위한 장기적인 가치를 창출합니다. 지금은 상상하지 못했던 새로운 시나리오와 새로운 비즈니스 포맷이 향후 3~5년 안에 실현될 수도 있습니다.”

image8.png 

“어떤 시나리오에서 휴머노이드 로봇이 최초로 대규모 응용을 달성하게 될까요? "학생들은 기술 구현에 대한 질문에 집중했고 현장 손님은 위험이 높고 반복이 많은 시나리오 및 수동으로 완료하기 어렵거나 비용이 많이 드는 시나리오에서 관련 응용 프로그램이 가장 먼저 구현될 수 있다고 응답했습니다. 온톨로지, 모델 및 일반화 기능이 계속 향상됨에 따라 로봇도 새로운 응용 모델을 탄생시킬 것입니다.

산업 실무에 참여하는 데 필요한 인재 역량에 초점을 맞춘 프레젠테이션에서는 젊은이들이 실제 비즈니스 경험을 축적할 수 있도록 지원하기 위한 온보딩 교육, 성장 파트너 및 멘토링을 포함한 AGIBOT의 신입사원 교육 메커니즘도 소개되었습니다. AGIBOT은 역량, 결과 및 지속적인 전달을 매우 중요하게 생각하며 뛰어난 젊은 인재에게 더 많은 성장 기회를 제공합니다.

image9.png 

Northwestern Polytechnical University Station은 대규모 응용 프로그램과 실제 비즈니스 시나리오에 중점을 두고 있으며 이는 기술 구현에 대한 학생들의 우려에 대응할 뿐만 아니라 인재 교육에 대한 AGIBOT의 실용적인 철학을 보여줍니다.——청년들이 실제 전투에서 성장하고 그들의 능력과 업적으로 발전의 공간을 차지하게 해주세요.

04/

우한대학교:

실천을 통해 혁신을 검증하고, 청년들이 실제 문제 속에서 성장할 수 있도록 돕습니다.

9월 15일, AGIBOT의 2027년 캠퍼스 채용 세미나가 우한대학교에서 열렸습니다. 프레젠테이션은 기술 연구 및 개발이 업계 요구를 어떻게 충족시킬 수 있는지, 젊은 인재가 실제로 성장할 수 있는 방법과 같은 주제에 중점을 두었습니다. 또한 젊은이들이 제품 연구 개발 및 응용 구현에 참여할 수 있도록 지원한다는 AGIBOT의 재능 개념도 소개되었습니다.

image10.png 

Wang Chuang은 다음과 같이 말했습니다: " 젊은이들의 성장을 현실로 옮기고자 합니다. 연구 개발은 첨단 기술을 탐구하는 것뿐만 아니라 제품의 최전선에 가서 사용자가 제품을 어떻게 사용하는지, 어떤 문제를 해결해야 하는지 이해해야 합니다. AGIBOT에서는 모든 사람이 과감하게 아이디어를 제안하고, 실천을 통해 혁신을 검증하며, 진정한 가치를 창출하는 과정에서 전문적인 역량이 지속적으로 성장할 수 있도록 격려합니다.”

image11.png 

리 미아오(Li Miao) 우한대학교 로봇공학부 부학장 학생들이 프로젝트 및 실습에서 업계 기회를 포착하도록 격려합니다. "젊은이들이 실제 문제에서 실질적인 성장을 얻을 수 있도록 학교와 기업의 협력이 중요합니다. 우리는 산학 협력을 통해 업계의 실제 문제를 Luojia Mountain으로 다시 가져와 교실과 연구가 업계의 요구를 충족할 수 있기를 기대합니다. 또한 학생들이 올바른 길을 선택하고, 올바른 플랫폼을 선택하고, 보다 행동 지향적이 되고, 구현된 기회를 포착하기를 바랍니다. 프로젝트와 관행에 대한 정보를 제공합니다."

image12.png 

Wang Qiong, 우한 대학교 저널리즘 및 커뮤니케이션 학부 교수이자 데이터 저널리즘 연구 센터 소장 AGIBOT 방문 경험을 바탕으로 그는 직업 선택에 대한 자신의 견해를 공유했습니다. "팀 선택은 계속 투자할 수 있는지, 실제로 기술을 구현하고 실질적인 문제를 해결할 수 있는지에 달려 있습니다. AGIBOT을 방문하는 동안 제가 느낀 것은 팀의 로봇에 대한 사랑과 업무에 대한 실용적인 태도였습니다. 학생들이 그러한 팀을 찾고, 한 가지 일을 잘하는 데 에너지를 쏟고, 산업 발전과 산업 발전에서 더 많은 가능성을 탐색할 수 있기를 바랍니다. 기업."

image13.png 

우한대학교역은 인재 성장과 산업 실무를 밀접하게 연결합니다. AGIBOT은 더 많은 젊은 학생들이 실제 프로젝트에 참여하고, 특정 문제를 해결하고 혁신적인 아이디어를 검증하는 과정에서 전문적인 능력을 향상하고, 임바디드 AI의 실제 적용을 촉진하기를 희망합니다.

05/

직위 다양화, 동료 기대

AGIBOT2027년 캠퍼스 모집은 임바디드 AI 분야에 참여하는 데 관심이 있는 젊은 인재에게 열려 있습니다. 직위는 기술, 전략 제품, 마케팅 서비스, 공급망 제조 및 기능 등 5가지 주요 범주를 포괄합니다. 그중 기술 직위는 연구, 알고리즘, 소프트웨어, 하드웨어, 구조, 관절, 테스트, 시스템 아키텍처 및 안전 엔지니어링을 다루며, 다양한 전문 배경을 가진 졸업생에게 임바디드 AI 연구 및 개발, 제품 혁신 및 산업 구현에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.

AGIBOT 2027년 학교 모집에는 총 15개 이상의 도시와 30개 이상의 대학이 참여했습니다. 사랑과 용기로 탐구하는 더 많은 젊은이들을 만나기를 기대합니다.

다음 정거장은 캠퍼스에서 뵙겠습니다.

AGIBOT 소개

AGIBOT 2023년에 설립된 이 회사는 보편적인 임바디드 AI 생태계를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 소프트웨어 및 하드웨어의 전체 스택 기술 아키텍처를 구축하기 위해 "하나의 세 가지 지능"을 기반으로 업계 유일의 전체 시리즈 및 전체 시나리오 제품 레이아웃을 보유하고 있습니다. 2025년에는 AGIBOT 휴머노이드 로봇 출하량과 시장 점유율이 세계 1위를 차지할 것입니다. 산업 수준의 XYZ 성장 곡선과 공동 창조 계획은 2026년에 발표되어 임바디드 AI 산업을 대규모 상업적 배포로 촉진할 예정입니다.

충칭대학교 소개

충칭대학교 1929년에 설립된 교육부 직속 국가중점대학, 국가 "211 프로젝트", "985 프로젝트" 및 "쌍일류" 건설대학입니다. 학교는 충칭에 위치하고 있습니다. 엔지니어링에 중점을 두고 여러 분야의 개발을 조정합니다. 기계공학, 전기공학, 토목공학은 국가의 '이중 일류' 건설 분야입니다. 설립 이래 이 학교는 40만 명 이상의 인재를 양성했으며, 그 중 40명 이상이 두 학원의 원사로 선출되었습니다.

시안전자과기대학교 소개

시뎬대학교은 교육부 직속 국가중점대학이자 국가 '211 프로젝트' '이중일류' 건설대학이다. 학교의 전신은 1931년 장시성 루이진에 설립된 중앙혁명군사위원회 방송학교였습니다. 이 학교의 특징은 전자공학과 정보학과입니다. 정보통신공학과 컴퓨터과학기술은 국가 '이중 일류' 건설 분야입니다. '중국 전자대학의 선봉'으로 알려져 있다.

노스웨스턴 폴리테크니컬 대학교 소개

노스웨스턴 폴리테크니컬 대학교 1938년에 설립된 항공, 항공우주, 항법 분야의 국립 "이중 일류" 건설 대학으로 산업 정보 기술부 산하 대학입니다. 이 학교는 1960년에 국가중점대학이 되었고, 이후 "211 프로젝트", "985 프로젝트" 및 "더블 일류" 건설대학(카테고리 A)의 대열에 진입했습니다. 항공우주과학기술을 포함한 3개 분야가 국가 '쌍일류' 건설 분야로 선정됐다. 본교는 개교이래 수많은 국방과학기술인재를 양성해왔습니다. 항공분야 주요 기종의 수석 엔지니어와 부 수석 엔지니어의 절반 이상이 이 학교 출신으로, '최고 엔지니어의 요람'으로 알려져 있다.

우한대학교 소개

우한대학교 1893년에 설립된 자강학교(Ziqiang School)로 거슬러 올라가는 이 학교는 교육부 직속 핵심 종합 대학이자 국가 "211 프로젝트", "985 프로젝트" 및 "쌍일류" 건설 대학입니다. 학교는 동호 기슭과 Luojia Mountain 기슭에 위치해 있습니다. 인문학, 사회과학, 자연과학, 공학기술 분야에서 폭넓은 학문 분야와 깊은 축적을 보유하고 있습니다. 측량 및 지도 제작 과학기술, 지구물리학 등의 분야가 국가 '이중 일류' 건설 분야로 선정되었습니다. 학교는 "자기 개선, 인내, 진리 추구, 혁신 개척"이라는 학교 모토를 고수하며 혁신적인 정신과 실용적인 능력을 갖춘 고품질 인재 육성에 최선을 다하고 있습니다.