"게임 끝, 셋 중 셋!"
타이머 휘슬이 울립니다. 등록번호 '003'의 바퀴달린 로봇 G2가 팔을 들고 네 번째 화살을 화분에 정확하게 던졌습니다.
시간 초과로 인해 마지막 샷이 점수에 포함되지 않았음에도 불구하고 AGIBOT 팀이 보낸 G2는 여전히 완벽한 결과로 청중의 박수를 받았습니다.
제2회 세계휴머노이드로봇경기대회 마지막 경기일, 고대 궁술 의식에서 유래한 항아리 던지기가 새로운 종목으로 공식 공개됐다. 참여 로봇은 완전 자율 솔루션을 채택해야 합니다. 투척선 바깥에 서서 능숙한 손으로 화살대에 있는 화살을 잡고 팔을 휘둘러 던지며 1.5m 떨어진 화살통에 화살이 떨어지도록 해야 합니다.
화살 잡기, 팔 들어올리기, 던지기 등 단순해 보이는 세 가지 동작이 로봇 전체를 포괄합니다.인식, 탐색, 제어 및 투척 실행의 전체 링크 폐쇄 루프,시스템 일관성과 매우 동적이고 정밀한 제어에 대한 매우 높은 요구 사항. 따라서 냄비 던지기는 바퀴 달린 로봇 종목 중에서 가장 어려운 종목으로 간주됩니다.
공식 해설위원이 경기 전 냄비 던지기 대회에 참가하는 팀들을 방문했습니다. 테스트 기간 동안 대부분의 참여 로봇은 10개의 화살 중 1개만 명중할 수 있었으며 적중률은 약 10%에 불과했습니다. 해설자도 직접 시도해 봤는데, 화살 10개를 화분 입구에 던졌는데 절반도 안 됐어요.
이 가장 어려운 이벤트에서 금메달과 은메달은 G2가 획득했습니다.
이 로봇 게임 분야에서 대량 생산된 이 "아르바이트 로봇"은 그 이상을 수행했습니다.
01/
아르바이트 1위, 경쟁 2위
배치 첫 해에 로봇의 실제 배치에 대한 임바디드 AI 업계의 목소리가 그 어느 때보다 강력해졌습니다.
일반적인 신호는 경기장 자체에서 나옵니다. 휴머노이드 로봇 산업의 '올림픽'으로 제1회 세계 휴머노이드 로봇 대회가 운동 능력에 중점을 둔 것과 달리, 제2회 세계 휴머노이드 로봇 대회는 전체 51개 종목 중 21개의 새로운 장면 대회를 개최한다. 비상 대응, 산업 포장 및 취급, 도서관 관리, 호텔 서비스, 정원 점검 등 다양한 실제 작동 시나리오를 대회장으로 옮겨 로봇의 작업 능력을 직접 테스트했습니다.
정원 현장 프로젝트를 예로 들면, 로봇은 시뮬레이션된 공원 환경에서 밀수품 식별, 미개한 행동 검사, 쓰레기 수거의 세 가지 작업을 완료해야 하며, 이 모든 작업은 공원 현장에서 실제로 필요한 작업입니다.
Genie 사업부의 알고리즘 엔지니어인 Gui Feng의 견해에 따르면, 알고리즘 자체를 테스트하는 것 외에도 이 프로젝트의 핵심 테스트는 로봇 자체의 전반적인 강점입니다. 하드웨어의 안정성과 일관성이 주요 전제 조건입니다.
"로봇이 실외에서 현실적으로 작동하려면 조명 변화, 날씨 변동, 현장 세부 사항과 같은 여러 가지 실제 과제에 직면해야 합니다. 장기간 실외 작동 중에 기계 구조, 센서, 배터리 시스템 및 기타 하위 시스템이 안정적으로 계속 출력할 수 있는지 여부가 임무의 성공 또는 실패를 직접적으로 결정합니다."
또 다른 현실 테스트는 준비 리소스에서 비롯됩니다.
정원 장면은 실내에서 완벽하게 재현할 수 없고 대회 장소는 예약이 필요하며 경기 횟수가 극도로 제한되어 있기 때문에 팀은 베이징에서 전체 준비 기간 동안 프로젝트에 집중했습니다. 팀은 오전 5시 30분에 경기장에 입장하여 사람이 없는 시간에 서둘러 지속적인 테스트를 진행했습니다. 테스트는 다른 예약 팀이 도착할 때까지 오전 9시까지 지속되는 경우가 많습니다. 스프린트 단계에서는 이러한 종류의 테스트가 야간까지 확대되며 프로세스 및 위치 확인을 완료하기 위해 빛을 채우는 탐조등이 필요합니다.
"야외 장면의 복제가 불가능한 특성은 지름길이 없다는 것을 의미합니다. 기존의 투자와 노력을 초과해야만 게임에서 '자연스러운' 안정적인 성능을 얻을 수 있습니다..." Guifeng은 말했습니다.
대회 당일 G2가 가장 먼저 만점으로 레이스를 완주했습니다. 그러나 마지막 순간에 G2의 최단 기록이 다른 플레이어들에게 추월당했습니다.
후회가 있습니다. 팀은 금메달 획득 외에도 이번 대회를 기회로 기존 기술 역량에 대한 스트레스 테스트를 실시하고자 합니다. 이 핵심 목적은 G2가 실제 위치에서 더 나은 성능을 발휘할 수 있도록 하는 것입니다.
팀은 이번 대회를 G2의 신체 검사로 간주합니다. "대회 장면이 더욱 풍부해졌습니다. 우리는 시스템이 대회 기간 동안 가장 높은 확률로 안정적으로 실행될 수 있도록 훈련 중에 노출되는 모든 부수적 문제를 하나씩 조사, 수리 및 검증해야 하며 이는 산업 배포와 다소 유사합니다.——팀의 핵심 임무는 엄격한 테스트를 거친 확실성을 전달하는 것을 목표로 훈련 환경에서 실제 환경까지 '성공률'을 극한으로 끌어올리는 것입니다.。”
게임 후 검토 중에 팀은 게임 전에 게임을 더욱 최적화하려면 실제로 게임 전에 섀시 매개변수를 조정하거나 순찰 속도를 높이거나 속도를 높일 수 있다고 느꼈습니다. 360도 센서 및 대형 컴퓨팅 장치.
그러나 팀은 이를 수행하지 않았습니다. 우리는 여전히 제품의 원래 하드웨어 및 시스템 구성을 최대한 유지하고 "로컬 적응"만 수행하기를 희망합니다.
그 이면에는 여전히 일련의 실용적인 배치 사고가 본질을 이루고 있습니다. 경쟁은 형태이고 작업은 목적입니다.
02/
부분적 적응도 현장을 지배할 수 있습니다.
프로젝트 초기 단계에서 팀은 대회를 위해 별도로 로봇을 맞춤화할지 아니면 인식 기능을 향상시키기 위해 산업용 등급 카메라를 추가하는 등 로봇에 더 비싼 액세서리를 추가할지 고려했습니다. 두 옵션 모두 간단한 이유로 거부되었습니다. 시간, 인력 및 경제적 비용이 너무 높아 G2의 대규모 배포 목표에 어긋났습니다.
경쟁대회의 누적점수 논리와 달리 실제 업무 시나리오는 비용, 성공률, 안정성, 속도 등을 고려합니다. 각 지표는 로봇이 실제로 생산 라인에 투입되어 고용주를 위한 가치를 창출할 수 있는지 여부에 영향을 미칩니다.
이 스포츠 회의에서 AGIBOT, G2, A3 및 X2를 대표하는 세 가지 모델은 모두 이 경로를 따릅니다. 본체는 변경되지 않고 부분적인 개조만 이루어집니다. 이 아이디어는 실제 생산 경험에서 탄생했으며 '대규모 생산'과 '복잡한 수요' 사이의 모순을 해결하기 위해 전체 산업 시스템에서 사용하는 기본 방법 중 하나입니다.
단기적인 속도와 효율성을 추구하는 경쟁 분야에서 이러한 유형의 플레이는 팀이 시작 총을 발사하기 전에 이미 로봇에 엔지니어링 제약 계층을 추가했음을 의미하는 경우가 많습니다.
하지만 이미 Longqi, SAIC 등 실제 공장에 배치된 G2의 경우 실용적이고 금메달을 획득하는 것은 결코 단 하나의 문제가 아닙니다.
최고의 산업 현장에서 G2는 긴장감이 없으며 포장 및 창고, 조립 및 적재 스테이션에서 두 개의 금메달을 직접 획득했습니다. 다른 출품작까지 포함하면 G2는 총 6개의 금메달, 7개의 은메달, 5개의 동메달을 획득하여 "아레나의 왕"이라는 타이틀을 획득했습니다.
G2의 금메달 획득 과정 검토제작 경험에서 파생된 현지 적응 방식은 반복적으로 게임의 결과를 결정하는 핵심이 되었습니다.
현장 대회에서 야외 비상 이벤트는 가장 까다로운 조건을 갖습니다. 대회장과 실제 화재 현장은 처음부터 끝까지 일반에 공개되지 않습니다. 알려지지 않은 장면 외에도 이 게임에 등장하는 대부분의 로봇은 눈에 띄지 않는 세부 사항에 갇혀 있습니다.지상에서 소화기를 집는 방법.
소화기의 무게는 일반적으로 4.5~5kg입니다. 시중에 나와 있는 대부분의 로봇의 엔드 클램프는 이 무게를 견딜 수 없습니다. 세게 조이면 모터에 과부하가 걸리고 구조물이 손상되는 경우가 많습니다.
그리퍼를 수정하지 않고도 로봇이 작업을 완료하는 것이 가능합니까? 엔지니어 Naixiang과 그의 팀원들은 독창적인 방법을 생각해 냈습니다. 즉, 클램핑 대신 후크를 바꾸는 것입니다.
팀은 로봇의 손목 구조에 간단한 하중 지지 부품 세트를 설치했습니다. 손목 자체의 구조적 강도를 이용해 소화기를 갈고리처럼 걸은 뒤 섀시 전면에 약 20도 기울어진 특수 내하중 버킷에 삽입했다.
“올려진 소화기는 섀시의 특수 컨테이너에 삽입되며 섀시는 무게를 지탱합니다. 동시에 다른 기계 팔을 사용하여 소화기가 이동 중에 흔들리거나 떨어지지 않도록 안정시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 방식으로 엔드 클램프의 응력 부담이 섀시와 특수 컨테이너로 전달되어 엔드 하드웨어를 보호할 뿐만 아니라 핸들링 효율성과 안정성이 크게 향상됩니다. "
G2가 "첫 번째 골드"를 획득한 프로젝트의 라이브러리 장면에서도 유사한 아이디어가 나타났습니다. 테이블에서 책을 집어들 때 대부분의 팀은 가장 쉬운 방법을 사용했습니다. 로봇에 흡입 컵을 장착하고 진공 흡입 컵을 사용하여 가짜 책의 표지를 흡입하고 책을 벽돌로 사용하여 멀리 옮기는 것입니다.
도서관 프로젝트를 담당하고 있는 Wang Chen과 그의 팀은 이 방법이 실용적이지 않다고 생각합니다. “실생활에서 책은 페이지를 넘길 수 있지만 흡입컵은 첫 페이지만 담을 수 있어 일상생활에 적합하지 않습니다. "따라서 팀은 책을 안정적으로 집기 위해 먼저 밀고 나서 고정하는 방법을 사용하여 잡지 않는 추가 작업 전략을 설계했습니다.
간단하고 효율적인 솔루션은 "구조 설계를 통해 하드웨어 성능 병목 현상 해결"이라는 팀의 엔지니어링 사고 뒤에 있습니다. 물론 팀이 광범위한 배포 경험을 통해 배운 비용 균형 기술도 있습니다.
G2 사전에서 기술은 항상 구현을 제공합니다.
03/
72시간 안에 챔피언십 우승
Guifeng은 고속철도 역으로 가던 중 다시 대회 "명령"으로부터 전화를 받았습니다. 'Garden Scene' 프로젝트는 막 끝났으며 예정대로 그는 이날 상하이로 돌아올 예정이다. 팀은 배포된 프로젝트가 여전히 활발할 때 경쟁 경험을 재사용하기를 원합니다. 이것이 2026년 전체 팀의 주요 업무 라인입니다.
전화 한 통으로 Guifeng은 머물게 되었습니다. “원래 우리는 전체 대회 여정이 여기에서 끝날 것이라고 생각했지만, 대회 본부는 실내 비상 트랙에 대한 원래 계획에 특정 위험이 있음을 발견하고 우리에게 접근하여 팀이 완전히 독립적인 경쟁 계획을 개발하기를 바랐습니다. '적의 길이 좁다'는 것은 이 트랙에서 가장 경쟁력 있는 상대가 우연히 정원 장면 대회에서 우리를 이긴 사람이라는 것을 알게 되었다는 것입니다. 팀 전체는 즉시 투지와 열정으로 가득 차 있었습니다. 이번에는 후회를 금메달로 바꾸고 싶었습니다. "
팀의 시간은 72시간밖에 남지 않았습니다. 팀은 가든 트랙에서 축적된 경험과 역량을 바탕으로 제한된 시간을 세 가지로 나눴습니다. 처음 24시간 동안 팀은 규칙 해체, 하위 작업 계획 설계 및 공개 코드 구축을 완료했습니다. 두 번째 24시간 동안 팀은 병렬로 개발하고 작업 2와 3의 개발 및 검증을 완료했습니다. 지난 24시간 동안 모든 인력이 집중되어 하룻밤 사이에 1과제의 개발 및 검증이 완료되었습니다.
대회 당일 오전 7시, 모든 사슬이 순조롭게 돌아가며 팀원들의 심장이 쿵 떨어졌다. “금메달은 확보돼야 한다. "
실내 비상대책팀이 72시간 이내에 극한 검증을 거쳐 완성한 계획은 결국 기대에 부응해 단숨에 우승을 차지했다.
G2의 강력한 두뇌와 신체의 기술적 기반은 단기 및 시나리오 간 성공에 필수적입니다.
대량 생산된 G2 온톨로지는 각 팀에 안정적인 하드웨어 플랫폼을 제공합니다. 알고리즘은 개인 차이에 대한 반복적인 특별 조정 없이 여러 G2 온톨로지 간에 원활하게 마이그레이션될 수 있습니다. 이 기능은 짧은 경쟁 준비 주기와 여러 시나리오의 병렬 개발이라는 압박 하에서 특히 중요합니다. 팀은 각 로봇에 대해 개별적으로 매개변수를 조정할 필요가 없으며 알고리즘 검증 결과를 다양한 온톨로지에서 직접 재현할 수 있습니다. "특정 기계 한두 대에만 의존하는 경우 각 기계마다 개별적으로 보정 값을 조정해야 하는 경우가 많습니다. "
본체 위에 G2의 3중 기술 시스템이 본체의 장점을 더욱 증폭시킵니다.
하단 레이어는 AGIBOT이 자체 개발한 GO 시리즈 모델로 시각적 이해, 지시 분석 및 작업 일반화를 담당합니다. 모델은 시각, 언어 등 다양한 정보를 통합하고, 환경 상태와 작업 지침을 이해하고, 작업 추론, 행동 계획 및 행동 생성을 더욱 완성할 수 있어 로봇이 "이해하고 이해할" 뿐만 아니라 실제 환경의 변화에 따라 자율적으로 작업을 완료할 수 있습니다. 스포츠 게임에 참가하는 G2 플레이어는 모두 GO 시리즈 모델을 기반으로 경쟁 과제를 이해하고 실행합니다.
중간 계층은 VLA 모델, 강화 학습(RL), 인식, 모션 제어 및 탐색과 같은 핵심 기능 모듈을 포함하여 개발, 배포, 운영 및 최적화를 포괄하는 전체 수명 주기 소프트웨어 인프라를 제공하는 Genie Studio Agent입니다. 캡슐화된 기능 모듈을 사용하면 개발 임계값과 주기가 줄어듭니다. 팀은 모든 시나리오에서 대규모 모델을 강제로 쌓는 대신 다양한 작업 제약 조건을 기반으로 가장 신뢰할 수 있는 기술 솔루션을 선택할 수 있습니다.
최상위 레이어는 신속한 훈련 및 전략 검증을 지원하는 강화 학습 도구 체인입니다. 이는 규칙 분해, 병렬 개발, 야간 검증의 3단계를 72시간 이내에 압축할 수 있는 근본적인 이유이기도 합니다.
G2는 시장에서 테스트를 거쳤으며 대규모 복제가 가능한 성숙한 제품입니다. 이번 대회의 다양한 시나리오는 다양한 작업 제약 조건 하에서 Phantom G2의 적응성 한계와 성능 상한을 검증했습니다. 또한 G2의 능력 시스템을 통해 로봇이 새로운 시나리오에 직면할 때 신속하게 학습하고 적응할 수 있어 기본 기능부터 대규모 애플리케이션에 이르기까지 전반적인 지원을 달성할 수 있다는 사실도 입증되었습니다. 이를 통해 '최강근로자'는 산업현장에 적합할 뿐만 아니라 서비스업 취업으로도 빠르게 확대될 수 있다.
04/
작업 배지를 끊으면 새 게임이 시작됩니다
2004년 3월, 엔지니어 그룹과 수천 명의 관중이 캘리포니아의 한 작은 바 밖에 모여 모하비 사막을 횡단하는 경주에서 15대의 경주용 자동차가 경쟁하는 것을 열심히 지켜보았습니다. 이 차량에는 운전석에 운전자가 없고 원격 제어 장비도 없습니다. 대회 규정에 따르면 228㎞ 경주를 먼저 완주한 차량이 DARPA(미국 국방고등연구계획국)로부터 100만 달러(약 11억 원)의 대상을 받게 된다.
1차 대회에서는 참가 차량 15대 중 한 대도 완주하지 못했습니다. 최고 점수를 받은 차량은 11.78km를 달린 뒤 활주로를 이탈해 연석에 부딪혔다. 해결 불가능해 보이는 이 문제는 2년차에 해결되었습니다. 스탠포드 대학의 "Stanley"는 전체 경주를 성공적으로 완주하고 보너스를 받았습니다. 이번 대회는 자율주행에 대한 DARPA의 요구에 따라 탄생했습니다. 챔피언이 탄생하고, 기술 구현을 위한 액셀러레이터 버튼을 누른다.
20년 후, 초기 지능을 갖춘 실리콘 기반 생명체가 로봇의 "올림픽"을 개최했습니다. 역사도 비슷합니다. 경기장 밖에서도 사람들은 로봇이 실생활에서 일하고 높은 수준의 지능으로 더 많은 생산성을 발휘하여 인간의 삶을 더 좋게 만들 수 있는지에 대해 우려하고 있습니다.
이것은 Elf 팀에게 장기적인 문제였습니다. 앞으로는 각 메달에 해당하는 업무 능력이 실생활에 활용되어 실질적인 생산성이 될 것입니다.
은 현장을 떠났고 G2는 임무에 복귀했습니다.
작품 뱃지를 끊는 순간 새로운 게임이 시작됩니다.