9월 20일, ‘베이완 승명월’ 2026 대만구 영화 음악 밤행사가 마카오에서 성대하게 개최되었다. 전야제의 ‘실리콘 기반 무용수’로서 AGIBOT 쌍족 휴머노이드 로봇 X2와 A3가 등장하여 이 중요한 행사에 로봇 특유의 축복을 전했다. A3는 라이브 방송 내에서 진행자와 스타들과 열정적으로 소통했으며, 다수의 X2는 린이룬과 런지아런의 노래 ‘사랑의 새’를 위한 로봇 안무로 참여하여 업계 선도적인 인터랙션 지능과 모션 지능을 선보였다. 이로 인해 보름달 아래 정이 더 따뜻해지는 중추절은 더욱 기술적 온기가 있는 단란함의 새로운 모습을 갖추게 되었다.

01/

‘사교성’ A3 첫 방송 라이브

풀 모달 상호작용으로 새로운 인간-컴퓨터 경험을 잠금 해제하다

이미지1.png 

음악의 영혼은 라이브에 있고, 로봇의 매력도 라이브에 있습니다. 갈라쇼 시작 전 라이브 스트리밍 방에서, A3는 왕조란과 친근하게 소통하며 매끄러운 대화로 왕조란이 자주 고개를 끄덕이게 했고, 그는 로봇과 대화하는 것이 아니라 먼 곳에서 온 친척과 안부를 나누고 있다고 감탄했다.

현장에서 A3 채팅은 마치 실리콘 기반 친구와 친근하게 대화하는 것처럼 전혀 끊김 없이 인간적인 느낌을 줍니다. A3는 단순히 인사만 하는 것이 아니라 상대방의 감정을 읽고, 언제든지 중단해도 매끄럽고 자연스럽게 이어질 수 있어 로봇과 대화하는 것을 매우 즐거운 경험으로 만들어줍니다.

A3는 라이브 방송실에서 이러한 뛰어난 성능을 발휘할 수 있는 배경에는 AGIBOT(AGIBOT)이 자체 개발한 WITA-Omni 엔드투엔드 풀 모달리티 상호작용 대형 모델이 자리 잡고 있습니다. 이 모델은 실시간으로 지속적으로 변화하는 물리적 공간을 이해하며, 관찰과 청취를 병행하고 통합된 의사결정 공간에서 음성, 동작, 표정 등의 출력을 협조적으로 생성하여 로봇이 빠르고 자연스럽고 감성적인 상호작용을 실현하도록 합니다.

에이전트 인텔리전스 산업 내 최초의 로봇 네이티브 엔드투엔드 멀티모달 상호작용 대형 언어 모델로서,WITA-Omni의 의미는 단순히 하나의 모델이 더 많은 모달리티를 지원하게 하는 데 있는 것이 아니라, 로봇이 통일된 인지 상태와 통일된 시간축 위에서 지각, 의사결정 및 표현을 수행하도록 하는 데 있습니다.이해와 응답은 더 이상 두 개의 독립적인 단계가 아니라 ‘보기, 듣기, 말하기, 움직이기’를 하나의 연속적인 과정으로 통합하여 시각, 청각, 언어, 표정, 신체 동작의 전 모달리티 협업을 실현함으로써 로봇이 단순히 ‘말할 줄 아는 도구’를 넘어 현장감과 인격성을 지닌 실리콘 기반 파트너로 진화합니다. 올해 7월 공개된 입체적 전 모달리티 이해 권위 순위인 DailyOmni 랭킹에서 WITA-Omni Preview는 선도적인 오디오비주얼 결합 이해 및 시계열 추론 능력을 바탕으로 85.21점의 종합 점수로 1위를 차지했으며, Qwen, Gemini, DouBao, NVIDIA 등 국내외 선두 모델들을 제쳤습니다.

02/

X2 요동하는 사랑의 새

동감무발로 단원을 찾다

금빛 조명이 비추고, 무대 문이 열리며, 한 대의 X2가 빛나는 모습으로 등장해 사랑새의 인기 있는 음악에 맞춰 기쁨에 차서 춤을 추었고, 양쪽에는 각각 2대의 X2가 무용수들과 함께 열정적으로 춤을 추었습니다. 또한 관객석에도 한 대의 X2가 관객들과 열정적으로 소통하며 현장의 활기찬 분위기를 효과적으로 고조시켰습니다.

image2.png 

image3.png 

X2는 리듬감 넘치는 춤사위, 부드럽고 매끄러운 연속 동작, 정확하고 세밀한 비트 맞추기를 통해 강력한 엔터테인먼트 상연 ‘배치 상태’ 능력을 보여주며, 그 비결은 뛰어난 모션 지능에 있다.

모션 지능은 AGIBOT(AGIBOT)이 강력히 발전시키고 있는 ‘3대 지능 + 1의 본체’ 제품 기술 아키텍처의 중요한 구성 요소입니다.。‘3대 지능 + 1의 본체’는 모션 지능, 인터랙션 지능 및 작업 지능을 의미합니다. 모션 지능 차원에서, AGIBOT(AGIBOT)은 AGILE(AgiBot Generative Intelligent Locomotion Engine) 생성형 범용 소뇌 엔진 프레임워크를 구축했으며, 이 프레임워크는 BFM-2 범용 행동 기반 모델, GCFM 생성형 운동 제어 모델, REACT 지각 운동 모델이라는 세 가지 핵심 모델 레이어가 협력하여 구성됩니다. 세 모델이 협력하여 시각 지각-소뇌 의사결정-사지 제어의 폐쇄 루프 경로를 연결함으로써, AGIBOT의 로봇이 임의의 중간 자세에서 실시간으로 사고하고 자율적으로 의사결정하며 일관된 동작을 생성할 수 있게 하여, ‘동작 복제’에서 ‘운동 사고’로의 도약을 실현했습니다. 현장 스타와 로봇 간의 흥미로운 상호작용은 기술과 예술의 완벽한 융합을 보여주었으며, 전국의 시청자들에게 중국 구체적 지능의 배포 실력과 몰입형 경험의 매력을 생생하게 선보였습니다.

03/

기술이 음악과 공명하다

체화된 시대의 정신

매년 개최되는 베이만 승명월 음악회는 단원을 축하하는 동시에 시대 정신을 모색하며, 번영하는 시대에 중국에서 가장 생생하고 뜨거운 시대적 힘을 목격합니다.

에이전틱 AI는 현재 중국에서 과학기술의 물결을 대표하는 가장 강력한 내러티브이며, 중국의 하드코어과학기술 혁신 자립자강과 미래를 향한 중요한 명함입니다. 글로벌 선도적인 에이전틱 AI 기업으로서 AGIBOT(AGIBOT)은 풀스택 자체 연구 개발의 하드-소프트 일체화 능력과‘3대 지능 + 1의 본체’ 제품 기술 아키텍처는 인간형 로봇이 실험실에서 실제 생활 적용 시나리오으로 나아가는 것을 지속적으로 추진하며, 전 세계적으로 최초로 ‘연구 상태’에서 ‘배치 상태’로 진입하여 구체적 지능 생산력의 발전을 앞당겼습니다.

미래, AGIBOT(AGIBOT)은 지속적으로 구체적인 인공지능 기술 혁신에 깊이 종사하며, 휴머노이드 로봇의 적용 범위를 끊임없이 확장하고, 과학기술을 가교로 삼아 사람과 구체적인 인공지능 간의 관계 연결고리를 구축하여 인간과 기계가 공생하는 새로운 미래를 함께 만들어 갈 것입니다!