9월 23일, AGIBOT의 2027년 캠퍼스 모집 세미나가 Zhejiang University에서 열렸습니다. AGIBOT의 공동 창립자, 사장 겸 CTO인 Peng Zhihui(Zhihui Jun)는 현장에 와서 저장대학교 학생들과 직접 소통하고 임바디드 AI 산업의 동향, AGIBOT의 개발 경로 및 인재 개념을 공유하고 로봇 기술 개발, 산업 응용 및 다양한 직업 개발 기회에 대한 대화를 진행했습니다.

image4.png 

01/

대학의 생태학적 배치:

저장성 산학연의 비옥한 토양을 심층적으로 개발하고 지능 인재를 구현한 고지를 공동으로 구축합니다.

절강대학교는 우리나라에서 가장 오래되고 가장 영향력 있는 고등 교육 기관 중 하나입니다. 제어 과학 및 공학, 컴퓨터 과학 및 기술, 기계 공학, 인공 지능 및 기타 분야에서 엄청난 축적과 최고의 강점을 보유하고 있습니다. 저장대학교의 제어과학 및 공학 분야는 국가 평가에서 최고 수준에 속하며, 저장대학교 로봇공학 연구소는 국내 로봇공학 분야의 중요한 과학 연구 및 인재 양성 플랫폼입니다.

본 학교 채용 프레젠테이션은 저장대학교의 대학 생태계 공동 구축을 동시에 촉진합니다. 양측은 임바디드 AI와 산업, 교육의 통합 등 관련 문제에 대해 합의에 도달했습니다. 그들은 장비 공유, 커리큘럼 공동 구축, 주제 연구 및 실무 교육을 기반으로 회사의 실제 기술 시스템, 엔지니어링 시나리오 및 산업 주제를 대학에 도입하여 교실 학습을 산업 실습과 원활하게 연결하는 교육 플랫폼을 만들 것입니다.

이것도 AGIBOT입니다AIMA 생태계가 대학으로 계속 확장되기 위한 중요한 단계입니다. AIMA는 Link-U OS, LinkCraft, LinkSoul 및 Genie Studio의 4가지 주요 플랫폼을 포괄하는 AIMA가 출시한 업계 최초의 개방적이고 완전한 임바디드 AI 생태 기술 시스템입니다. 올해 4월 17일, AGIBOT은 공식적으로 "Yuan Sheng" 생태 개발 계획을 시작했습니다. 향후 5년 동안 1,000개 수준의 과학 연구 기관을 지원하고, 10,000개 수준의 생태 파트너와 연결하고, 100,000개 수준의 개발자를 양성하고, 수백만 명의 최종 사용자에게 다가가기 위해 특별 기금에 20억 위안을 투자할 계획입니다. 이러한 대학과의 협력은 대학 생태와 인재양성 측면에서 '원생(Yuan Sheng)' 계획의 중요한 투자이자 실천이다.

image5.png 

02/

Zhihui Jun이 공유함:

시대에 발맞춰 주인과 함께 걷는다

행사에서 Zhihui Jun은 임바디드 AI 산업의 개발 단계, AGIBOT 소프트웨어 및 하드웨어의 풀 스택 기술 레이아웃, 배포 전략 및 AGIBOT이 제안한 아이디어에 초점을 맞춰 R&D, 대량 생산에서 현장 적용까지 로봇의 전체 경로를 학생들과 공유했습니다.XYZ 곡선 이론.

그는 이렇게 말했습니다. 2026년부터 임바디드 AI가 배포 및 성장 단계에 들어갑니다. 로봇은 실제로 시나리오에 배포되어야 하며 실제로 작동하고 생산성을 생성하기 시작해야 합니다. 그들이 지향하는 시나리오도 기술 검증, 과학 연구 및 교육에서 산업 및 상업 응용으로 옮겨갈 것입니다. 표준적인 답은 없지만 해결하면 실질적인 가치를 창출할 수 있는 문제는 시대 최고의 기회입니다. 모두가 AGIBOT에 합류한 것을 환영하며 함께 협력하여 현재 답이 없는 질문을 내일 공식적으로 출시할 수 있는 제품으로 바꾸십시오.。

Zhihui Jun은 AGIBOT의 개발과 팀 빌딩을 결합하여 젊은 인재에 대한 회사의 기대를 학생들에게 소개했습니다. 그는 실용적인 일을 하고, 빠르게 반복하고, 한계를 두지 않는다는 세 가지 키워드로 Chiyuan의 인재 문화를 공유했습니다. 자신의 성장을 현실 세계에 적용하고, 첫 번째 실제 업무부터 시작하고, 뛰어난 사람들과 함께 일하고, 어른들의 도움을 통해 자존감을 실현해 보세요.

image6.png 

03/

학교에서 보낸 메시지:

화합의 물결을 받아들여 절강대학교의 젊은이들이 용감하게 앞장서고 있습니다.

절강대학교 학부장 Wu Fei는 연설에서 현재 임바디드 AI가 기술 혁신에서 산업 구현으로 가속화되고 있다고 말했습니다. 기회가 가득한 트랙입니다. AGIBOT은 임바디드 AI 분야의 선두 기업이며, Zhejiang University는 로봇 공학 분야에서도 뛰어난 인재를 대거 양성했습니다. 모든 학생들이 이 유망 산업에 적극적으로 참여하여 전문 지식을 산업 혁신 역량으로 전환하고 새로운 기술 물결 속에서 자신의 능력을 발휘하고 이상을 실현할 수 있기를 바랍니다.

이미지9.png 

04/

실시간 공격:

'실리콘계 스타'들이 자신의 끼를 뽐내고, 세미나는 대규모 '스타 추적' 현장으로 변신

세미나, 탐험 장소A3가 호스트로 변신했고, X2가 음악에 맞춰 춤을 추었습니다. 이 "실리콘 기반 스타" 그룹의 오프닝 쇼에서는 "세 가지 지능이 하나로 통합된" 제품 기술 아키텍처에서 AGIBOT의 핵심 역량을 직관적으로 보여주었고 참석한 학생들이 임바디드 AI의 "심장 박동"을 가까이서 느낄 수 있도록 했습니다.

현장의 열기는 매우 뜨거웠습니다. 몇 년 동안 스크린을 따라온 아이돌과 같은 틀에 서기 위해 학생들은 자리에서 무대 앞쪽으로 달려가 지희준을 중심으로 긴 줄을 섰다. 줄은 무대 앞쪽에서 통로까지 이어졌다. 같은 반 친구가 Moments에 다음과 같이 썼습니다. “스테이션 B에서 치시가든으로 갔다가 오늘 드디어 기본면접을 받았습니다.” Zhihui 선생님은 모든 사람의 사진 요청에 하나씩 응답했으며 때때로 반 친구들과 대화도 나누었습니다.

image7.png 

image8.png 

05/

여러 직책이 당신을 기다리고 있습니다

AGIBOT2027년 캠퍼스 모집은 임바디드 AI 분야에 참여하는 데 관심이 있는 젊은 인재에게 열려 있습니다. 직위는 기술, 전략 제품, 마케팅 서비스, 공급망 제조 및 기능 등 5가지 주요 범주를 포괄합니다. 그중 기술 직위는 연구, 알고리즘, 소프트웨어, 하드웨어, 구조, 관절, 테스트, 시스템 아키텍처 및 안전 엔지니어링을 다루며, 다양한 전문 배경을 가진 졸업생에게 임바디드 AI 연구 및 개발, 제품 혁신 및 산업 구현에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.

사무실 위치는 주로 베이징, 상하이, 선전에 집중되어 있으며 각각 알고리즘 소프트웨어 연구 및 개발, 글로벌 본사 및 핵심 사업, Lingxi 및 중앙 R&D 팀에 중점을 두고 있습니다. AGIBOT2027년 캠퍼스 모집은 전국 총 15개 이상의 도시와 30개 이상의 대학에 진입했습니다. 사랑과 용기로 탐구하는 더 많은 젊은이들을 만나기를 기대합니다. 다양한 직위, 명확한 프로세스 및 전국적인 적용 범위를 통해 AGIBOT은 양방향으로 더 많은 젊은 인재와 협력할 수 있습니다.

다음 정거장은 캠퍼스에서 뵙겠습니다.

AGIBOT 소개

AGIBOT 2023년에 설립된 이 회사는 보편적인 임바디드 AI 생태계를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 소프트웨어 및 하드웨어의 전체 스택 기술 아키텍처를 구축하기 위해 "하나의 세 가지 지능"을 기반으로 업계 유일의 전체 시리즈 및 전체 시나리오 제품 레이아웃을 보유하고 있습니다. 2025년에는 AGIBOT 휴머노이드 로봇 출하량과 시장 점유율이 세계 1위를 차지할 것입니다. 산업 수준의 XYZ 성장 곡선과 공동 창조 계획은 2026년에 발표되어 임바디드 AI 산업을 대규모 상업적 배포로 촉진할 예정입니다.

절강대학교 소개

절강대학교은 독특한 특성을 지닌 포괄적이고 연구 중심적이며 혁신적인 대학입니다. 그 전신은 1897년에 설립된 Qiushi Academy이며 1928년에 National Zhejiang University로 명명되었습니다. 이 학교는 완전한 범위의 학문과 특징을 갖추고 있습니다. 제어 과학 및 공학, 컴퓨터 과학 및 기술, 기계 공학 및 인공 지능 분야에서 심오한 과학 연구 축적 및 인재 양성 이점을 보유하고 있습니다.