최근 AGIBOT Robot은 NetEase Cloud Music과 심층적인 생태학적 협력을 달성했습니다. A3 휴머노이드 로봇은 NetEase Cloud Music의 시스템 수준 기본 통합을 성공적으로 완료하여기본 통합 음악 플랫폼을 갖춘 세계 최초의 풀 사이즈 휴머노이드 로봇. 10월 15일부터 사용자는 A3를 통해 주문형 음성을 통해 NetEase Cloud Music의 정품 음악 라이브러리에 직접 호출할 수 있어 휴머노이드 로봇이 전문 음악 콘텐츠 생태를 전달하는 새로운 터미널이 됩니다. 앞으로도 양 당사자는 계속해서 심도 있는 협력, 기능 반복, 다양한 음악 상호 작용 기능 구현, 실제 장면에 적응하는 구체화된 음악 콘텐츠 생태계를 구축해 나갈 것입니다.
01/
시스템 수준 기본 통합
음악에 자연스럽게 접근할 수 있도록 만들기
이 탐험A3와 NetEase Cloud Music의 협력을 통해 진정한 시스템 수준의 기본 통합이 달성되었습니다. NetEase Cloud Music의 핵심 서비스 기능은 로봇 상호 작용 시스템 및 계정 시스템에 깊이 통합되어 있으며 음성 인식, 음악 라이브러리 호출, 재생 제어 및 계정 인증이 모두 통합 서비스 링크로 연결됩니다. 사용자는 A3에 자연스러운 음성 노래 요청 명령만 내리면 시스템이 클라우드 인증을 완료한 후 정품 트랙을 직접 재생할 수 있습니다. 외부 장치가 필요하지 않으며 터미널에서 애플리케이션을 수동으로 열 필요도 없습니다. 상호 작용은 효율적이고 원활합니다.
02/
기능의 첫 번째 단계가 완전히 구현되었습니다.
모든 시나리오의 복잡한 상호 작용에 적응
이번 협력의 첫 번째 단계는 자연어 음성 노래 요청의 핵심 기능에 중점을 두어 사용자가 노래 제목, 가수 이름 등 다양한 자연어 명령을 통해 클라우드 음악 서비스를 트리거하고 정품 음악 라이브러리 검색, 계정 인증 및 로봇 본체 재생의 전체 프로세스를 신속하게 완료할 수 있도록 했습니다.
쇼핑몰, 야외, 놀이공원 등 소음과 간섭이 심한 실제 장면의 경우 팀은 여러 차례의 특수 튜닝을 완료하여 음성 깨우기 정확도와 노래 재생 경험을 크게 향상시켰습니다. 현재 관련 기능은 전체 차원 스트레스 테스트를 완료했으며 시끄러운 환경에서 깨어남, 약한 네트워크에서 재시도, 주문형 다중 사용자 동시 실행, 여러 라운드의 지속적인 대화 상호 작용 등 복잡한 시나리오에 성공적으로 적응할 수 있습니다. 실제 시나리오에서 안정성이 검증되었습니다.C-end 사용자는 제품 인증을 통해 음성곡 요청 기능을 사용할 수 있으며, 로그인 계정 관련 기능은 제품 배송 버전 및 NetEase Cloud Music 인증 범위에 따라 점진적으로 개방될 예정입니다.
03/
창롱 실생활 검증
인간-컴퓨터 상호 작용이 크게 향상되었습니다.
대규모 착륙 시나리오의 장점을 활용하여 AGIBOT은 현재 슈퍼모든 시리즈의 로봇 300대와 A3 음악 상호 작용 파일럿 테스트가 공원 일부 위치에서 출시되었습니다.
파일럿은 승객 흐름이 많은 시나리오에서 음성 노래 요청의 안정적인 작동 능력, 여러 로봇의 동시 동시 통화에 대한 클라우드 응답 효율성, 음악 연결 작업 상호 작용이 사용자의 참여 의지 향상에 미치는 영향이라는 세 가지 핵심 기능을 검증하는 데 중점을 둡니다. 현장 피드백에 따르면 부모-자식 고객은 로봇 음성 노래 요청을 매우 잘 받아들입니다. 음악 상호작용 기능을 갖춘 스팟의 경우 평균 사용자 체류 시간과 활성 대화량이 기존 순수 디스플레이 스팟보다 훨씬 우수하고 상호작용 경험과 장면 가치가 향상되었습니다.
이 Chimelong Park 파일럿은 제품 경험 연마 및 기술 시나리오 검증에만 사용된다는 점에 유의해야 합니다. 로봇의 노래 요청 기능이 추후 공원 방송, 퍼레이드 사운드 트랙, 상업 공연 등 상업 시나리오에서 사용될 경우, 실제 사용 범위, 장치 수, 장소 및 운영 기간을 기준으로 별도로 도킹하고 확인해야 합니다. IoT 및 공공 방송 관련 인증은 공식적인 상업 인증 계약을 대체할 수 없습니다.
04/
다차원 기능의 지속적인 반복
음악 생태계가 번창합니다
A 시리즈 로봇은 모든 시나리오에서 음악과 상호 작용하는 능력을 지속적으로 확장하기 위해 단계적으로 반복적으로 업그레이드될 예정입니다. 그 중,음악에서 제스처 생성 동작 모델이 핵심 연구 개발 방향입니다. 이 기술을 통해 로봇은 오디오 비트, 에너지 리듬 및 트랙 세그먼트 구조를 독립적으로 분석하고 머리, 상지, 보행 및 회전과 같은 전체 신체 움직임 세트를 자동으로 일치시키고 생성하여 "음악 듣기 - 음악 이해 - 자율 안무"의 완전한 폐쇄 루프를 열 수 있습니다. 상업 공연 안무 초안을 자동으로 생성하고 명승지 투어 기간 세그먼트에 적응할 수 있습니다. 동시에 Lingxin 및 Lingchuang 플랫폼을 기반으로 맞춤형 감정 동작 디버깅을 지원하는 표준화된 인터페이스를 개발자에게 제공할 수 있습니다.
또한 팀은 또한 AI DJ와 노래 따라 부르기는 두 가지 주요 혁신 기능입니다. AI DJ는 멀티모달 기술을 통해 장면 분위기와 군중 감정을 감지하고, 실시간으로 지능적으로 노래를 선택하고, 자동으로 노래를 선택하고, 장면의 감정 곡선에 따라 볼륨과 조명을 조정하고, 몰입형 파티 분위기를 조성할 수 있습니다. 동반 노래는 NetEase Cloud Music의 정품 저작권이 있는 음악 라이브러리를 사용하여 인간 컴퓨터 노래와 한 줄의 대화형 듀엣을 실현합니다. 실시간 가사 동기화와 멀티 라운드 듀엣 전환을 지원하고, 노래 시작 타이밍과 화성 비율을 정확하게 일치시키며, 멜로디에 따라 신체 움직임을 움직여 독점적인 몰입형 KTV 인터랙티브 경험을 만들어냅니다.
05/
음악+구현됨
깊은 통합으로 청취를 즐기세요
초반2026년 3월 NetEase Cloud Music은 OpenClaw를 완전히 통합하여 음악 추천 및 음악 검색과 같은 핵심 기능을 표준화된 개방형 인터페이스로 캡슐화하는 데 앞장섰고 AI 에이전트에 핵심 음악 서비스를 공개하는 업계 최초의 플랫폼이 되었으며 개발자에게 모듈식의 편리한 음악 기능 통화 지원을 제공합니다.
AGIBOT은 NetEase Cloud Music의 핵심 기능을 Yuanzheng에 심층적으로 구현합니다.A3 로봇 본체는 획기적인 생태학적 통합을 달성했습니다. 음악 서비스와 로봇 음성 상호 작용, 환경 인식 및 모션 제어는 동일한 상호 작용 컨텍스트를 공유합니다. 주문형 음악은 로봇의 신체 움직임을 주도할 수 있고, 장면 인식은 음악 추천 논리를 역으로 최적화할 수 있으며, 로봇 신체 상호 작용 데이터는 음악 생태학적 반복을 피드백할 수도 있습니다.
귀하의 "실리콘 기반 파트너"로부터 음악이 아름답게 흐르기 시작하세요.
AGIBOT 소개
AGIBOT은 세계 최고의 임바디드 AI 기술 회사로서 다음 사항에 중점을 두고 있습니다. AI와 로봇 소프트웨어 및 하드웨어의 통합 연구 개발을 통해 지능형 기계로 무한한 생산성을 창출하고 보편적인 로봇 생태계를 만드는 데 전념합니다. 회사의 "3가지 지능이 하나로 통합된" 제품 기술 구조는 Yuanzheng, Lingxi, Elf 및 Cooltuo의 4가지 주요 제품 매트릭스를 형성했습니다. 2026년 9월 현재 AGIBOT 범용 구현 로봇의 누적 대량 생산은 20,000대를 초과하여 실제 비즈니스 환경에서 업계를 '과학적 연구 상태'에서 '배치 상태'로 촉진하고 임바디드 AI 생산성을 창출하며 인류가 높은 수준의 지능 문명을 향해 나아가도록 촉진하는 데 앞장섰습니다.
NetEase Cloud Music 정보
NetEase 클라우드 음악은 중국의 젊은 사용자들에게 인기 있는 음악 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 월간 활성 사용자가 2억 명이 넘고 활성 사용자의 90% 이상이 1990년대와 2000년대에 태어났으며 수억 곡의 고품질 노래와 오디오 콘텐츠를 보유하고 있습니다. 동시에 NetEase Cloud Music은 중국 최고의 오리지널 음악 플랫폼으로, 125만 명 이상의 오리지널 음악가가 계속해서 업계를 선도하고 있습니다. NetEase Cloud Music은 2013년 4월 공식 출시되었습니다. 발견과 공유에 중점을 둔 NetEase 산하의 음악 제품으로, "플레이어 시대"에서 "온라인 커뮤니티 시대"까지 음악 제품을 선도하고 있습니다.