헝친 창롱 우주선 공원이 다시 개장합니다. AGIBOT은 Chimelong과 손을 잡고 세계 최초의 대규모 임바디드 AI 테마파크를 만들었습니다. 300여 대의 휴머노이드 로봇과 4족 로봇견이 방금 생산라인을 떠나 최전선으로 이동해 공원에서 일했습니다. 100점 이상이면 관광객에게 다음과 같은 혜택을 제공합니다.문화 및 오락 공연, 대중 과학 연구, 투어 가이드 및 쇼핑 가이드, 서비스 소매 스테이션, 스마트 에스코트, 호텔 장면, 스포츠 대회와 같은 7가지 핵심 시나리오에 대한 "배포 상태" 서비스. ~로세계 최초, 최대 규모, 가장 풍부한 장면, 기술적으로 가장 발전된 장면의 대규모 스마트 테마파크 구현을 뒷받침하는 기술 지원은 무엇입니까? 이렇게 짧은 시간에 이렇게 다양한 규모와 시나리오의 프로젝트를 어떻게 구현하는 것이 가능했을까요?

image13.png 

업계에서 대부분의 임바디드 AI가 아직 실험실과 전시장에서 시연 단계에 있는 반면, Hengqin Chimelong 우주선 공원은 로봇 카니발의 바다가 되었습니다. 수백 대의 AGIBOT 로봇이 정기적으로 근무하며 공원의 실제 장면에 대규모로 구현되어 관광객에게 실제 경험과 서비스를 제공합니다. 여기에는 네 가지 어려운 레벨이 포함됩니다.고도의 의인화된 자연스러운 상호작용, 수백개 클러스터의 안정적인 통신, 다중 모델의 대규모 운영 및 유지관리, 공공 현장에서의 풀링크 보안 보장. 단일 지점 기술은 프로토타입을 통해 구현할 수 있지만, 파크 개장 후 정상적인 작동을 달성하기 위해 하드웨어, 대형 모델, 네트워크 기반, 운영 플랫폼부터 보안 시스템까지 전체 폐쇄 루프 기능을 테스트합니다.

 1790740383974701.gif

image14.png 

01/

차임롱:

세계적으로 보기 드문 다양하고 생생한 실감형 문화관광 상륙 현장 제공

실제로 임바디드 AI 테마파크에는 충분한 규모, 성숙한 운영 시스템 및 풍부한 실제 환경이 필요합니다. Chimelong은 바로 그러한 장면 기반을 제공합니다. Chimelong은 30년 이상 문화 관광 분야에 깊이 관여해 왔으며 테마파크 및 호텔 운영 분야에서 성숙한 경험을 보유하고 있습니다. 이 공원은 비즈니스 형식이 풍부하고 활력이 넘치는 진정한 문화 관광 환경입니다. 건물 규모가 크고, 많은 승객 흐름이 다양한 환경 음장과 겹쳐지며, 부모와 자식 관광객의 비율이 높습니다. 로봇은 많은 사람들, 풍부한 환경 음향 효과, 역동적인 조명 변화가 있는 실제 놀이 공원 장면에서 매일 지속적으로 작동해야 합니다.무대 조명 아래에서 단지 몇 분의 성능 시연이 아닌 8시간 이상 서비스를 제공합니다.

동시에 Chimelong은 강력한 콘텐츠 제작 능력을 갖추고 있으며 공원 테마 지식 기반을 출력할 수 있습니다.IP 캐릭터와 성능 스크립트는 로봇을 단순한 기술 전시에서 공원 서비스 및 몰입형 콘텐츠의 필수적인 부분으로 변모시킵니다. 로봇은 무대에서 춤을 추는 것뿐만 아니라 손님을 맞이하고, 과학 질문과 답변의 대중화, 게임, 투어 안내 등의 기능을 수행합니다. 100개가 넘는 대화형 경험 포인트와 동시에 실행되는 7개의 핵심 장면이 있습니다. 이런 크기는 일반 전시장이나 소규모 놀이공원에서는 감당하기 힘든 크기다. 풍부하고 생생한 실제 놀이공원 장면을 구현하려면 실제 장면에 적응하고 안정적으로 실행할 수 있는 풀스택 임바디드 AI 기술 세트가 필요합니다. 이것이 AGIBOT의 강점이다.

이미지15.png 

02/

대화형 기반:

실리콘 포토닉스 WITA 대형 모델, '앤서'를 개성 있는 실리콘 기반 파트너로 변신

문화 관광 현장에서 가장 직관적인 문제점: 많은 로봇이 미리 설정된 대화 기술만 갖고 있어 관광객이 개방형 질문을 하는 순간 효과가 없습니다. 고정된 프로세스만 완료할 수 있으며 실제 상호 작용은 없습니다. AGIBOT 자체 개발WITA Silicon Photonics 완전 모드 구현 상호 작용 대형 모델은 실제 공원의 복잡한 환경에서 인간-컴퓨터 상호 작용 문제를 해결하여 규정 준수 파일링을 완료한 국내 최초의 대규모 임바디드 AI 상호 작용 모델입니다.

l 시끄러운 장소 환경에 적합한 지각적 상호 작용:방송, 배경음악, 군중 소음에도 불구하고 다중 모드 지향성 사운드 픽업(사운드 + 입술 움직임), 다중 모드 소음 감소, 음성 향상, 대형 모델 의미 이해와 결합, 관련 없는 소음 필터링, 관광객의 표정 포착, Q&A, 게임, 주문형 및 기타 경험 지원. 깨우지 않는 활성 상호 작용을 지원합니다. 방문객은 깨우라는 소리를 지르지 않고도 로봇에 다가가면 적극적으로 인사할 수 있어 자연스러운 사회적 상태를 회복할 수 있다.

l 단일 질문과 답변부터 전체 게임 경험에 이르기까지 장기적인 다단계 상호 작용:장거리 임무에 의존 에이전트가 대화 컨텍스트를 인계받습니다. 방문자는 손을 흔들어 질문에 답하고 퍼즐을 추측할 수 있으며, 로봇은 대화의 맥락을 기억하고 게임 프로세스를 계속 진행합니다. 추측 게임, 음악 연주 등 제스처, 음성, 동작 연계를 지원합니다. 관람객은 수동적으로 시연을 관람하는 것이 아닌 공동 창작 공연 콘텐츠에 참여할 수 있다.

l 다섯 가지 차원 IP 사용자 정의로 로봇이 통일된 캐릭터 성격을 갖게 됩니다.음색, 표정, 캐릭터 디자인, 움직임, 의상 스타일의 5차원 맞춤화와 장면 지식 기반 및 검색 강화 생성 기술을 결합하여 로봇은 다국어 및 방언으로 과학 대중화 설명을 지원하고 창롱어를 만들 수 있습니다. IP는 인사말, 설명, 대화형 피드백을 통합하여 외모, 음성, 성격 및 움직임의 완전한 통일성을 달성합니다.

l 공간 의미 이해:언어를 실제 행동으로 번역하여 관광객의 "목적지" 요구를 이해하고, 이를 공원의 3차원 지도와 연결하고, 위치 상담, 경로 안내, 안내 및 관광 설명을 완료하고, 자연어 지시를 실제 공간 내 탐색 행동으로 변환하여 "이해, 응답, 수용"의 완전한 폐쇄 루프를 달성합니다.

WITA 대형 모델은 보고 듣고 말하고 움직이는 통합 협업을 구현합니다. 로봇은 더 이상 "말하는 디스플레이 스크린"이 아니라 존재감과 개성을 갖춘 실리콘 기반 파트너로서 공원의 환영 손님, 지적 도전, 지능적인 설명 및 가이드 투어와 같은 핵심 대화형 시나리오를 지원합니다.

1790740476327555.gif 

03/

네트워크 기반:

세계 최초의 대규모 문화 관광 5G 내장된 지능형 혁신 애플리케이션은 온라인에서 수백 대 로봇의 통신 딜레마를 동시에 해결합니다.

수백 대의 다중 모델 로봇이 동시에 공원에서 작동하고 있습니다. 기존의 공용 네트워크는 피크 기간 정체, 지연 지터, 클러스터 성능의 비동기화, 업링크 대역폭에 대한 엄청난 압박 등 치명적인 문제에 직면하게 되며, 이는 직접적으로 상호 작용 지연과 혼란스러운 그룹 제어 성능 이동으로 이어집니다.

AGIBOT, China Mobile 및 Chimelong과 손잡고 세계 최초의 대규모 문화 관광 현장 출시 5G 임바디드 AI 혁신 애플리케이션은 "5G 슬라이싱 + 에지 장치의 로컬 배포 + 보안 격리" 아키텍처를 채택하여 두 개의 논리 네트워크를 구축합니다. 5G LAN은 로컬 전달을 달성하고 데이터는 캠퍼스를 떠나지 않습니다. 5G 인터넷은 공용 네트워크에 대한 제어 가능한 액세스를 제공하며 두 네트워크는 안전하게 격리됩니다.

l 낮은 대기 시간 및 높은 안정성: 매우 낮은 엔드 투 엔드 대기 시간을 달성하여 다중 모드 상호 작용 및 클러스터 로봇의 대규모 동기화에 대한 즉각적인 응답을 보장합니다. 방문자 휴대폰 트래픽과 로봇 비즈니스 로직은 격리되어 있으며 서로 리소스를 점유하지 않습니다.

l 무감각한 반복 업그레이드:네트워크 정책은 클라우드에 원격으로 분산, 로봇 OTA 업그레이드 프로세스 중에 네트워크는 현장 수정이 없고 방문자 인식이 없으며 중단 없는 운영으로 동시에 발전합니다.

l 매우 빠른 배포 및 복제:표준화 SOP 프로세스에 따라 새로운 장면의 오프닝이 월간 레벨에서 일일 레벨로 압축됩니다. 이 기지 세트는 더 많은 문화, 관광 및 비즈니스 시나리오에 수평적으로 복사될 수 있습니다.

전체 사설망은 대규모 시나리오와 고밀도 로봇 클러스터의 하단에 있는 통신 문제를 해결하여 수백 대의 로봇이 혼합 대형을 형성하고 모든 영역에서 작업하는 것을 현실로 만듭니다.

1790744866136336.gif 

image16.png 

04/   

운영 기반:

문화 관광을 위한 세계 최초의 지능형 원스톱 운영 및 관리 플랫폼을 구현하여 로봇이 "온라인화" 후에는 "장기 운영" 능력이 더욱 향상됩니다.

세계적으로 보면 현재 수백 대의 휴머노이드 로봇을 질서정연하게 운용할 수 있는 공원은 없습니다. AGIBOT과 Chimelong은 임바디드 AI 문화 관광 명소의 운영 및 유지를 위한 세계 최초의 원스톱 관리 플랫폼을 공동으로 만들었습니다. 이는 장비 액세스, 상태 모니터링, 경보 처리에서 운영 데이터 분석에 이르기까지 완전한 연결을 실현합니다.

l 통합 관리: 휴머노이드, 바퀴형, 4족형 이종 로봇을 한 화면에서 관리하여 장치 온라인, 위치, 버전 및 작동 상태를 제어함으로써 다중 지점 및 다중 모델 관리의 복잡성을 줄입니다.

l 예외를 사전에 감지합니다. 운전상태 및 이상 이벤트 실시간 모니터링, 사전 경보 및 "결함을 찾는 사람들"은 "결함을 찾는 플랫폼"이 되어 방문자 피드백에 대한 의존도를 줄입니다.

l 원격 작동 및 유지 관리:원격 모니터링, 로그 수집 및 문제 위치 파악 기능을 통해 오류 처리 링크가 크게 단축되고 대규모 캠퍼스의 현장 관리에 적합합니다.

l 운영 분석:실행시간, 상호작용, 업무 데이터를 수집하여 서비스 효과를 분석하고 포인트 최적화 및 콘텐츠 반복을 위한 데이터 기반을 제공합니다.

통합 클라우드 프로토콜을 사용하여 서로 다른 모델 간의 차이점을 보호하고 분산된 장치를 관찰 가능하고 최적화 가능한 데이터 자산으로 전환하여 "프로토타입 디스플레이"에서 "장기 운용성 및 복제 가능한 규모"로의 도약.

이미지17.png 

05/

안전 기반:

공개 상위-하위 장면을 위한 전체 링크 정규화 배포 보안 솔루션

승객 흐름이 많고, 부모와 자식 관광객이 많고, 상호 작용 거리가 짧고, 환경 변화가 빠르고, 전천후 운영 등 창롱 우주선 공원의 특성을 고려하여 공간, 사람, 장비, 소방,AI 및 데이터 운영을 위한 풀링크 보안 시스템. "안전성 및 제어성, 디바이스-클라우드 협업 및 지속적인 운영"이라는 원칙을 기반으로 하는 계획은 전기 안전, 기능 안전, 네트워크 보안, 데이터 보안, 화재 비상 등과 같은 기술적 차원에서 시작되어 명승지의 파일럿 시연에서 정규 서비스로 이동하는 과정에서 임바디드 AI 로봇이 직면하는 안전 문제를 해결합니다. 전체 아키텍처에는 다음이 포함됩니다.

l 공간 안전:로봇이 실행 가능하고, 주차 가능하고, 대화형이고, 금지된 영역을 청소하십시오.

l 개인 안전:관광객의 안전이 최우선으로, 근접하고 빈번한 상호작용에 있는 관광객과 직원의 안전을 보장합니다.

l 충전 및 화재 안전:배터리, 충전 시설 및 에너지 보충 구역의 안전을 보장합니다.

l AI 보안: 로봇이 "올바르게 말하고, 일을 꾸준하게 수행하며, 권한을 초과하지 않는지" 확인하십시오.

l 데이터 보안:방문자 개인정보, 공원 데이터 및 로봇 시스템 보안을 보호합니다.

l 운영 보안:실시간 모니터링, 원격 인수, 비상 대응 및 이벤트 검토를 달성합니다.

이 안전 솔루션은 전천후 실제 작업에 맞게 다듬어져 로봇이 개방된 공공 공간에 진입하고 근거리에서 수천 명의 관광객과 마주할 수 있도록 해줍니다.

이미지18.png 

06/

3가지 지능이 하나로 통합된 전체 스택 기능 중첩

서비스 진행 속도를 실제로 가속화 "배포 상태"

업계의 수많은 프로젝트의 문제점: 단일 지점 기능은 강력하지만 기능이 서로 분리되어 있습니다. 일부 로봇은 유연하게 움직일 수 있지만 복잡한 지침을 이해할 수 없습니다. 일부 대형 모델은 대화가 원활하지만 몸이 지시를 따라갈 수 없습니다. 일부는 간단한 작업을 수행할 수 있지만 사람들과 자연스럽게 소통할 수는 없습니다. 이동, 상호 작용, 운영이 서로 단절되어 있어 단편적인 시연만 제공할 수 있어 실제 서비스 시나리오에서 종합적인 작업을 수행하기에는 적합하지 않습니다.

AGIBOT 세 가지 지혜가 하나로 통합됨(누메논+ 모션 지능 + 인터랙션 지능 + 작업 지능) 이는 세 가지 기능의 단순한 중첩이 아니라 물리적 캐리어로서 높은 신뢰성의 온톨로지를 통해 세 가지 인텔리전스가 깊게 결합되고 폐쇄 루프 협력을 통해 서비스 시나리오의 대규모 구현에 따른 시스템 문제를 해결하고 배포 상태의 기본 초석이 됩니다.

l 모션 지능(기본 인텔리전스, 액추에이터):봇 처리 "꾸준히 걷고 정확하게 움직인다"

l 대화형지능(고차원지능・서비스생산성) / 감정적 가치 항목):봇 처리 “사람을 이해하고, 소통하고, 이해할 수 있다”

l Job Intelligence(고급 지능・노동 생산성 엔진):봇 처리 “일할 수 있고 실용적일 수 있음”

07/

강력한 힘을 합쳐 임바디드 AI문화와 여행산업을 정의하라"서비스 배포 상태"의 새로운 패러다임

세계 최초의 대규모 스마트 테마파크 구현은 단일점 기술쇼가 아닌 스마트 테마파크입니다. - 기술 및 제품 공급업체와 최고의 장면 공급업체인 Chimelong 간의 심층적인 공동 창작의 제품입니다. 이는 임바디드 AI가 더 이상 실험실에만 국한되지 않는다는 것을 증명합니다. 수백 대의 로봇이 실제로 공공 문화 관광 현장에 진입하여 공연 예술, 과학 대중화, 서비스, 관광 안내 등의 실제 업무를 수행하여 글로벌 기술 문화 관광 발전을 위한 새로운 기준을 세울 수 있습니다.