국제적으로 유명한 데이터 회사 IDC가 발표한 최신 보고서에 따르면 전 세계 휴머노이드 로봇 시장이 계속해서 폭발적으로 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 2026년 상반기 글로벌 휴머노이드 로봇 출하량은 2만5000대에 육박해 전년 대비 432.1% 증가했다. 업계는 기술 검증에서 상용화 단계로 속도를 내고 있다. 이 중 중국의 휴머노이드 로봇 시장은 출하량이 19,000대를 넘어 세계 시장의 약 77.9%를 차지하는 등 빠른 성장을 이어가고 있다. 세계 최고의 임바디드 AI 제조업체인 AGIBOT은 8,600개 이상의 제품을 출하하여 비약적으로 글로벌 순위를 주도하고 있습니다. AGIBOT은 풀스택 자체 개발한 "3대 지능 + 1의 본체" 기술 프레임워크와 대규모 대량 생산 납품 능력을 바탕으로 공장, 문화 관광 및 소매 분야에서 벤치마크 프로젝트를 계속 출시하고 있으며, 이는 차체 제조, 대형 모델, 임바디드 AI 종합 역량 및 실제 시나리오 상용화 분야에서 중국 제조업체의 선도적 강점을 확인시켜 줍니다.

image10.png 

01/

출하 규모 및 매출 선두

AGIBOT은 휴머노이드 로봇의 글로벌 개발을 주도합니다.

2026년 상반기 휴머노이드 로봇 제조사 IDC 버블 차트를 보면 직관적으로 알 수 있듯이 AGIBOT은 전체 차트에서 가장 오른쪽에 랭크되어 있습니다. 업계 최고의 출하 규모와 최대 매출 규모로 휴머노이드 로봇 양산 납품과 상업 매출 모두 세계 1위로 자리매김했다. AGIBOT은 올해 상반기에 8,600대 이상을 출하해 세계 시장의 35%, 중국 시장의 45% 이상을 차지했습니다. 높은 기반에서 10배의 성장을 유지했으며 최초로 대량 생산에서 다중 산업 배치로의 전환을 완료했습니다. 다른 제조업체의 높은 성장률과 소규모 기반과 달리 AGIBOT은 이중 선두 위치 덕분에 "대규모 출하 + 상업화" 단계에 진입한 세계 유일의 제조업체입니다.

02/

업계 경쟁은 지능형 종합 역량 구현으로 전환

"배포 상태"는 적용 시나리오 구현을 가속화합니다.

IDC 보고서에서도 다음과 같이 지적했습니다.휴머노이드 로봇은 '하드웨어 역량 경쟁'에서 '임바디드 AI 종합 역량 경쟁'으로 전환하는 중요한 단계에 진입하고 있습니다.대형 모델, 세계 모델, VLA(시각적 언어 동작 모델) 및 로봇 데이터 폐쇄 루프의 급속한 개발로 인해 업계 경쟁의 초점은 로봇 구조 설계, 하드웨어 매개변수 및 모션 성능에서 물리적 세계에 대한 이해, 작업 계획, 작업 실행 및 지속적인 학습과 같은 로봇의 포괄적인 기능으로 이동하고 있습니다.

휴머노이드 로봇은 기술 검증에서 상업적 응용으로 나아가고 있습니다. 핵심 기술 기반인 "세 가지 인텔리전스 in One"(모션 지능 + 인터랙션 지능 + 작업 지능 + 신뢰할 수 있는 온톨로지)은 다양한 적용 시나리오의 "배포 상태"를 지속적으로 확장하고 있습니다.

문화 및 관광 분야에서 AGIBOT은 Chimelong과 손을 잡고 세계 최초의 대규모 구현 스마트 테마파크를 건설했습니다. 9월 24일부터 300대 이상의 AGIBOT 로봇이 Hengqin Chimelong Spaceship Park의 100개 이상의 인터랙티브 지점에서 엔터테인먼트 및 상업 공연, 대중 과학 연구, 투어 가이드 및 쇼핑 가이드, 서비스 소매 스테이션, 지능형 에스코트, 호텔 장면 및 스포츠 대회를 다루는 정기적으로 작업해 왔습니다. 기술을 포함한 7가지 핵심 시나리오의 '배치 상태' 서비스는 승객 흐름이 많고 간섭이 심한 개방형 문화 관광 환경에서 하루 8시간 계속 운영되어 대규모 휴머노이드 로봇 문화 관광 배치 상태의 구현을 실현하며, 실물 크기 휴머노이드 로봇이 생산적인 역할로서 공원의 일상 운영에 깊이 통합될 수 있음을 입증합니다.

image11.png 

AGIBOT 로봇이 Hengqin Chimelong 우주선 공원에 배치되었습니다.

image12.png 헝친 창롱 우주선 공원 내

AGIBOT과 연결하기 위해 줄을 선 청중X2 상호작용

image13.png 헝친 창롱 우주선 공원

AGIBOT 탐험A3가 관객과 함께 탁구를 치고 있습니다.

이미지14.png 헝친 창롱 우주선 공원 내

G2는 작업 작업을 수행합니다.

소매 비즈니스 시나리오에서 AGIBOT 배포 100개의 로봇은 "실리콘 기반 쇼핑 가이드", X2는 절반 크기의 휴머노이드의 유연한 몸체를 기반으로 하루 10시간 이상 근무하며 선반, 계산대 및 제품 체험 공간에 적응할 수 있습니다. 9월 28일부터 30일까지 3일간의 생방송에서는 로봇이 적극적으로 손님을 맞이하고, 제품 지식을 제공하고, 매장을 안내하는 등 인간-기계 협업 서비스의 완전한 폐쇄 루프를 형성하는 모습을 볼 수 있습니다. 이 프로젝트를 통해 축적된 소매 현장 툴킷은 휴머노이드 로봇이 오프라인 실제 소매에 진입할 수 있는 복제 가능한 모델을 제공할 수 있습니다.

image15.png X2는 ASD 매장에서 "실리콘 기반 쇼핑 가이드"로 작동합니다.

산업 현장에서 G2가 추락함지상롱치 기술남부 Chang Factory는 전체 평면 패널 대량 생산 품질 검사 섹션을 완전히 포괄하고 공장 생산 리듬을 엄격하게 따르며 멀티미디어 인터페이스 테스트, 오디오 테스트, 방사 스퓨리어스 방출 테스트 및 커플링 테스트와 같은 여러 고정밀 테스트 작업을 독립적으로 완료하여 프로세스 전반에 걸쳐 독립적 운영의 성숙한 상업 능력을 완벽하게 보여줍니다.올해 6월 6일간의 생방송에서 G2는 총 17,625회의 작전을 완료했으며, 임무 성공률은 99.99%였습니다.

image16.png G2, Longqi Jiangxi 공장에서 작업 시작

03/

업계의 장기적인 미래 제시

휴머노이드 로봇 사업 영역 지속적 확장

IDC는 2030년 전 세계 휴머노이드 로봇 출하량이 75만대를 넘어설 것으로 예측하고 있다. 시장은 대규모 적용이 가속화되는 시기에 접어들었고, 산업, 상업 서비스, 소비자 시장은 다양한 운전 패턴을 형성하게 될 것이다. AGIBOT은 Yuanzheng 풀 사이즈 휴머노이드, Lingxi 절반 크기 휴머노이드, Elf 바퀴 작동 및 Kutuo 4족 로봇으로 구성된 완전한 제품 매트릭스를 보유하고 있으며 "배치 상태" 상업적 구현을 ​​위한 모든 시나리오를 포괄할 수 있습니다.

대규모 배송은 시작점일 뿐입니다. 기계의 실제 사용과 지속적인 상업적 가치 창출은 임바디드 AI 산업의 핵심 제안입니다. AGIBOT은 계속해서 생산 라인에서 실제 작업에 이르기까지 더 많은 로봇을 홍보하고 산업 및 상업 서비스 등 다양한 시나리오의 경계를 지속적으로 확장하며 글로벌 임바디드 AI 산업의 대규모 발전에 중국의 힘을 기여할 것입니다.