9월 21일부터 22일까지 AGIBOT의 2027년 캠퍼스 채용 세미나는 베이징 항공 우주 대학교, 베이징 우편 통신 대학교, 남중국 기술 대학교 및 쑨원 대학교를 방문하여 임바디드 AI 산업 발전, 기술 혁신 및 인재 성장에 관한 교류를 진행했습니다. 이 기간 동안 산업 기술과 대학 교육 및 연구 간의 추가 연결을 촉진하기 위해 AGIBOT과 화남이공대학교가 공동으로 구축한 "실현된 지능형 산업-교육 통합 혁신 실천 플랫폼"이 서명 및 공개되었습니다.

01/

남중국 공과대학:

교육과 산업 현장의 연결을 촉진하기 위한 산학 통합 플랫폼 공동 구축

9월 21일 남중국공과대학과 Chiyuan 간의 "실현된 지능형 산업-교육 통합 혁신 실천 플랫폼"의 서명 및 공개식이 기계 및 자동차 공학부에서 열렸습니다. 당위원회 상무위원이자 화남이공대학 부총장 Jin Gang, 개발기획실 부주임 He Zhicai, 기계자동차공학부 당위원회 서기 Li Weihua, 기계자동차공학부 학장 Hong Xiaobin, AGIBOT 파트너, 수석부총장 겸 총사업부 사장 Wang Chuang이 행사에 참석하여 서명 및 제막식을 참관했습니다.

Jingang은 학교를 대표하여 Wang Chuang과 그의 대표단을 환영하고 AGIBOT이 학교의 인재 육성과 기술 혁신을 장기적으로 지원해 준 것에 감사를 표했습니다. 그는 이 학교가 세계 100대 대학 중 공학, 화학, 재료과학의 세 가지 학문 분야를 갖춘 세계 100대 대학으로 도약하기 위한 진전에 박차를 가하고 있다고 소개했습니다.ESI는 세계 상위 10,000위 안에 들며, 선택 과목 수 측면에서 중국 본토 대학 중 4위, 중국 남부 대학 중 1위를 차지합니다.

Jingang은 임바디드 AI가 로봇 공학, 첨단 제조, 생산 서비스 등의 분야에서 산업 변화를 주도하고 있다고 말했습니다. 기계자동차공학부는 첨단 제조, 로봇 공학, 산업 인공 지능 및 기타 방향에 초점을 맞춘 9개의 교차 혁신 연구 센터를 설립하여 임바디드 AI 분야의 교육, 과학 연구 및 산업 협력을 강력하게 지원합니다. 그는 기존 협력을 바탕으로 두 당사자가 커리큘럼 시스템의 공동 구축을 확고히 추진하고 플랫폼 구축 및 공동 과학 연구팀을 실천하고 임바디드 AI 산업의 발전에 기여할 수 있는 플랫폼을 공동으로 구축하는 기회를 갖기를 희망합니다.

Wang Chuang은 AGIBOT의 개발 역사와 기술 성과를 소개했습니다. 그는 3년 전 설립된 이후 AGIBOT이 휴머노이드 로봇 출하량 측면에서 세계 1위를 차지했다고 말했습니다. 보편적인 로봇 생태계 구축을 항상 목표로 삼아 왔으며, 로봇 본체, 지능형 알고리즘 및 개방형 플랫폼을 중심으로 풀스택 기술 역량을 지속적으로 구축하고 있습니다. 그는 양 당사자가 공동 구축 플랫폼을 통해 장비 공유, 코스 공동 구축, 주제 연구 및 실무 교육 분야의 협력을 심화함으로써 산업 기술과 엔지니어링 실무가 대학 교육에 더 잘 통합될 수 있을 것으로 기대했습니다.

동시에 AGIBOT은 임바디드 AI 로봇과 지원 소프트웨어 및 하드웨어 리소스에 투자할 예정입니다. "실현된 지능형 산업-교육 통합 혁신 실천 플랫폼"의 구축은 교사와 학생이 로봇 개발, 엔지니어링 교육 및 혁신적인 연구를 수행할 수 있도록 소프트웨어 및 하드웨어 지원을 제공합니다. 그리고 인턴십부터 취업까지의 연결 채널을 개방하고, Greater Bay Area의 산업 및 교육 분야에서 임바디드 AI를 통합하기 위한 벤치마크를 공동으로 만듭니다.

이미지17.png 

그날, AGIBOT2027 남중국 공과대학 캠퍼스 채용 세미나가 개최되었습니다. Wang Chuang은 인재 개념에 초점을 맞춰 "우리는 젊은이들을 담대하게 믿고 나이와 자격에 따라 성장에 제한을 두지 않을 것입니다"라고 말했습니다. 그는 AGIBOT이 혁신을 장려하고 시행착오를 용인하며 젊은이들이 최첨단 기술 탐색에 참여하고 실제 비즈니스 및 고객 시나리오에 참여하며 더 큰 문제를 해결할 수 있도록 지원한다고 말했습니다.

image18.png 

남중국공과대학교 기계자동차공학부 당 위원회 서기이자 산업 인공 지능 센터 소장인 Li Weihua는 연설에서 다양한 전문적 배경을 가진 학생들이 임바디드 AI 혁신 실천에 참여할 것을 독려했습니다. 그는 임바디드 AI는 기계, 제어, 재료, 정보, 컴퓨터 등 다양한 학문의 참여가 필요한 고도의 학제간 분야라고 말했습니다.

"AGIBOT은 기술 혁신을 핵심으로 삼고 로봇 연구 개발 및 산업 응용 분야를 지속적으로 탐구하고 있습니다. 또한 학생들에게 실제 장비를 접하고 실질적인 혁신에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다." Li Weihua는 모든 사람이 용기를 내어 자신을 보여줄 수 있기를 바라며 말했습니다. 어떤 전공 출신이든지 간에 그들은 이 무대에서 자신의 재능을 발휘하고 개인적 성장을 산업 발전에 통합할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.

image19.png 

실습 플랫폼 공동 구축부터 대면 커뮤니케이션까지, 이 이벤트를 통해 HUST 학생들은 임바디드 AI에 대한 기술적 과제와 인재 요구 사항을 더 깊이 이해할 수 있었습니다. AGIBOT은 더 많은 젊은 인재들이 연구 개발 및 응용 실습에 참여하고 전문 축적을 혁신적인 결과로 전환하기를 희망합니다.

이미지20.png 

02/

베이징 항공우주대학교:

대규모 배포에 집중하고 로봇이 실제 생산성을 창출하도록 하세요.

9월 21일 북항대학교 특강이 열렸습니다. Yao Maoqing 공동 창업자, AGIBOT 공동 사장, 구현 비즈니스 시스템 사장, MiFeng 자회사 회장 겸 CEO, Wei Hongxing 베이항대학교 임바디드 AI 로봇 연구소 소장이 강의에 참여하여 구현 단계, 산업 응용 및 직업 선택에 대해 학생들과 소통했습니다.

Yao Maoqing은 임바디드 AI가 다음과 같이 발전하고 있다고 말했습니다. "초기 개발 기간"은 "배포 성장 기간"으로 이동하며 기술 탐색 및 시연에서 대규모 배포로 점차 이동합니다. 로봇은 "수행할 수 있어야" 할 뿐만 아니라 실제 현장에 진입하여 보다 효율적이고 안정적이며 경제적인 방법으로 효과적인 지능형 작업 시간을 지속적으로 창출해야 합니다. 그는 "진정한 생산성은 물리적 세계에서 발생해야 합니다. AGIBOT의 임무는 지능형 기계를 캐리어로 사용하여 무한한 생산성을 창출하는 것입니다."라고 강조했습니다.

이미지21.png 

Wei Hongxing은 기업 기술 개념과 학교의 교육 전통을 결합하여 학생들이 최첨단 탐구에 참여하도록 장려했습니다. 그는 말했다: "AGIBOT은 휴머노이드 로봇의 풀 스택 기술에 깊이 관여하고 독립적인 혁신과 제품 구현을 주장하며 임바디드 AI 분야의 글로벌 리더가 되었습니다. 기술 기반, 실용적이고 실용적인 개념도 Beihang의 우수한 학업 스타일과 매우 일관됩니다. 여기에서 저는 모든 학생들이 적극적으로 높은 포부를 확립하고 개인의 직업 선택을 산업의 전반적인 발전에 통합하고 상속받을 것을 권장합니다. Beihang의 현실적인 학업 스타일과 혁신에 대한 용기를 갖고 최첨단 탐험에 책임을 져야 합니다.”

image22.png 

이 강의는 기술 시연에서 실제 적용까지 로봇의 전환에 중점을 두고 Beihang 학생들이 업계 요구 사항을 이해하고 전문 능력과 직업 방향 간의 연관성에 대해 생각할 수 있는 참고 자료를 제공합니다.

image23.png 

03/

베이징 우편통신대학교:

장기적인 개발 기회를 포착하고 기술 아이디어를 유용한 제품으로 전환

9월 21일 베이징 우편통신대학교에서 특강이 열렸습니다. Yao Maoqing 공동 창립자, AGIBOT 공동 사장, 구체화된 비즈니스 시스템 사장, MiFeng 자회사 회장 겸 CEO, Gao Peng, 베이징 우편 통신 대학 Ye Peida 혁신 및 기업가 정신 학교 부학장이 프레젠테이션에 참여하여 임바디드 AI 산업의 전망과 젊은 인재의 개발 기회에 대해 학생들과 아이디어를 교환했습니다.

Yao Maoqing은 첫 직업 선택부터 시작하여 학생들에게 업계가 장기적인 경력 개발을 지원하고 지속적인 성장을 위한 공간을 제공할 수 있는지 주의를 기울일 것을 제안했습니다. 그는 말했다: "임바디드 AI는 매우 상상력이 풍부한 트랙입니다. '휴대폰 수에 자동차 단가를 곱한 것'과 같은 단일 산업 카테고리 시장을 형성하여 젊은이들에게 장기적이고 광범위한 개발 기회를 제공할 것으로 예상됩니다."

 image24.png

Gao Peng은 인공 지능과 인간형 로봇 기술이 디지털 경제와 지능형 산업의 미래 패턴을 재편하고 있다고 말했습니다. 이 중요한 노드에서 AGIBOT은 과학 기술의 최전선을 기반으로 꾸준히 핵심 기술을 다루며 업계의 실제 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 그는 참석한 학생들에게 다음과 같이 격려했습니다. "논문과 연구실에만 머물지 말고 감히 직접 체험하고 산업 실무에 참여하고 AGIBOT과 같은 최첨단 플랫폼에서 기술 아이디어를 진정으로 사용 가능한 제품으로 바꿔보세요."

이미지25.png

Beiyou University의 강의는 산업 발전과 학생들의 직업 선택을 연결하고 Beiyou University 학생들이 자신의 전문적 장점을 최대한 활용하고 실제 비즈니스 및 적용 시나리오에서 배우고 축적한 능력을 테스트하도록 권장합니다.

image26.png

04/

쑨원대학교:

고객의 최전선에 직접 가서 실제 시나리오에서 기술을 검증해 보세요.

9월 22일 쑨원대학교에서 특별발표회가 열렸습니다. 프레젠테이션에는 AGIBOT의 파트너이자 수석 부사장 겸 일반 사업부 사장인 Wang Chuang과 광저우 국립 슈퍼컴퓨팅 센터의 부국장인 Li Naiqing이 참석했습니다.

Wang Chuang은 로봇의 가치가 결국 실제 시나리오에서 실제 생산성으로 전환되어야 한다고 말했습니다. "AGIBOT은 젊은이들이 자신의 아이디어를 과감하게 표현하고 혁신할 수 있도록 장려하며 R&D 인력이 고객의 최전선에 나가 기술이 어떻게 사용되고 어떤 문제를 해결할 수 있는지 이해할 수 있도록 지원합니다. 우리는 실무 문제를 이해하고 기술을 검증하며 업계와 함께 성장해야 합니다."

image27.png

Li Naiqing은 학생들이 자신의 관심 분야와 전공을 국가의 요구 사항과 결합하도록 권장합니다. "AGIBOT의 기술 혁신 및 산업 구현에 대한 고집을 통해 우리는 감히 모험을 시도하는 중국 기술 기업의 활력을 볼 수 있었습니다. 저는 학생들이 개인적인 관심, 직업적 강점 및 국가적 요구의 조합을 찾을 수 있기를 바랍니다. 그들은 과감하게 개척에 도전하면서도 기술 연마에 집중하고, 실제 문제 해결을 위해 역량을 축적하고 가치를 실현하며, 개인의 이상을 시대 발전에 통합하려는 의지도 있습니다."

이미지28.png

현장에는 학생들이 모여들었다 "로봇은 어떻게 시연에서 실제 적용으로 이동합니까?" "착륙 데이터가 모델 성장에 도움이 될 수 있을까요?" 및 기타 문제가 교환되었습니다. 손님들은 실제 시나리오에서 사용자, 작업, 환경 변화가 실험실보다 더 풍부하다고 응답했습니다. 배포 프로세스 중에 축적된 데이터는 모델 교육에 피드백되어 기능 반복을 촉진할 수 있습니다. 기능 개선은 더 많은 애플리케이션을 지원하여 지속적인 개선의 순환을 형성할 수 있습니다.

image29.png

05/

직위 다양화, 동료 기대

AGIBOT2027년 캠퍼스 모집은 임바디드 AI 분야에 참여하는 데 관심이 있는 젊은 인재에게 열려 있습니다. 직위는 기술, 전략 제품, 마케팅 서비스, 공급망 제조 및 기능 등 5가지 주요 범주를 포괄합니다. 그중 기술 직위는 연구, 알고리즘, 소프트웨어, 하드웨어, 구조, 관절, 테스트, 시스템 아키텍처 및 안전 엔지니어링을 다루며, 다양한 전문 배경을 가진 졸업생에게 임바디드 AI 연구 및 개발, 제품 혁신 및 산업 구현에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.

사무실 위치는 주로 베이징, 상하이, 선전에 집중되어 있습니다. AGIBOT2027년 캠퍼스 모집은 전국 15개 이상의 도시와 30개 이상의 대학에 진출했습니다. 사랑과 용기로 탐구하는 더 많은 젊은이들을 만나기를 기대합니다. 화남이공대학교는 Chiyuan 채용의 핵심 기관입니다. 두 당사자는 인턴십부터 취업까지 연결 채널을 열고 Greater Bay Area의 산업 및 교육 분야에 임바디드 AI를 통합하기 위한 벤치마크를 공동으로 만들 것입니다.

다음 정거장은 캠퍼스에서 뵙겠습니다.

AGIBOT 소개AGIBOT

AGIBOTAGIBOT설립년도2023년, 우리는 보편적인 임바디드 AI 생태계를 만들기 위해 최선을 다하고 있습니다. 소프트웨어 및 하드웨어의 전체 스택 기술 아키텍처를 구축하기 위해 "하나의 세 가지 지능"을 기반으로 업계 유일의 전체 시리즈 및 전체 시나리오 제품 레이아웃을 보유하고 있습니다. 2025년에는 AGIBOT 휴머노이드 로봇 출하량과 시장 점유율이 세계 1위를 차지할 것입니다. 산업 수준의 XYZ 성장 곡선과 공동 창조 계획은 2026년에 발표되어 임바디드 AI 산업을 대규모 상업적 배포로 촉진할 예정입니다.

화남이공대학교 소개

화남이공대학 광저우에 위치한 교육부 직속 국가 중점 대학입니다. "이중 일류" A급 대학으로 신중국의 "4대 공과대학" 중 하나입니다. 이 학교는 공학을 전문으로 하고 과학, 공학, 의학을 통합하고 경영학, 경제학, 인문학, 법학 및 기타 학문 분야의 발전을 조정하는 종합 연구 대학입니다. 엔지니어링, 화학, 재료 과학의 세 가지 분야는 ESI에서 세계 상위 10,000개 분야에 포함됩니다. 선택된 학과의 수는 본토 대학 중 4위, 중국 남부 대학 중 1위입니다. 이 학교는 "엔지니어의 요람"과 "기업가의 요람"으로 알려져 있으며 광둥-홍콩-마카오 대만 지역 건설을 위해 계속해서 혁신적인 인재를 제공하고 있습니다.

베이항대학교 소개

베이징 항공우주대학교설립년도 1952년에 설립된 신중국 최초의 항공우주 고등교육기관입니다. 산업정보기술부 산하 국가 "이중 일류" 대학입니다. 이 학교는 항공기 설계, 항공우주 엔진 및 기계 분야에서 풍부한 축적을 통해 항공 및 우주 비행의 특징을 가지고 있습니다. 학교는 "능력과 정치적 성실성을 겸비하고 지식과 행동을 통합한다"는 학교 모토를 고수하고 이론과 실천의 결합에 중점을 두고 항공우주 산업과 국가 과학 기술 혁신을 위한 수많은 뛰어난 인재를 양성해 왔습니다.

베이징 우편통신대학교 소개

베이징 우편통신대학교은 교육부 직속의 국가 중점 대학으로 정보 기술, 공학을 주요 과목으로 하고 여러 학문 분야의 조화로운 발전을 특징으로 합니다. 대학의 "이중 일류" 건설. 학교는 정보 통신, 컴퓨터 및 기타 분야에서 뚜렷한 우위를 가지고 있으며 정보 기술에 대한 탄탄한 배경, 학과 및 전공에서 뛰어난 우위, 교육 실천에서 독특한 특징을 갖춘 학교 운영 패턴을 형성했습니다. 학교는 "유덕하고 지식이 풍부하며 헌신적이고 열정적"이라는 학교 모토를 고수하며 정보 통신 산업과 디지털 경제 발전을 위한 인재를 지속적으로 육성하고 있습니다.

쑨원대학교 소개

쑨원대학교Sun Yat-sen 씨 작성 1924년에 설립된 이 학교는 교육부 직속의 국가 중점 대학이자 국가 "이중 일류" 건설 대학으로 광저우, 주하이, 심천의 3개 캠퍼스 교육 패턴을 형성하고 있습니다. 이 학교는 인문학, 사회과학, 과학, 의학 등의 분야에서 완전한 범위의 학문을 보유하고 있으며 깊이 있는 축적을 갖고 있으며 새로운 공학 및 학제간 학문의 개발을 지속적으로 촉진하고 있습니다. 학교는 국가 발전과 광동-홍콩-마카오 대만구 건설을 위한 인재와 기술 지원을 제공하기 위해 "학식, 탐구, 신중한 사고, 분별력 및 실천"이라는 학교 모토를 고수합니다.