최근 구현 분야에서 인기 있는 목록 WorldArena Track1(World Model Perception and Action Response Track) 최신 평가 결과가 발표되었습니다. Genie Envisioner가 개발한 월드모델 Genie Envisioner-Sim 2.0(이하 GE 2.0)이 전반적으로 뛰어난 성능으로 1위를 차지했습니다.

640.png

Project page:

https://ge-sim-v2.github.io/ 

Arxiv:   

https://arxiv.org/abs/2605.27491    

Github:        

https://github.com/AgibotTech/GE-Sim-V2   

"World Model Perception and Action Response" 트랙은 임바디드 AI의 가장 필수적인 "인식 및 행동" 기능에 중점을 두고 있으며 일반 휴머노이드 로봇의 지능 수준을 판단하는 핵심 척도입니다. 이번 트랙 평가에서 AGIBOT 팀은 경쟁 질문에 대한 특별한 설계 최적화 없이 네이티브 월드 모델 GE 2.0을 사용했으며 순위 데이터를 기반으로 기본적인 미세 조정(Finetune)만 수행했습니다. "여행용 조명"이 여전히 1위를 차지하고 있으며 이는 GE 2.0의 강력한 보편적 적응성을 완전히 입증합니다. 최근 세계 모델 방향에 대한 강렬한 관심과 기업가적 물결 속에서 AGIBOT은 장기적인 첫 번째 원칙부터 시작하여 구현된 세계 모델을 위한 탄탄한 기술 기반을 연마하는 데 중점을 두면서 항상 자체 리듬을 유지해 왔습니다. 이번 정상회담은 장기적인 기술 발전을 고수하는 AGIBOT의 강점을 입증하는 것입니다.

image1.png

atGE 2.0 기술 보고서에서 AGIBOT 팀은 모델에 대한 포괄적인 기능 분석을 수행했습니다. 이전 세대 모델과 비교하여 GE 2.0은 단일 지점 성능의 도약을 달성했을 뿐만 아니라 시행착오, 반복 및 진화 가능한 가상 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있는 모든 기능을 갖춘 고가용성 월드 시뮬레이터로 진화하여 로봇 전략이 가상 장면에서 독립적으로 경험을 축적하고 동적 시행착오를 완료하며 실제 시나리오에서 시행착오 비용을 피하고 최종적으로 안정적인 구현을 위해 실제 물리적 세계로 효율적으로 마이그레이션하여 "인식"에서 폐쇄 루프 업그레이드를 실제로 실현할 수 있습니다. 예측'을 '시뮬레이션 진화, 자율적 의사결정'으로 바꾸었습니다.

함수 매트릭스가 완전히 완성되었습니다:GE 2.0은 최초로 포괄적인 기능을 포함합니다.긴 시계열 생성, 다중 뷰 생성, 온톨로지 상태 생성, 실시간에 가까운 추론 및 보상 차별 및 기타 핵심 링크는 월드 시뮬레이터를 위한 기술적 기능의 완전한 폐쇄 루프를 구축합니다.

image2.png

장기 시퀀스 추론 기능의 획기적인 발전: 장기 추론 작업에서는GE 2.0은 매우 강력한 안정성을 보여주며, 추론 길이에 따른 화질 감쇠는 업계 기본 솔루션에 비해 상당히 약합니다. 40~50초 길이의 긴 영상을 지속적으로 추론하더라도 생성된 품질은 여전히 ​​처음 10초 이내에 기준 모델의 성능을 초과합니다.

image3.png

신뢰도가 높은 폐쇄 루프 평가: 월드 시뮬레이터로서 실제 세계를 실제로 반영할 수 있는지 여부가 핵심입니다. 팀은 다수의 폐쇄 루프 평가 결과를 검증하여GE 2.0은 여러 작업에서 잘 작동합니다. 현실 세계와 강력한 상관관계를 유지합니다.이 상관관계는 거시 통계 수준에서 멈추지 않습니다. "성공률은 일정합니다." 또한, 롤아웃 결과를 사례별로 비교분석하고, 혼동행렬(Confusion Matrix)을 통해 엄밀한 정량적 증거를 제시해 전략평가자로서 GE 2.0의 신뢰성을 강력히 입증했다.

image4.png

데이터 반환 및 피드백 메커니즘 열기: 보상 모델 지원을 통해 GE 2.0은 폐쇄 루프 평가의 출시 프로세스를 자동으로 선별할 수 있습니다. 월드 모델에서 생산된 효과적인 고품질 데이터를 전략 모델로 정확하게 흐르게 합니다(Policy Model)。 실험을 통해 이 메커니즘이 정책 모델이 여러 작업에서 상당한 성능 향상을 달성하는 데 도움이 된다는 것이 입증되었습니다.

image5.png

2026은 임바디드 AI의 "배포 상태"의 첫 해입니다. 로봇은 실험실에서 실제 현장으로 이동하여 대규모로 배치되었으며, 실제로 임바디드 AI의 생산성을 발휘했으며, 이는 또한 알고리즘에 대한 더 높은 요구 사항을 제시합니다. 기반 기술에 집중하고 산업적 가치를 실현하는 것은 AGIBOT의 일관된 기술 철학입니다. WorldArena 목록의 탁월한 성능이든 기술 보고서의 성능 시연이든 모두 Genie Envisioner의 기술 루트의 잠재력을 보여줍니다. 앞으로도 AGIBOT은 계속해서 세계 시뮬레이터 기술 시스템을 반복하고, 임바디드 AI 기술의 폐쇄 루프를 열고, 세계 모델을 실제 현장에 진입하도록 촉진하고, 휴머노이드 로봇의 대규모 구현을 위한 핵심 기술 기반을 구축할 것입니다.