9월 9일, AGIBOT의 2027년 캠퍼스 모집 세미나의 두 번째 장소가 쓰촨 대학교 왕장 캠퍼스에서 열렸습니다. A3가 특별 호스트로 활동했습니다. AGIBOT 파트너이자 수석 부사장이자 일반 사업부 사장인 Wang Chuang, 쓰촨대학교 취업 지도 센터 소장인 Liu Ruobing, 비즈니스 전문가 및 기타 게스트가 차례로 무대에 올라 현장에서 학생들과 직접 대면하여 임바디드 AI 산업에서의 기회와 젊은 인재의 성장에 대해 논의했습니다.
01/
"실리콘 중재자"가 근무 중입니다.
임바디드 AI가 캠퍼스에 등장
이번 프레젠테이션 회의에서는 A3가 "호스트"로 등장하여 참석한 학생들에게 로봇 게임에서의 성과를 소개했습니다.안녕하세요 여러분! 저는 오늘의 두 번째 호스트, 실물 크기 휴머노이드 로봇 A3입니다. 방금 끝난 로봇 대회에서는 태극권, 복싱, 탁구 등을 망라하여 단숨에 11개의 메달을 획득했습니다. 여러분과 함께 색다른 불꽃을 만들어가는 것도 기대됩니다.”
02/
임원 공유:
청년들이 AGIBOT에서 자신의 역할을 맡길 기대합니다
AGIBOT의 파트너이자 수석 부사장 겸 일반 사업부 사장인 Wang Chuang은 산업, 기업 및 인재 성장의 관점에서 공유하여 현장의 학생들이 AGIBOT의 발전 그림과 임바디드 AI 산업을 더 깊이 이해하도록 이끌었습니다. 인재 교육과 관련하여 AGIBOT은 젊은이들이 빠르게 성장하는 비즈니스에서 더 중요한 역할을 맡을 것으로 기대한다고 말했습니다.저는 팀에서 항상 "나사"를 모집하고 싶지 않고, 뛰어난 젊은이들이 우리와 함께하여 빠르게 성장하고 AGIBOT에서 자체 사업을 담당할 수 있기를 기대한다고 항상 팀에서 말했습니다. 충분히 좋은 성과를 거두면 나이, 학력, 직급에 관계없이 승진의 기회가 주어집니다.”
03/
학교에서 보낸 메시지:
과학 기술의 최전선에서 전문 역량 발휘
사천대학교 취업지도센터 소장 Liu Ruobing은 행사에 참석한 학생들에게 메시지를 보내 학생들이 첨단 과학기술을 적극적으로 수용하고 자신의 지혜와 전문적 능력을 도전에 활용하도록 독려했습니다. 그녀는 이렇게 말했습니다: "AGIBOT은 기술의 최전선에 있는 회사입니다. 스스로 도전하고자 하는 학생들은 이곳에서 지혜와 전문적인 능력을 극대화할 수 있을 것이라고 믿습니다.”
04/
선배 대면:
복잡한 문제를 명확하게 설명하고 업무에 애정을 불어넣습니다.
프레젠테이션 현장에서는 Chiyuan에서 근무하는 두 명의 Sichuan University 동문이 자신의 경험을 결합하고 인터뷰 커뮤니케이션, 직업 선택 및 개인적 성장에 대한 경험을 후배들과 공유했습니다.
쓰촨대학교 2009년 졸업생 비즈니스 실무부터 시작하여 학생들은 면접 시 표현 능력에 주의를 기울여야 함을 상기시킵니다. "모든 분들이 면접 과정에서 면접관을 기술 초보자로 대하고, 대본을 따르기보다는 생생하고 간단한 언어를 사용하여 기술 이면의 원리를 명확하게 설명하기를 바랍니다. 복잡한 문제를 명확하게 설명하는 능력은 매우 중요한 능력입니다. "
쓰촨대학교 2020년 졸업생 Mr. Li는 사천 사투리인 "Xuaqi"에서 시작하여 진로 선택에 대한 자신의 이해를 다음과 같이 공유했습니다. "여기 학생들에게 'Xuaqi'라는 단어를 주고 싶습니다. 직업을 선택할 때는 자신이 좋아하는 것을 선택해야 합니다. 즉, 일이 'Xiaoqi'처럼 느껴지도록 해야 합니다. 성취감을 느끼고 충분한 것을 창조하고 싶다면 사랑이 중요합니다. "
하나는 능력발현에 대한 구체적인 제안이고, 다른 하나는 장기적인 선택에 대한 진지한 고민입니다. 두 명의 졸업생이 공유하는 것은"사천대학교에서 치위안까지"의 성장 경로가 더욱 현실적이고 가시적입니다.
05/
실시간 공격:
소통에서 임바디드 AI를 느껴보세요
탐험에서A3의 특별 오프닝인 임원, 비즈니스 전문가 및 쓰촨대학교 졸업생의 경험 공유를 위한 이 프레젠테이션은 쓰촨대학교 학생들이 임바디드 AI를 자세히 이해하고 AGIBOT의 재능 철학과 개발 기회를 이해할 수 있도록 보다 직관적인 방법을 사용합니다.
육체지능과 젊은 인재의 만남이 캠퍼스에서 일어나고 있습니다.AGIBOT은 열정과 용기를 지닌 더 많은 젊은이들이 우리와 함께하기를 기대합니다. 이들은 실제 산업 현장에서 자신의 전문적 강점을 최대한 발휘하고 함께 협력하여 신기술을 구현 가능한 제품으로 전환할 수 있습니다.

06/
직위 다양화, 동료 기대
이 학교 모집에 대한 공석은 기술, 전략 제품, 마케팅 서비스, 공급망 제조 및 기능의 다섯 가지 주요 범주를 포괄합니다. - 기술 직위는 연구, 알고리즘, 소프트웨어, 하드웨어, 구조, 관절, 테스트, 시스템 아키텍처, 안전 엔지니어링 등으로 세분화되며, 특히 구현된 알고리즘(전신 동작 제어/VLA+RL), 손재주 시스템, 세계 모델, 공간 지능 및 기타 최첨단 직위를 포함합니다. 비기술직은 또한 전략, 제품, 채널, 판매, 배송, 솔루션, 조달, 제조 관리 및 인사, 재무, 행정, 법무, 운영 등을 다루며 다양한 배경을 가진 학생들에게 입학 기회를 제공합니다.
계속: 다음 정거장은 캠퍼스에서 뵙겠습니다.
첫 번째 목적지는 중국전자과기대학교, 두 번째 목적지는 쓰촨대학교였습니다. AGIBOT2027년 학교 모집은 전국의 더 많은 대학에 계속해서 진출할 것입니다. 우리는 기계가 세상을 이해하고 기술이 수천 개의 산업에 진출할 수 있도록 더 많은 젊은 인력과 협력하기를 기대합니다.
다음 중지, 계속하세요!
AGIBOT 소개AGIBOT
AGIBOT 2023년에 설립된 이 회사는 보편적인 임바디드 AI 생태계를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 소프트웨어 및 하드웨어의 전체 스택 기술 아키텍처를 구축하기 위해 "하나의 세 가지 지능"을 기반으로 업계 유일의 전체 시리즈 및 전체 시나리오 제품 레이아웃을 보유하고 있습니다. 2025년에는 AGIBOT 휴머노이드 로봇 출하량과 시장 점유율이 세계 1위를 차지할 것입니다. 산업 수준의 XYZ 성장 곡선과 공동 창조 계획은 2026년에 발표되어 임바디드 AI 산업을 대규모 상업적 배포로 촉진할 예정입니다.
쓰촨대학교 소개
쓰촨대학교 1896년에 설립된 중국 서부 지역 최초의 현대 대학 중 하나입니다. 100년이 넘는 발전 끝에 본교는 심오한 인문학적 유산과 독특한 혁신 정신을 형성해 왔으며 문학, 의학, 재료, 컴퓨터, 전자 정보 등 다양한 분야에서 뛰어난 강점을 갖고 있습니다.